Misurare forze, coppia e massa indipendentemente dal costruttore di PLC e dal protocollo di bus di campo con il DeviceTypeManager (DTM) per amplificatori di misura digiCLIP di HBM
La gestione centralizzata di tutti i dispositivi e un moderno Asset Management degli impianti di produzione sono state le indicazioni di partenza per lo sviluppo del DeviceTypeManager (DTM) per gli amplificatori di misura digiCLIP di HBM.

il Device Type Manager (DTM) per digiCLIP consente la parametrizzazione e la visualizzazione delle impostazioni dell’amplificatore e delle misurazioni tramite interfacce standardizzate.
Con questo strumento software l’operatore dell’impianto può parametrizzare l’amplificatore di misura, visualizzare i valori di misura e gestire centralmente le impostazioni dei dispositivi all’interno dell’apparecchiatura e nel controllo della macchina.
L’inserimento e l’uso avvengono tramite la cabina di comando oppure tramite internet, in tutto il mondo. In questo modo divengono disponibili informazioni quali lo stato dell’impianto, i parametri della macchina e il carico di produzione, ovvero un moderno Asset Management dell’impianto.
Presupposto di questo sono le tecnologie e i metodi descritti nel FDT (Field-Device-Technology) www.fdtgroup.org/en e che costituiscono le basi per la realizzazione del DTM digiCLIP.
In questo modo il DTM è ottimamente adeguato al dispositivo. I punti di forza e i vantaggi specifici del dispositivo rimangono inalterati, in modo che questo sia supportato al meglio. In particolare si noti: nei DTM, come anche nel caso delle stampanti per PC, l’interfaccia grafica dell’utente si differenzia solo in modo marginale, in modo tale che l’uso di un nuovo apparecchio non necessiti di troppo apprendimento.
Gli amplificatori di misura digiCLIP, impiegati per il monitoraggio di forze e coppie nei processi di produzione e riempimento, possono essere inseriti nel concetto complessivo dell’impianto di produzione e rappresentati graficamente.
L’inserimento nella topologia avviene tramite il profibus protocollo DPV1 dell’apparecchio. Grazie a questa interfaccia unitaria è possibile integrare in un sistema qualsiasi apparecchio, indipendentemente dal costruttore e dal protocollo di bus di campo. Solo un relativo DTM deve essere messo a disposizione dell’apparecchio in questione.
Il DTM per l’amplificatore di misura digiCLIP viene fornito con ogni modulo su CD e può anche essere reperito gratuitamente su www.hbm.com/digiclip. In questo modo è possibile anche dotare gli impianti di produzione della tecnologia FDT/DTM anche in un secondo momento.