Minori operazioni di montaggio per i trasduttori piezoelettrici di forza

HBM espande la propria gamma di prodotti per la tecnica piezoelettrica di misurazione della forza, offrendo ora una soluzione pratica per collegare in parallelo fino a quattro sensori.

il sommatore CSB semplifica l'installazione dei trasduttori piezoelettrici della forza collegati in parallelo.

Per semplificare al massimo all'utente il collegamento in parallelo, HBM offre ora il sommatore CSB. Quest'ultimo consente di raggruppare fino a quattro sensori di forza piezoelettrici e di collegarli ad un ingresso dell'amplificatore di carica.

Poiché le schermature dei collegamenti sono separate galvanicamente dall'alloggiamento, così come avviene anche negli amplificatori di carica PACEline, il sommatore risulta semplice da montare e non richiede un isolamento supplementare dell'alloggiamento da parte dell'utente. Ciò rappresenta contemporaneamente un'efficace misura contro i ritorni di terra che potrebbero causare disturbi del segnale.

Gli amplificatori di forza piezoelettrici collegati in parallelo trovano applicazione tipica nella meccanica generale e nelle macchine di imballaggio o sigillatura, così come nell'ambito dei test, ad esempio nei dispositivi per le prova di caduta. Insieme ad altri componenti, quali i conduttori di misura, gli amplificatori di carica e il software, HBM offre una gamma completa di soluzioni per la misurazione piezoelettrica della forza da un unico fornitore.

 PR-2012-08-it (1.0 MB)