• Industria Aerospaziale

    HBM ha imposto gli standard per le prove aerospaziali. Approfittate di questa affidabile tecnologia di misura - dal sensore al software. Portale Industria Aerospaziale

  • Agricoltura

    Efficienza e sostenibilità - La HBM fornisce tecnologia di misura di alta qualità per la pianificazione della produzione affidabile e con risparmio delle risorse. Portale Agricoltura

  • Industria Automobilistica

    Assicuratevi la pole position ... usando la tecnologia di misura HBM! Dallo sviluppo alla produzione e prove - Vi offriamo la giusta soluzione per le prove e misurazioni. Portale Industria Automobilistica

  • Industria Chimica

    La HBM offre apparecchiature di prova e misura precise, robuste ed antideflagranti per le applicazioni chimiche. Dosaggio, pesatura, riempimento...  Con HBM la chimica è precisione! Portale Industria Chimica

  • Ingegneria Civile

    Si può ancora utilizzare un ponte? Può essere restaurato un edificio? L'ingegneria civile dipende da stabili risultati di prova. Portale Ingegneria Civile

  • Industria dell'Energia

    La HBM offre una vasta gamma di prodotti per l'analisi strutturale e le prove di potenza nell'industria dell'energia. Portale Industria dell'Energia

  • Costruttori di Macchine

    Ottimizzate i vostri processi di produzione! La HBM fornisce una completa catena di misura per l'efficiente controllo della produzione e la tecnologia di misurazione dei processi. Portale Costruttori di Macchine

  • Industria Medicale

    Si tratti del dosaggio del farmaco in base al peso del paziente od il controllo della pressione durante la rianimazione cardiopolmonare - i risultati di prova accurati sono un dovere. Portale Industria Medicale

  • Trasporto Ferroviario

    Sia per misurazioni sui binari che sui carri - ponete le basi per risultati di prova affidabili! Portale Trasporto Ferroviario

  • Costruttori di Bilance

    La HBM offre i giusti componenti per le vostre bilance. Avvantaggiatevi dell'alta qualità e della sicurezza certificata! Portale Costruttori Bilance

  • Università

    Le università sono i motori dell'innovazione. Noi sosteniamo la ricerca e la scienza con tecnologia di misura e prova innovativa. Portale Università

HBM per la vostra attività

Qualsiasi siano le vostre necessità di misura, la HBM è in grado di essere il vostro partner per tutti i componenti della catena di misura. Trasduttori, elettronica di misura, software e servizi: In molte industrie e campi di applicazione, i prodotti della HBM Test and Measurement sono rinomati per la loro precisione ed affidabilità.

Che siano articoli tecnici, informazioni sui prodotti o rapporti sulle applicazioni - i nostri portali Industrie Vi forniranno tutte le informazioni importanti concernenti le nostre soluzioni sulle prove e misurazioni per le vostre applicazioni.

I nostri portali di attività:

Industria Aerospaziale

I sistemi di amplificatori di alta qualità HBM hanno stabilito gli standard per le prove nell'industria aerospaziale. I principali produttori hanno riposto da decenni la loro fiducia nei nostri prodotti. Al portale ...

Agricoltura

L'agricoltura odierna richiede una tecnologia di misura di alta qualità per la pianificazione affidabile della produzione ed il risparmio delle risorse. I prodotti della tecnologia di prova e misurazione HBM vengono usati in molti settori dell'agricoltura. Al portale ...

Industria Automobilistica

Le prove e misurazioni nell'industria automobilistica dipendono dall'affidabilità dei risultati. Scoprite le nostre soluzioni di prova e misurazione per lo sviluppo, la produzione, la prova e la taratura. Al portale ...

Industria Chimica

La HBM offre apparecchiature di misura e prova precise, robuste ed antideflagranti per le applicazioni chimiche. Dosaggio, pesatura, riempimento ... la HBM garantisce che la chimica è precisione! Al portale ...

Ingegneria Civile

Prove di fatica, misurazione delle deformazioni o monitoraggio a lungo termine - risultati di prova affidabili è ciò che realmente conta nell'ingegneria civile. La HBM fornisce tecnologia di misura e prova da una sola fonte - dal sensore al software. Al portale ...

Industria dell'Energia

Che si tratti di petrolio, gas od energia eolica, sulla terraferma (onshore) od in mare aperto (offshore) - l'ampia gamma di prodotti HBM forniscono soluzioni di misura e prova per tutte le aree dei settori dell'energia. Al portale ...

Industria Alimentare

Che si tratti di dosaggio, riempimento o miscelazione - l'efficiente produzione degli alimenti è associata ad un'affidabile tecnologia di misura e prova e ad una progettazione amichevole. Al portale ...

Costruttori di Macchine

Nel controllo dei processi industriali, la tecnologia di prova e misurazione viene impiegata per il monitoraggio dei processi di produzione. Il nostro portale Costruttori Macchine Vi fornisce le informazioni essenziali concernenti la nostra gamma di prodotti, specialmente per la produzione ed il controllo di processo. Al portale ...

Industria Medicale

La tecnologia medicale di alta qualità richiede apparecchiature di prova e misurazione affidabili. Che si tratti del dosaggio del farmaco in base al peso del paziente o del controllo della pressione durante la rianimazione cardiopolmonare - i risultati di prova accurati sono un dovere. Al portale ...

Trasporto Ferroviario

Il nostro portale Trasporto Ferroviario fornisce informazioni concernenti le soluzioni che la HBM offre per sviluppo, prove, verifiche e monitoraggio nelle applicazioni di tecnologia ferroviaria. Al portale ...

Università

Nei vari dipartimenti delle università vengono usati i prodotti della tecnologia di misura e prova per scopi di ricerca o di didattica. Visitate il nostro portale Università per saperne di più sulla HMB come partner delle università. Al portale ...

Costruttori di Bilance

Che siano celle di carico, elettroniche per bilance o software - la HBM offre ai costruttori di bilance un'ampia gamma di prodotti di alta qualità per la tecnologia di pesatura, con affidabilità certificata. Al portale ...

Soluzioni definite dal cliente

  • Soluzioni innovative personalizzate
  • Rapida realizzazione con prototipizzazione veloce

Newsletter

Le newsletter email della HBM forniscono informazioni mirate del più alto livello.

Maggiori informazioni sulle newsletter gratuite della HBM