Casi di Studio sull'Agricoltura
La Idento Operations usa le celle di carico HBM per i sistemi di alimentazione intelligenti
L'olandese Idento costruisce speciali unità di misurazione per la pesatura della quantità di mangime per suini e bovini. La Idento usa le celle di carico ermeticamente sigillate della HBM per le proprie unità di misura, a cui...
Usata nella più grande regione vitivinicola australiana: cella di carico universale Z6 della HBM
Elevata umidità del materiale in lavorazione e nel contempo elevate temperature: la società australiana Accuweigh si affida alla tecnologia di pesatura HBM per le difficili condizioni ambientali di un impianto di compostaggio.
Elettronica per pesatura e dosaggio: il Centro di Ricerca Statale Bavarese per l'Agricoltura (LfL) si affida alla tecnologia di pesatura HBM
Gli studi di ricerca in laboratorio per l'ottimizzazione della produzione di metano e la gestione del controllo del processo di digestione anaerobica di materiali grezzi rinnovabili, hanno condotto allo sviluppo di un dispositivo...
Troppo fertilizzante? Un banco prova per indagini ed analisi unico a livello mondiale
Cemagref, l'Istituto per le Ricerche sull'Ingegneria Agricola ed Ambientale francese è uno specialista nello spargimento dei fertilizzanti in una delle sue nove località in Montoldre. Essendo espulsi mediante spargitore...
Separare la crusca dal grano – verifica della qualità con la tecnologia di pesatura HBM
La "materia prima" cereali viene prodotta in tutto il mondo, trattata in Borsa e trasportata all'industria di trasformazione mediante una catena logistica molto complessa. Oltre alla quantità disponibile, è innanzi tutto la...
Desiderate vedere qui la Vostra applicazione?
Condividete con noi un caso di studio coi prodotti HBM!