Video catman®Enterprise

La bellezza di un moderno aeromobile in volo evidenzia l'importanza di una buona progettazione. Ponti, automobili, treni e navi, tutti si basano sulla loro progettazione per funzionare.
E questo significa garantire che tutto sia sicuro, perché la sicurezza è di fondamentale importanza.
Per realizzare i loro sogni, i progettisti sono sempre alla ricerca di nuovi materiali, quali leghe o compositi differenti. Essi devono impiegare la moderna tecnologia.
I progettisti moderni devono garantire che il loro progetto funzioni a prescindere dai requisiti ad esso richiesti. Tutto si riduce sempre ad usare meno materiale per realizzare prodotti più resistenti.

Per garantire che il progetto funzioni sono necessarie esaustive prove sulla sicurezza, resistenza e qualità. Perfino il difetto più lieve può costare la vita.

Eppure le prove strutturali –perfino sui prototipi – può richiedere il monitoraggio di molte migliaia di punti di misura. I team di progettazione hanno una grande responsabilità.
Non è solo una questione di know-how tecnico. Questi progetti richiedono routine di gestione ben organizzate.

Ecco dove catman®Enterprise della HBM entra in gioco. Si tratta di un software su cui si può contare.
Esso è flessibile perché si adatta a progetti che spaziano da un minimo di 30 punti di misura alle prove su larga scala che richiedono fino a 20.000 punti di misura.
Esso supporta architetture sia centralizzate che distribuite e può essere fornito come soluzione chiavi in mano.

catman®Enterprise funziona perché la HBM ha dato ascolto ai suoi clienti. Lo sviluppo del software ha beneficiato dell'esperienza di quasi 20 società leader nell'alta tecnologia (high-tech).
Diamo uno sguardo ad uno dei nostri progetti più significativi: le prove di fatica a piena scala dell'Airbus A380 alla IABG di Dresda - Germania.
Queste prove durarono per diversi anni e, grazie al catman®Enterprise, tutti i dati di misura sono organizzati professionalmente. La tempistica delle prove si è svolta in modo costante ed altamente efficiente.
È stato mantenuto un elevato livello di sicurezza dei dati per tutta la vita del progetto.
catman®Enterprise ha garantito la sicurezza ottimale per:

  • autoverifiche automatiche,
  • verifica del cablaggio, e
  • taratura efficiente.

Durante le prove dell'A380, furono simulate per quasi 50.000 volte le differenti fasi di volo. Ciò consente di provare la sollecitazione media per l'intera vita operativa dell'aeromobile.
Oltre 7.000 punti di misura registrarono i dati di deformazione, pressione e temperatura. Grazie al catman®Enterprise, questa è stata una delle serie di prove di progetto più approfondita e dettagliata mai concepita.
Ed anche i progetti minori traggono vantaggio dal catman®Enterprise. Prendiamo il caso della struttura rinforzata dell'aereo da combattimento F/A-18. Le autorità svizzere necessitavano di una complessa indagine su larga scala.
Ciò richiese 68 martinetti idraulici per simulare realisticamente le sollecitazioni in volo. Era anche essenziale una prova di fatica a piena scala. Usando il catman®Enterprise furono simulate oltre 10.000 ore di volo, rilevate ed analizzate nel corso di due anni, assicurando così i rapidi progressi del progetto.
Per le prove furono applicati circa 1.100 estensimetri. Nella configurazione di prova furono integrati trasduttori di spostamento, sensori di temperatura e sensori di pressione. L'esame dei dati integrati ha fornito una notevole vista d'insieme della struttura dell'aeromobile.
E tutto ciò fu ottenuto con solo alcune centinaia di punti di misura.
Con la giusta combinazione hardware – MGCplus della HBM – il catman®Enterprise risulta imbattibile. Per ulteriori indicazioni, ecco cosa afferma lo sviluppatore senior del team catman®Enterprise della HBM, Johannes Mattes:

Le prove strutturali sono parte essenziale dello sviluppo dei veicoli e delle strutture. Provare i carichi statici ed i punti di rottura a fatica fornisce ai clienti una maggior fiducia nei propri progetti.
La soluzione HBM per le prove strutturali è il catman®Enterprise. Insieme al nostro sistema di acquisizione dati MGCplus, esso fornisce una perfetta soluzione chiavi in mano.
Diamo un'occhiata ad alcuni degli aspetti chiave del catman®Enterprise.

Il software comprende quattro moduli principali. Essi sono:

  • configurazione,
  • validazione dei dati,
  • acquisizione in tempo reale,
  • valutazione dei dati acquisiti.

Semplificando la configurazione, catman®Enterprise consente il più rapido lancio delle prove ed aiuta a sincronizzare il carico di lavoro.
catman®Enterprise utilizza un elenco di definizioni che imposta il piano del punto di prova sena la necessità di configurare la strumentazione per la misurazione.
Collegando l'MGCplus è disponibile la funzione drag-and-drop. Questa utilizza una vista strutturata per navigare fra i canali di ciascun progetto. Risulta facile configurare l'MGCplus e la si può usare per la validazione dei dati. Si possono facilmente importare da Excel i dati predisposti.

È supportata la verifica interna degli amplificatori di acquisizione dati durante le prove ed i rapporti di verifica cablaggio su ogni canale, nel giro di pochi secondi.
Poi si ha la validazione dei dati. catman®Enterprise possiede l'autoverifica automatica amplificatore. La taratura è molto importante ed il proprio sistema deve soddisfare le normative nazionali.

catman®Enterprise dispone di due diverse modalità di misura per l'acquisizione dei dati – una caratterizzata da due cadenze di misura e l'altra con tre diverse cadenze di misura.
Nella modalità a due cadenze di misura, è possibile usare il buffer per acquisire i dati ad alta velocità. Questi possono essere letti in qualsiasi punto critico durante le prove.
Le prove possono essere scalate usando giusto un solo MGCplus a fino a 60 MGCplus durante le misurazioni ad alta velocità, senza influenzarne le prestazioni.
Il data server consente la connessione ai tecnici autorizzati in tutto il mondo, per accedere ai dati di loro interesse.

Dopo che l'acquisizione è stata completata, tutti i dati con i completi dettagli registrati vengono salvati in un pool dati interamente tracciabile.
Per poterli analizzare indipendentemente, catman®Enterprise esporta i dati in svariati formati come ASCII per Excel od il formato encode.
Esiste una speciale opzione per sistemi con alto numero di canali. Essi sono impiegati nelle prove di fatica. L'analisi dei dati si basa sulle condizioni di carico. Quest'opzione è di aiuto per la tempestiva identificazione delle sezioni critiche.
Questa è solo una breve panoramica. catman®Enterprise possiede molte altre caratteristiche che saremo lieti di dimostrare.

catman®Enterprise è il miglior software di dati integrati per prove strutturali. Esso incrementa l'efficienza dei progetti riducendo i tempi ed i costi senza influenzare la qualità.
catman®Enterprise consente di ottenere risultati di cui ci si può fidare e garantisce la sicurezza dei propri progetti.
Ogni giorno, il software HBM dimostra il valore delle sue prestazioni nei banchi prova di tutto il mondo.
catman®Enterprise, un ulteriore prodotto di alta qualità della HBM. Per rendere l'arte della progettazione ingegneristica precisa ed accurata.

Contattate gli esperti di misura HBM:

Titolo