Tecnologia di misura HBM nell'industria automobilistica

Che si tratti della produzione o controllo qualità, oppure della ricerca e sviluppo - la tecnologia di misura HBM viene utilizzata in una vasta gamma di applicazioni dell'industria automobilistica. Muovete il mouse sui singoli componenti della vettura per vedere le informazioni concernenti le nostre soluzioni di misura per la vostra applicazione. 

Scegliete un campo di applicazione:

Rapporti Applicazione per l'Industria Automobilistica

Selecting correct test equipment benefits high-efficiency electrical motor manufacture

The development and prodcution of high-efficiency electrical motors requires more research. One of the more important areas of testing is in torque measurement.

Realtà validata: gli estensimetri garantiscono la progettazione sicura dei componenti dell'auto da corsa AMZ

La squadra corse AMZ effettua prove esaurienti usando gli estensimetri ed i sistemi di acquisizione dati HBM per la modellazione e la validazione della simulazione FEM.

Formula Student: Innovazione nella corsia di sorpasso

La squadra 'High Octane Motorsports e.V.' Formula Student dell'Università di Erlangen-Nuremberg in Germania è supportata dalla HBM per ottimizzare il motore ed il gruppo di propulsione.

Come i Torsiometri Aiutano ad Ottimizzare le Trasmissioni Ibride per Autobus ed Autotreni

Gli OEM automobilistici usano solitamente i propri banchi prova od attrezzature speciali per sviluppare, caratterizzare e provare i motori dei veicoli. Poiché la tecnologia ibrida gioca un ruolo sempre maggiore nella...

New generation of high-speed engine dynamometers

The Australian company Dyno Dynamics is working on a new generation of high-speed engine dynamometers. The heart of the dynamometers: The T40B torque transducer from HBM.

Prove di crash con i nuovi materiali: l'istituto di costruzioni automobilistiche leggere si affida al Genesis HighSpeed della HBM

L'Institute for Lightweight Construction in Automobiles (LIA) (Istituto per le costruzioni automobilistiche leggere) dell'Università di Paderborn esamina e sviluppa i concetti di costruzioni leggere con questi e con altri nuovi...

Al servizio di un'industria automobilistica più verde

La domanda di efficienza energetica e di bilanciamento del CO2 dei motori è in costante aumento. Un costruttore di pompe per acqua, olio e per il vuoto per motori termici ha pertanto deciso di usare una completa soluzione della...

Prove su automobili elettriche ed ibride: HBM, un partner chiave della società francese GreenMot

Le prove sui motori elettrici presentano una nuova sfida concernente le misurazioni. La società di sperimentazione francese GreenMot ha optato per l'innovativa soluzione per prove eDrive della HBM.

HBM per il banco prova: la Allison Transmission mette la HBM alla prova

La Allison utilizza principalmente i prodotti HBM per gestire le misurazioni di coppia e velocità nello sviluppo delle trasmissioni ibride elettriche sui banchi prova. Sui propri sistemi di prova essa usa attualmente il...

Guida più comoda grazie ai PME

Per provare i supporti di montaggio dei sedili ed anche i sedili per automobili completi, la Kühne + Vogel ha già sviluppato e prodotto numerosi macchinari per i più noti fornitori automobilistici. Il criterio di qualità decisivo...

Risultati da 1 a 10 su 32

1

2

3

4

Prossima >

Soluzioni di misura per lo sviluppo, la produzione, le prove e la taratura

Soluzioni HBM per l'Industria Automobilistica

Prodotti e Servizi

Rapporti Applicazione