Soluzioni di misura per l'industria dell'energia

La HBM ha sviluppato un grande assortimento di apparecchiature, sia per le analisi strutturali che per le prestazioni continuative per tutti i settori dell'energia, compresa l'energia rinnovabile, l'energia nucleare, il petrolio ed il gas. Ciò rende la HBM il partner ideale per l'industria dell'energia, sia per operare a terra (on shore), in mare (off shore) che per ogni altra applicazione.

Esistono molti campi di applicazione nell'industria dell'energia ove la tecnologia di misura HBM garantisce risultati affidabili - sia nella generazione dell'energia che nel suo trasporto su reti elettriche e nello sviluppo delle centrali.

Le applicazioni tipiche comprendono:

Acquisizione dati di misura in aree ad alta tensione

Sistema di acquisizione per alte tensioni
Soluzioni per le prove d'impulso, prove sotto alta tensione.

 

Le prove in aree ad alta tensione, come quelle soggette a fulmini ed impulsi di commutazione, impongono requisiti straordinari alle apparecchiature di prova utilizzate. I prodotti HBM per alte tensioni consentono l'affidabile acquisizione dei dati di misura grazie al loro isolamento elettrico, all'immunità elettromagnetica ed a molte altre caratteristiche. Questa strumentazione è stata provata e collaudata e viene utilizzata in migliaia di applicazioni in tutto il mondo. Le applicazioni tipiche comprendono:

  • Prove sui sistemi di commutazione quali i dispositivi di interruzione ed i fusibili 
  • Prove degli impulsi (scariche) dei fulmini, ad esempio per esaminare i trasformatori, gli scaricatori, gli isolatori ed i sistemi di commutazione 
  • Determinazione delle correnti zero-crossing (attraversanti lo zero) 

Soluzioni per l'acquisizione dati per alta tensione

Prove di durevolezza sui componenti

Prove su turbine eoliche
Prove sulle pale di una turbina eolica con gli estensimetri ottici HBM

Nell'industria dell'energia molte strutture sono soggette a carichi elevati: condutture, poli di energia o le fondamenta e le torri delle turbine eoliche. L'analisi sperimentale delle sollecitazioni è il metodo ideale per determinare il carico nei materiali.

La HBM offre un'ampia gamma di estensimetri ed amplificatori di misura ed anche il software professionale catman®AP per l'analisi sperimentale delle sollecitazioni.
Particolarmente utili per le applicazioni nell'industria dell'energia: le molteplici possibilità della tecnologia di misura ottica che impiega i sensori a fibra di Bragg - misurazione con la luce. I disturbi elettromagnetici non avranno più alcuna influenza sui risultati di misura.

Prove di rendimento della coppia sui generatori

Torsiometro T10FH
Torsiometro T10FH della HBM

La richiesta di generatori efficienti in tutti i tipi di centrali elettriche è in impressionante aumento.

La pressione sui costi e le più severe normative ambientali richiedono la conoscenza dei valori di caratteristiche specifiche che riflettano le prestazioni dei propri generatori. La HBM è il leader globale di mercato nelle misurazioni della coppia - e fornisce una notevole gamma di potenti torsiometri analogici e digitali.

I precisi e robusti torsiometri HBM sono la scelta migliore - specialmente in confronto ai metodi di misurazione indiretta della coppia così largamente utilizzati finora.

Applicazioni della tecnologia di pesatura per l'industria dell'energia

Celle di carico HBM per l'industria dell'energia
Moduli di pesatura HBM per serbatoi di gas

Sia per i serbatoi di gas o di materiali grezzi che nelle centrali di energia nucleare, le celle di carico vengono impiegate in molte applicazioni nell'industria dell'energia.

L'ampia gamma di celle di carico HBM ed indicatori di pesatura offre la giusta soluzione per ogni applicazione - sia essa per la pesatura di serbatoi che per processi di pesatura dinamica.

Perfino nell'esigente campo dell'arricchimento dell'uranio con elevate fluttuazioni di temperatura, le celle di carico RTN della HBM forniscono risultati di misura precisi ed affidabili.

Progettazione dei sistemi, automazione delle prove

Schermata di GlyphWorks
Software HBM nCode per fatica e durevolezza

Verificate le deformazioni dei vostri sistemi e strutture già durante la fase di progettazione!

Le soluzioni col software professionale HBM nCode consentono di effettuare "prove virtuali" perfino prima di iniziare la produzione dei prototipi. Risparmiate i costi e migliorate la vostra efficienza eseguendo le analisi di durevolezza e fatica già nella fase di sviluppo. Molti utenti dell'industria dell'energia, specialmente di quella nucleare ed eolica, si affidano alle soluzioni nCode della HBM. 

Soluzioni col software HBM nCode

Applicazioni per l'energia eolica

Per l'energia eolica esistono versatili applicazioni quali il monitoraggio della spinta del vento sulle pale, al fine di incrementare l'affidabilità e la disponibilità delle turbine eoliche. Si può utilizzare il medesimo sistema per proteggere la turbina eolica dai venti molto forti fermando la macchina e ruotando le pale in una posizione di sicurezza.

Un altro esempio di applicazioni sull'energia eolica è la misurazione della potenza. Ad esempio, può essere necessario misurare accuratamente la potenza meccanica del generatore usando i torsiometri di alta precisione della HBM in conformità alla norma IEC 60034.

Prove sulle turbine eoliche con la HBM

Rapporti Applicazione sull'Industria dell'Energia

nessuna news in questa lista.

Immagini di Jan Ortgies & Gernot Grundey - Photocase

Soluzioni per le prove sulle turbine eoliche

Prova delle turbine eoliche con la HBM

La HBM offre numerose soluzioni professionali per le prove nell'industria dell'energia eolica - durante lo sviluppo degli impianti, ma anche per le prove strutturali su turbine eoliche già esistenti.

Soluzioni della HBM per le prove sulle turbine eoliche