Soluzioni di misura per l'industria dell'energia
La HBM ha sviluppato un grande assortimento di apparecchiature, sia per le analisi strutturali che per le prestazioni continuative per tutti i settori dell'energia, compresa l'energia rinnovabile, l'energia nucleare, il petrolio ed il gas. Ciò rende la HBM il partner ideale per l'industria dell'energia, sia per operare a terra, in lato mare e per ogni altra applicazione.
Esistono molti campi di applicazione nell'industria dell'energia ove la tecnologia di misura HBM garantisce risultati affidabili—sia nella generazione dell'energia che nel suo trasporto su reti elettriche e nello sviluppo delle centrali.
Le applicazioni tipiche comprendono:
Acquisizione dei dati di misura in aree ad alta tensione

- Soluzioni per prove di impulso, prove ad alta tensione.
Le prove in aree ad alta tensione, come i fulmini e gli impulsi da commutazione, impongono caratteristiche straordinarie per le apparecchiature di prova impiegate. I prodotti per alte tensioni HBM consentono l'affidabile acquisizione dei dati grazie al loro isolamento elettrico, l'immunità elettromagnetica e molte altre proprietà. Questi dispositivi sono stati provati e collaudati e vengono impiegati in migliaia di applicazioni in tutto il mondo. Le applicazioni tipiche comprendono:
- Prova dei sistemi di commutazione, quali i dispositivi di interruzione ed i fusibili
- Prove di impulsi (scariche) di fulmini, ad esempio per verificare i trasformatori, i parafulmini, gli isolatori ed i sistemi di commutazione
- Determinazione della corrente zero-crossing.
Soluzioni di acquisizione dati sotto alta tensione
Prove di durevolezza sui componenti

- Prove sulle pale di una turbina eolica con gli estensimetri ottici HBM
Nell'industria dell'energia molte strutture sono soggette a carichi elevati: condutture, poli di energia o le fondamente e le torri delle turbine eoliche. L'analisi sperimentale delle sollecitazioni è il metodo ideale per determinare il carico nei materiali.
La HBM offre un'ampia gamma di estensimetri ed amplificatori di misura ed anche il software professionale catman®AP per l'analisi sperimentale delle sollecitazioni.
Particolarmente utili per le applicazioni nell'industria dell'energia: le molteplici possibilità della tecnologia di misura ottica che impiega i sensori a fibra di Bragg—misurazione con la luce. I disturbi elettromagnetici non hanno più alcuna influenza sui risultati di misura.
Prove di efficienza della coppia sui generatori

- Torsiometro T10FH della HBM
La richiesta di generatori efficienti in tutti i tipi di centrali elettriche è in impressionante aumento.
La pressione sui costi e le più severe normative ambientali richiedono la conoscenza dei valori di caratteristiche specifiche che riflettano le prestazioni dei propri generatori. La HBM è il leader globale di mercato nelle misurazioni della coppia—e fornisce una notevole gamma di potenti torsiometri analogici e digitali.
I precisi e robusti torsiometri HBM sono la scelta migliore—specialmente in confronto ai metodi di misurazione indiretta della coppia così largamente utilizzati finora.
Applicazioni della tecnologia di pesatura per l'industria dell'energia

- Moduli di pesatura HBM per serbatoi di gas
Sia nei serbatoi di gas, per le materie prime o nelle centrali di energia nucleare: le celle di carico vengono impiegate in molte applicazioni nell'industria dell'energia.
L'ampia gamma di celle di carico HBM ed indicatori di pesatura offre la giusta soluzione per ogni applicazione—sia essa per la pesatura di serbatoi che per processi di pesatura dinamica.
Perfino nell'esigente campo dell'arricchimento dell'uranio con elevate fluttuazioni di temperatura, le celle di carico RTN della HBM forniscono risultati di misura precisi ed affidabili.
Progettazione dei sistemi, automazione delle prove

- Software HBM nCode per fatica e durevolezza
Provate le deformazioni dei sistemi e delle strutture già durante la fase di progettazione!
Le soluzioni del software professionale HBM nCode consentono di effettuare "prove virtuali" perfino prima di iniziare la produzione dei prototipi. Risparmiate i costi ed incrementate la vostra efficienza eseguendol eanalisi di durevolezza e fatica già nella fase di sviluppo. Molti utenti dell'industria dell'energia, specialmente di quella nucleare ed eolica, si affidano alle soluzioni HBM nCode.
Soluzioni del Software HBM nCode
Applicazioni dell'energia eolica
Per l'energia eolica esistono versatili applicazioni quali il monitoraggio del carico del vento sulle pale, al fine di aumentare l'affidabilità e la disponibilità delle turbine eoliche. Si può utilizzare lo stesso sistema per proteggere le turbine eoliche dai venti molto forti fermando la macchina e girando le pale in posizione di sicurezza.
Un altro esempio di applicazione nel settore dell'energia eolica è la misurazione della potenza. Ad esempio, la potenza meccanica dei generatori deve essere misurata accuratamente con i torsiometri di alta precisione HBM secondo la norma IEC 60034.
Prova delle turbine eoliche con la HBM
Rapporti Applicazione sull'Industria dell'Energia
nessuna news in questa lista.
Immagini di Jan Ortgies & Gernot Grundey - Photocase
Soluzioni per provare le turbine eoliche
La HBM offre numerose soluzioni professionali per le prove nell'industria dell'energia eolica—durante lo sviluppo degli impianti, ma anche per le prove strutturali su turbine eoliche già esistenti.