Prova Impianti di Separazione

L'operatore della rete di potenza deve essere in grado di interconnettere e disconnettere segmenti della griglia.

Nel caso di guasto di un segmento - in seguito a caduta di un fulmine, cortocircuito dovuto alla rottura di un componente, ecc. - si deve proteggere il resto della rete disconnettendo il segmento guasto.

Le alte correnti (fino a centinaia di kA) devono essere interrotte in presenza di alte tensioni (fino a centinaia di kV). La prova dei separatori è una delle applicazioni più impegnative, che richiede hardware e software specifici per produrre risultati di prova accurati ed affidabili. Le peculiarità dell'hardware comprendono l'isolamento, la deriva dell'amplificatore, il rumore, l'immunità elettromagnetica ed il funzionamento a batterie. Quelle del software includono l'integrità dei dati, la ripetibilità e la produttività.

Genesis HighSpeed della HBM è ben conosciuto da circa 60 anni nel campo delle misurazioni.

  • Più di 15 anni di esperienza nelle applicazioni di Alta Potenza ed Alta Tensione
  • Vocazione di investire nello sviluppo di soluzioni in questo campo
  • Copertura mondiale con filiali e rappresentanze

La Soluzione

L'applicazione necessita di sistema acquisizione dati, digitalizzatore optoisolato, sequenziatore della prova e software di analisi. Un sistema completo munito di tutti i componenti necessari e prodotto da un unico fornitore di soluzioni offre un vantaggio determinante - la respondabilità del sistema è coperta da un unico fornitore!

  • Hardware standard e software con ampliamenti specifici per l'applicazione
  • Pienamente compatibile con le Norme internazionali e le Raccomandazioni su Alta Potenza / Alta Tensione
  • Collaudata struttura hardware per resistere alle severe condizioni ambientali elettromagnetiche
  • Collaudata struttura software ed algoritmi suggeriti dalle norme e raccomandazioni rilevanti

Costo della gestione

Nella durata di vita della soluzione di misura, il prezzo di acquisto è solo uno dei fattori di costo. Più a lungo il sistema deve restare in esercizio, più importanti diventano altri fattori. La manutenzione dell'hardware è un elemento, ma nell'ambiente odierno di rapido cambiamento delle informazioni e delle comunicazioni, il software diventa sempre più un problema.

L'impiego di hardware standard con ampliamenti specifici per l'applicazione, quale il digitalizzatore optoisolato, fornisce il vantaggio della larga base di installazioni nel mondo.

L'impiego di hardware standard con ampliamenti specifici per l'applicazione, ha un forte vantaggio rispetto alle soluzioni interamente personalizzate – il software di base viene manutenzionato per una larga base di installazioni ed il costo è ripartito fra molti utenti.

Personalizzazione

Talvolta l'utente desidera che siano effettuati alcuni cambiamenti nel pacchetto di software commercial L'opzione Perception CSI permette al programmatore di adattare il software Perception esistente alle specifiche necessità del cliente. Il vantaggio per l'utente e la combinazione di:

  • Aggiornamenti regolari del software di base e delle opzioni fornite, per l'adattamento alle modifiche del sistema operativo, l'indirizzamento delle edizioni note e l'implementazione di nuove caratteristiche
  • É richiesta la sola personalizzazione, non occorre la programmazione dell'intera soluzione
  • L'utente si focalizza sul proprio compito effettivo, piuttosto di impiegare tempo sulla manutenzione del software

Isolamento

I differenti livelli di tensione, HV (alta tensione), MV (media tensione) ed LV (bassa tensione) richiedono differenti soluzioni di isolamento. Una prova HV deve essere preferibilmente effettuata con alimentazione esclusuvamente a batterie e digitalizzatore optoisolato, al fine di ottenere la miglior qualità di segnale possibile e la protezione del personale e delle apparecchiature.

Invece, una prova LV viene preferibilmente effettuata con amplificatori di isolamento stand-alone, per matenere basso il costo per canale. La risultante conversione da analogico a digitale e da digitale ad analogico (nell'amplificatore di isolamento standard stand-alone), seguito dalla conversione analogico digitale (nel canale d'ingresso del DAQ) comporta la diminuzione della precisione. Quanto detto ed il minor isolamento vengono spesso accettati a favore del più basso costo per canale.
Le caratteristiche comprendono:

  • Funzionamento completamente a batterie, digitizzatore optoisolato 6600 HV
  • Digitizzatore optoisolato 6600 MV con alimentazione isolata e piccola batteria

Temporizzazione

Le prove degli impianti di separazione richiedono un dispositivo per l'accurato sequenziamento e temporizzazione. Il BE3200 è un sequenziatore ad alta velocità di prove per applicazioni di impianti di separazione. Il modello di temporizzazione del BE3200 può essere sincronizzato col generatore della rete, con la rete esterna o derivato da un temporizzatore interno. Tutti gli ingressi ed uscite del BE3200 hanno optoisolamento.

Tecnologia dei Sensori Ottici

Webinari sulla Misura della Potenza

Webinari HBM

Come Effettuare Misurazioni Sicure ed Accurate di Alta Potenza

Cliccare qui per accedere al webinario

Casi di Studio

Applicazioni e casi di studio sulle prove di potenza

Prove di classe mondiale nel Laboratorio High Power della ABB

Campionamento super rapido con il sistema di misura Genesis HighSpeed. Leggete l'articolo completo ...