Prove a Corrente Zero

La Corrente Zero (CZ) si riferisce ai fenomeni di interruzione negli interruttori dei circuiti ad alta potenza. Al giorno d'oggi sembra improbabile che si possano interrompere economicamente i circuiti ad alta tensione se non mediante l'arco elettrico.

Tutti gli interruttori di circuito operano mediante il movimento di separazione di due contatti, il quale crea un arco elettrico fra i contatti. Il fenomeno a corrente zero è un indicatore per la pressione, la temperatura, la densità ionica, il flusso di plasma, ecc.

Le misurazioni a corrente zero sono usate per comprendere il fenomeno dell'arco e per identificare i parametri dominanti per il successo dell'interruzione della corrente.

Requisiti dell'hardware per prove a corrente zero

Per impiegare la tecnologia di digitalizzazione optoisolata per le prove a corrente zero, è neccessario soddisfare almeno 4 requisiti principali:

  • Risoluzione verticale
  • Banda passante
  • Immunità dai transienti rapidi
  • Immunità dai campi magnetici

6600 HV omologato per applicazioni a corrente zero

La verifica è stata effettuata dal KEMA High Power lab in Arnhem (Paesi Bassi), uno dei laboratori di maggior esperienza nelle Prove ad Alta Potenza. Data l'assenza di normative e di metodi di taratura generalmente accettati, KEMA decise di impostare un programma di prove dedicato, basato sull'esperienza raccolta in dieci anni di misurazioni a corrente zero.

fold faq Prove a Corrente Zero e di Accettazione