Prove di Impulso ad Alta Tensione

La maggior parte delle reti elettriche nel mondo sono costituite da linee aeree sostenute da tralicci. Esse sono del tutto esposte alla caduta dei fulmini - col rischio di danni ai componenti ed alle sottostazioni.

Il guasto di uno o più elementi può comportare la perdita parziale della capacità di distribuzione dell'energia, con conseguente insoddisfazione degli utenti ed alti costi di riparazione.

La prova dei trasformatori, delle protezioni da sovratensioni, degli isolatori e dei dispositivi di commutazione è una parte importante del processo di verifica della qualità e documenta la resistenza elettrica dei componenti.

La HBM offre una soluzione di misurazione e prova innovativa ed efficiente per le prove di impulso ad alta tensione, impiegando digitalizzatori isolati a fibra ottica.

Sistema di misura con digitalizzatori isolati a fibra ottica

Attenuatore di impulso ad alta tensione e trasmettitore

Risultati di prova affidabili, tempi di prova ridotti e costi inferiori - ponete la vostra fiducia nella tecnologia di misura e prova HBM per le prove di impulso ad alta tensione. Offriamo un'innovativa soluzione di misura e prova che utilizza digitalizzatori isolati a fibra ottica.

Il nostro sistema di misura soddisfa la normativa IEC internazionale ed è costituito da componenti perfettamente accordati:

  • registratore di transitori,
  • attenuatore di impulsi ad alta tensione,
  • software di analisi.

Questa soluzione di prova di impulsi ad alta tensione Vi supporta nella misurazione di specifiche forme d'onda. Inoltre, vengono impiegati i più recenti metodi di analisi

Sono garantite misurazioni rapide ed analisi facili dei risultati di prova. Avvantaggiatevi dei ridotti tempi di prova e dei minori costi!

Configurazione del banco prova per la misurazione di impulsi ad alta tensione, consistente nel ricevitore, trasmettitore, attenuatore di impulsi ad alta tensione e digitalizzatori isolati a fibre ottiche.

Questa configurazione del banco prova offre evidenti vantaggi:

  • nessuna connessione elettrica fra i segnali della cella di prova e le apparecchiature alimentate dalla rete nella sala di controllo (sistema di misura e PC),
  • nessuna corrente di equalizzazione fra la connessione a terra della cella di prova e la connessione a terra della rete elettrica, 
  • l'attenuatore di impulsi ed il digitalizzatore funzionante a batterie sono situati nella sala di controllo schermata, perciò minima esposizione ai disturbi elettromagnetici.

I vantaggi per Voi

  • Prova di Impulso HV (Alta Tensione)
  • Produttività
  • Costo di gestione
  • Costo per prova
  • Accuratezza
  • Soluzione personalizzata

Incremento della Produttività con la Valutazione Automatizzata

Tutti i parametri caratteristici devono essere valutati in modo semplice ed automatico al fine di consentire il più elevato flusso possibile unito al minor tasso di errori possibile causato dall'operatore. La verifica del limite selezionabile dall'utente aiuta ad incrementare ulteriormente la produttività. 
I principali parametri di prova sono:

  • Temporizzazione
  • Ampiezza
  • Sovraoscillazione
  • Oscillazione
  • Chopping

Ottimizzazione del Processo con le Collezioni di Prove

Provare numerose fasi o restringere le prove alla polarità positiva o negativa oppure a differenti livelli di tensione crea un programma di prova alquanto complesso, che supera facilmente le 100 misurazioni per oggetto di prova.

Le collezioni delle prove consentono di radunare tutte le misurazioni per oggetto di prova e di riportarle tutte nel medesimo rapporto di prova. La verifica Accetta / Rigetta dopo ciascuna misurazione fornisce l'attrezzo per accettare o rifiutare i dati durante lo svolgimento della prova.

Riduzione del Carico Gestionale coi Rapporti di Prova Automatizzati

Ogni prova – singola misurazione o collezione di prove – è automaticamente disponibile nel generatore di rapporti. Una volta definito l'aspetto del proprio rapporto, si ottengono i risultati della prova col semplice clic di un bottone, compresa l'indicazione Pass / Fail. In questo modo si riduce il carico gestionale.

Esperto con Esperto

I nostri clienti nel mercato della potenza sono esperti nella ricerca, sviluppo, produzione e validazione dei prodotti per l'industria dell'energia. La HBM è esperta nelle soluzioni di misura accurate, produttive ed economicamente efficienti per i compiti di qualificazione dei prodotti per l'industria dell'energia.