Monitoraggio integrità strutturale con la HBM

Monitoraggio dell'integrità strutturale con HBM: Validi risultati di misura per Voi

Per la pianificazione e progettazione di edifici, la valutazione dei danni o l'implementazione delle prove di fatica: valida i risultati che contano nel monitoraggio dell'integrità strutturale.

Prodotti e servizi per il monitoraggio dell'integrità strutturale

Può essere usato permanentemente un ponte? Può essere ristrutturato un edificio? Resterà stabile una struttura rimuovendo od alterando certe parti? Uno specifico materiale da costruzione è adatto per soddisfare le esigenze? Si possono simulare delle prove sismiche?

Queste e molte altre domande sorgono nell'ambito del monitoraggio dell'integrità strutturale. Le risposte vengono fornite dai prodotti e servizi di misura della HBM: con estensimetri, trasduttori, amplificatori e software per tecnologia di misura da una sola fonte—per i vostri esigenti compiti di tecnologia di misura per il monitoraggio dell'integrità strutturale. I nostri prodotti sono valorizzati da una gamma di servizi professionali che copre l'installazione, la messa in funzione e la manutenzione in loco della vostra tecnologia di misura.

Avete qualsiasi domanda sul monitoraggio dell'integrità strutturale con la HBM? Lasciatevi aiutare. Contattate la HBM.

Non importa se dovete misurare pressioni, forze, spostamenti, temperature, oscillazioni, accelerazioni e numerose altre grandezze di misura per il monitoraggio dell'integrità strutturale: i trasduttori e gli amplificatori HBM offrono i risultati in cui Voi potete credere.

La tecnologia di misura HBM fornisce validi risultati di misura per il monitoraggio dell'integrità strutturale — sia per la pianificazione, misurazioni delle frecce, monitoraggio dei movimenti che per il monitoraggio a lungo termine di strutture quali:

  • Edifici
  • Ponti
  • Dighe
  • Gallerie
  • Strade

Rapporti Applicazione sul monitoraggio dell'integrità strutturale con HBM:

Prove statiche e dinamiche completate a tempo di record: la SHP sceglie il QuantumX della HBM per il monitoraggio dei ponti

Solo cinque giorni erano concessi alla società Ceca SHP per le prove statiche e dinamiche del nuovo ponte sul fiume Nitra. Uno dei segreti del successo: l'impiego del sistema di acquisizione dati HBM QuantumX per effettuare le...

Dosaggio ottimale sempre in vista: i moduli di pesatura RTN nel nuovo silo di materiale legante della CEMEX Austria

Al fine di garantire l'ottimale miscelazione e dosaggio del flusso di anidrite, la CEMEX Austria utilizza la tecnologia di pesatura per il suo nuovo silo di materiale legante.

Un progetto di dragatura subacquea mediante esplosivi soddisfa i severi limiti di sicurezza con l'apparecchiatura Genesis della HBM

Due appaltatori statunitensi hanno usato l'apparecchiatura di acquisizione dati ad alta velocità Genesis della HBM per monitorare con successo le esplosioni subacquee di un tratto ambientalmente protetto, lungo un miglio, del...

Monitoraggio dei carichi nella Olympiahalle di Monaco

I concerti odierni, specialmente quelli di musica pop, diventano sempre più stravaganti ed impegnativi. Di conseguenza, le attrezzature usate dagli artisti diventano sempre più grandi e pesanti. Essendoci un limite al carico...

Tenere sott'occhio gli effetti del traffico merci pesante: Monitoraggio a lungo termine su un ponte autostradale

L'aumento del traffico merci pesante è una continua prova di resistenza per i circa 38.000 ponti delle autostrade e strade di grande percorrenza in Germania. Al fine di indagare questi effetti, l'Istituto Federale Ricerca...

Prove di carico sul Ponte della Costituzione a Venezia

Il Ponte della Costituzione è stato progettato dall'architetto spagnolo Santiago Calatrava ed è diventato il quarto ponte sul Canal Grande di Venezia dopo l'inaugurazione nel Settembre del 2008. HBM Italia collaborò con Veneta...

Monitoraggio di una galleria con QuantumX

Nel tunnel di Aescher presso Zurigo è stato installato un sistema di monitoraggio costituito da moduli QuantumX e dal software catman®skript.

Monitoraggio della galleria con QuantumX e catman®Script nel tunnel di Aescher in Svizzera

Il monitoraggio delle strutture rende un importante contributo alla loro affidabilità.

Quando la terra balla... prove col tavolo vibrante alla ZAG

La ZAG Ljubljana, Zavod za gradbeni tvo Slovenije, è l'Istituto Nazionale della Slovenia per l'ingegneria civile e della costruzioni, ove le strutture vengono provate e certificate.

Più sicurezza nelle costruzioni: analisi sperimentale delle sollecitazioni di un ancoraggio passivo di rinforzo

Un aspetto importante quando si progettano strutture di calcestruzzo è la misurazione precisa delle lunghezze di ancoraggio, specialmente se esse sono poste in mensole, cornici od are di supporto del carico. Le condizioni di...

Contattate la HBM

Avete domande sul monitoraggio dell'integrità strutturale con la HBM?

Contattate gli esperti di misura della HBM, ora!

Prodotto in primo piano: SoMat eDAQ per il monitoraggio dell'integrità strutturale

Robusto amplificatore SoMat eDAQ