Soluzioni HBM per l'industria nautica e costruzioni navali
Le spedizioni navali sono la base del commercio mondiale da migliaia di anni. La richiesta di maggior efficienza, le direttive sulle emissioni sempre più severe ed i nuovi sistemi di propulsione navale, comportano nuove sfide per l'industria delle costruzioni navali in tutto il mondo.
La HBM fornisce la giusta soluzione per tenere il passo col futuro sviluppo e produzione di navi, motori marini ed altri componenti. Ad esempio, nelle seguenti applicazioni:
Prova dei motori navali a combustione
Prova dei motori navali
Questa è un'applicazione standard per la prova dei motori, tuttavia viene spesso eseguita con bracci di leva e trasduttori di forza – il ché non soddisfa i nuovi requisiti sull'incertezza di misura.
I torsiometri standard HBM T10FH o T40FM sono perfetti per l'implementazione nei sistemi di prova dei motori navali. Con questa tecnologia ben accetta, si possono ottenere incertezze di misura inferiori all'1 % per il completo sistema di prova.
Guardate anche il nostro Libro Bianco sulla misurazione della coppia dei motori navali
Torsiometri HBM per la prova dei motori navali:
Monitoraggio dei motori a gas con meccanismo di trasmissione diretto
Monitoraggio dei motori a gas nella propulsione a trasmissione diretta
Le più recenti normative internazionali, come la MARPOL Allegato VI, richiedono la drastica riduzione delle emissioni.
Una delle soluzioni consiste nell'incremento dell'uso dei motori a gas al posto dei classici motori diesel. I motori a gas bruciano il combustibile in modo molto più pulito, perciò non è necessaria la depurazione dei gas di scarico. Tuttavia, a tal fine essi necessitano di essere accuratamente controllati da un segnale di carico di alta precisione.
I torsiometri installati direttamente a bordo delle navi con motori a gas (o motori a doppia alimentazione) e propulsione a trasmissione diretta, possono ottimizzare automaticamente la prestazione del motore a gas – garantendo anche la protezione di questi motori da battimenti, spegnimenti e sovraccarichi. Inoltre, la tecnologia dei torsiometri a flangia è stata individuata e promossa dalle società marittime internazionali.
Una versione personalizzata del torsiometro HBM T10FH ad alta capacità è ora disponibile con certificazione ATEX.
Torsiometro T10FH con certificato ATEX per il monitoraggio dei motori a gas
Aggiornamento dei dinamometri idraulici ad alta capacità
Aggiornamento dei dinamometri idraulici ad alta capacità
I dinamometri ad alta capacità sono parte integrante dei sistemi di prova per motori marini. Essi sono sovente equipaggiati ancora con bracci di leva e trasduttori di forza; tuttavia tali sistemi limitano l'incertezza di misura.
Una soluzione allo stato dell'arte viene offerta dalla HBM: l'installazione di un torsiometro a flangia direttamente nell'albero di uscita del dinamometro è un metodo di gran lunga più preciso di effettuare la misurazione.
Prove dello scafo

Che si tratti di prove a bordo, su banchi prova o su modelli: l'apparecchiatura di prova e misura HBM consente di ottimizzare le prove di sollecitazione e di monitoraggio degli scafi delle navi. Usate la catena di misura proveniente da una sola fonte: Estensimetri, trasduttori, sistemi di acquisizione dati e software di misura professionale.
Leggete come la Qinetiq controlli lo scafo del suo ultimo catamarano supportato da cuscini ad aria
Acquisizione dati per simulazioni e prove nell'industria delle costruzioni navali
Le navi sono talvolta soggette ad enormi sollecitazioni meccaniche. Pertanto, in impianti di prova speciali vengono effettuati studi ed esperimenti per consentire una migliore comprensione dei fenomeni fisici ed ottimizzare la progettazione navale.
L'impiego di potenti sistemi di acquisizione dati è un obbligo. I principali istituiti di ricerca, ad esempio la MARINTEK in Norvegia, ripongono la loro fiducia sui sistemi di acquisizione dati HBM.
Maggiori informazioni sui sistemi di acquisizione dati della HBM
Analisi strutturali con elevato numero di canali

Volete sottoporre grandi strutture, ad esempio le navi, ad analisi strutturali e prove di sollecitazione? Il sistema di acquisizione dati MGCplus insieme al software catman®Enterprise è la soluzione ottimale per compiti di misura che coinvolgano un elevato numero di canali.
Prove virtuali di fatica usando il software nCode

Le soluzioni software HBM nCode aiutano a comprendere i fattori chiave che influenzano la durevolezza sei prodotti. Il software HBM nCode per prove di fatica e durevolezza consente, ad esempio, di
- eseguire potenti analisi rapidamente ed efficientemente,
- risparmiare notevolmente il tempo di analisi - spesso da giorni a minuti,
- evitare la sovraprogettazione ed il costo ed il peso ad essa associati,
- automatizzare analisi e processi complessi,
- condividere ed analizzare facilmente i dati dei carichi di servizio.
Pese per imbarcazioni, ponti di pesatura ed altri componenti
Quando il peso corretto è ciò che conta: le celle di carico HBM sono integrate in differenti tipi di bilance per garantire la precisione dei risultati. Esse sono disponibili anche come moduli, ad esempio per la pesatura dei sili.
Leggete come la Weighbridge UK pesi le imbarcazioni usando le celle di carico HBM
Casi di Studio per l'Industria Nautica
Un progetto di dragatura subacquea mediante esplosivi soddisfa i severi limiti di sicurezza con l'apparecchiatura Genesis della HBM
Due appaltatori statunitensi hanno usato l'apparecchiatura di acquisizione dati ad alta velocità Genesis della HBM per monitorare con successo le esplosioni subacquee di un tratto ambientalmente protetto, lungo un miglio, del...
Monitoraggio dello scafo con eDAQ della HBM per il massimo successo militare
L'ultimo mezzo dimostratore da sbarco veloce delle forze armate britanniche è stato sviluppato e costruito dalla QinetiQ utilizzando un sistema di acquisizione dati (eDAQ) della HBM quale parte del programma di prova ed analisi....
La barca a vela più veloce del mondo usa la tecnologia di misura HBM
"Volare" sull'oceano con una barca richiede materiali e tecnologie innovative. Il velista francese Alain Thébault si affida alla tecnologia di misura HBM per valutare i potenziali limiti di carico durante lo sviluppo del proprio...
Four times four – HBM digital load cells for weighbridges
Westco Ltd., situated in southwest England, is a very successful scale business. The quality of the weighbridges produced by Westco, as well as the scale maintenance and calibration service it provides, enjoy a very high...
Battere i record ...
La più veloce barca a vela del mondo in mare con la tecnologia di misura HBM.
La completa catena di misura per l'industria delle costruzioni navali
Guardate le soluzioni HBM per la misurazione delle coppie di alta capacità ...
Fiera SMM Shipbuilding Marine Technology ad Amburgo (Germania)