digiCLIP - Fate entrare la vostra produzione nell'era digitale
digiCLIP, il sistema di amplificatori di misura modulari per ambienti industriali
Desiderate misurare forze, pesi, coppie e pressioni nel modo più moderno?
digiCLIP proietta la vostra produzione nell’era digitale. digiCLIP è il nuovo sistema modulare di amplificatori per l'automazione in ambienti industriali. Esso facilita misurazioni più rapide e più affidabili, ed è anche facile da installare.
Pronto a misurare in 18 secondi...
Se usato per risolvere i compiti di misura, digiCLIP aiuta ad abbattere i tempi morti! Esso supporta TEDS, il prospetto dati elettronico nel trasduttore. digiCLIP riconosce automaticamente i trasduttori dotati di memoria TEDS. Non è più necessario il laborioso lavoro di configurazione e parametrizzazione. digiCLIP può addirittura essere messo in funzione da personale non addestrato.
Facile integrazione in sistemi automatizzati preesistenti
digiCLIP si adatta al proprio sistema di automazione, perchè utilizza le interfaccia standardPROFIBUS DP-V1, CANBUS o DeviceNet.
Tutte le impostazioni possono essere effettuate da PC mediante il software digiCLIP gratuito. Scambiare o modificare amplificatori senza spegnere il sistema non è un problema – grazie a “Plug and Measure” ed “HotSwapping”
|
|
|
moduli digiCLIP | DF30 | DF31 |
frequenza portante 600 Hz | ■ | ■ |
identificazione sensori TEDS | ■ | ■ |
Numero di ingressi digitali | - | 1 |
Numero di uscite digitali | - | 2 |
Interfaccia: |
|
|
CANOPEN | DF30CAN | DF31CAN |
Profibus-DP | DF30DP | DF31DP |
DeviceNet | DF30DN | DF31DN |
Video sul digiCLIP
Device Type Manager (DTM)
Efficiente Asset Management dei sistemi: il Device Type Manager (DTM) consente l’accesso centralizzato a tutti gli amplificatori digiCLIP
Il nuovo e gratuito Device Type Manager (DTM) consente l’accesso centralizzato a tutti gli amplificatori digiCLIP del vostro sistema di produzione.
Il DTM offre le funzioni di parametrizzazione, di controllo e di diagnostica. Inoltre, esso dispone di una interfaccia utente grafica con una realegestione intuitiva. Installare il DTM è facile come installare un driver per stampante sul proprio PC. Esso può essere integrato in qualsiasi applicazione che utilizzi una interfaccia FDT (Field Device Tool) standard, ad esempio un sistema di monitoraggio o controllo, di Engineering o di Asset Management.
I vantaggi di un sistema munito di interfaccia FDT e DTM sono ovvi: con un semplice doppio click da un punto centrale del sistema, il tecnico dei servizi ha accesso a tutti gli amplificatori digiClip, ottenendo immediatamente un rapporto sul loro stato. Poi egli può lanciare una diagnosi dettagliata e, in caso sia capitato un errore, può eliminarlo senza dover accedere fisicamente allo strumento. Perfino se si sta già operando con gli amplificatori digiCLIP, si può facilmente integrare od aggiornare il DTM. Cliccare su scaricamento software/firmware nella colonna di destra per ottenere il download gratuito. Ulteriori informazioni concernenti la interfaccia FDT ed il DTM si trovano nel nostro articolo tecnico corrente.
ePLAN
ePLAN: Ingegneria elettrica e pianificazione progetto resi facili
Oltre agli amplificatori industriali la HBM fornisce le appropriate macro ePLAN. Esse consentono l'integrazione facile ed esente da errori degli strumenti nella pianificazione del progetto dell'ambiente di automazione.
ePLAN Electric P8 è un tool di ingegnerizzazione per il moderno software CAE supportata da una banca dati e che facilita coerentemente la pianificazione del progetto, la documentazione e l'amministrazione odei sistemi di automazione. Le macro ePLAN consentono all'utente di integrare facilmente i controllori di processo nella propria pianificazione del progetto. Subito dopo l'importazione della macro, in ePLAN Electric P8 sono disponibili i dati delle parti, i disegni e l'assegnazione dei pin.
Le macro gratuite sono reperibili nel CD di documentazione compreso nel corredo di fornitura dei controllori di processo e possono essere anche scaricati qui.
Documentazione tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| digiCLIP | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Data Sheet DF30CAN | |||||||||
| Operating Manual DF30CAN | |||||||||
| Data Sheet DF30DP | |||||||||
| Operating Manual DF30DP | |||||||||
| Data Sheet DF30DN | |||||||||
| Operating Manual DF30DN | |||||||||
| Data Sheet DF31CAN | |||||||||
| Operating Manual DF31CAN | |||||||||
| Data Sheet DF31DP | |||||||||
| Operating Manual DF31DP | |||||||||
| Data Sheet DF31DN | |||||||||
| Operating Manual DF31DN | |||||||||
| IT |
Rapporti Applicazione
La HBM rende più sicuro l'assemblaggio delle fusoliere dei moderni aerei commerciali
La costruzione dei moderni aerei commerciali impiega oggigiorno sempre maggiormente gli innovativi materiali compositi quali GRP (vetroresina) o GLARE (alluminio rinforzato con fibre di vetro). Il trattamento di questi...
Digital advantages for force measurement in printing presses: asset management with FDT containers and Device Type Managers
In a rotary printing press, the paper must always be held under as constant a tension as possible. This is the only way to prevent the paper getting folded or creased, or even torn. Not only that, but the only way to obtain...
Taglio perfetto dei wafer di silicio: digiCLIP assicura un salto di efficienza nella produzione di sistemi fotovoltaici
Il settore dell'energia solare è in piena espansione – e quindi anche la produzione di sistemi fotovoltaici.
Scaricamento Software e Firmware
Richiedete offerta per digiCLIP
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta per digiCLIP con un click del mouse.
HBM Online Shop