MGA II - Sistema di amplificatori con moduli ad Euroscheda
Descrizione Prodotto
Moduli MGA II
DA12: indicatore digitale con LED a 4 1/2 cifre, provvisto di ingresso differenziale. Progettato come voltmetro digitale per l'indicazione della tensione di uscita, commutabile su 12 canali, con possibilità di controllo del punto decimale e diodo luminoso di sovramodulazione.
ME10, CC: amplificatore di misura in continua per misurazioni ad alta frequenza e collegamento a trasduttori ad ER. Grazie alla banda passante di 10 kHz ed al tempo transitorio molto breve, l’amplificatore ME10 risulta idoneo in particolare per processi di misura dinamici, come nel caso di variazioni rapide delle forze in operazioni di stampaggio o piantaggio.
ME30, FP 600 Hz: amplificatore di misura per l’impiego di trasduttori ad ER in processi di misura a bassa frequenza. La buona stabilità del punto zero lo rende idoneo a misurazioni statiche e quasi statiche come, ad esempio, nella tecnologia di pesatura e dosaggio, ed anche per la misurazione di forze e pressioni su banchi prova industriali.
ME50, FP 4,8 kHz: amplificatore di misura per trasduttori induttivi a mezzo ponte quali, ad esempio, i trasduttori di spostamento della HBM. L'ME50 può essere impiegato in processi di misura statici e dinamici quali, ad esempio, il monitoraggio a lungo periodo di strutture edili.
ME50S6, FP 4,8 kHz: amplificatore di misura per trasduttori ad ER. Insieme all'ME50 (mezzi ponti induttivi), l'ME50S6 è particolarmente idoneo alla rilevazione del diagramma forza-spostamento.
EM001: modulo stadio finale (in opzione) da inserire nel pannello di collegamento, commutabile su uscita in corrente ± 20 mA o 4 - 20 mA oppure uscita in tensione ± 10 V (R > 500 Ohm).
EM002: Output stage module for Euro cards (± 20mA, 4...20mA)
AP01: Pannello di collegamento standard per trasduttori mediante spina Sub-D.
AP03: Pannello di collegamento per trasduttori mediante spina MS a 7 poli.
AP11: Pannello di collegamento per trasduttori mediante prese Lemo.
Custodia: A seconda dell'impiego, si possono usare custodie da tavolo da 6 canali od un telaio rack 19" da 12 canali.
ePLAN
Oltre agli amplificatori industriali la HBM fornisce le appropriate macro ePLAN. Esse consentono l'integrazione facile ed esente da errori degli strumenti nella pianificazione del progetto dell'ambiente di automazione.
ePLAN Electric P8 è un tool di ingegnerizzazione per il moderno software CAE supportata da una banca dati e che facilita coerentemente la pianificazione del progetto, la documentazione e l'amministrazione odei sistemi di automazione. Le macro ePLAN consentono all'utente di integrare facilmente i controllori di processo nella propria pianificazione del progetto. Subito dopo l'importazione della macro, in ePLAN Electric P8 sono disponibili i dati delle parti, i disegni e l'assegnazione dei pin.
Le macro gratuite sono reperibili nel CD di documentazione compreso nel corredo di fornitura dei controllori di processo e possono essere anche scaricati qui.
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| MGA II | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
| Operating Manual ME10 | |||||||||
| Operating Manual ME250 S6 | |||||||||
| Operating Manual ME30 | |||||||||
| Operating Manual ME50 | |||||||||
| Operating Manual ME50S6 | |||||||||
Casi di Studio
Serving a greener automotive industry
The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.
Impiego dei trasduttori di deformazione per migliorare la precisione della forgiatura
Uno dei più grandi fornitori mondiali di componenti automobilistici, la Hirschvogel Automotive Components, con sede a Pinghu in Cina, sta usando i trasduttori di deformazione SLB ed il sistema di amplificatori MP55DP per...
Tutto si riduce alla giusta entità della forza
Maggiore è la precisione con cui le presse per polveri possono applicare la forza, tanto più elevata è la qualità di produzioni dei pezzi stampati. Per l'esattezza del controllo si deve misurare accuratamente la forza di...
HBM per il banco prova: la Allison Transmission mette la HBM alla prova
La Allison utilizza principalmente i prodotti HBM per gestire le misurazioni di coppia e velocità nello sviluppo delle trasmissioni ibride elettriche sui banchi prova. Sui propri sistemi di prova essa usa attualmente il...
Guida più comoda grazie ai PME
Per provare i supporti di montaggio dei sedili ed anche i sedili per automobili completi, la Kühne + Vogel ha già sviluppato e prodotto numerosi macchinari per i più noti fornitori automobilistici. Il criterio di qualità decisivo...
Uno per tutti - Banco prova idraulico universale con controllo secondario
Fino ad'ora, i banchi prova idraulici sono stati progettati per compiti o prodotti speciali. Sebbene i singoli componenti siano già stati provati, l'interazione fra le singole pompe ed i sistemi di controllo possono essere...
Forza misurata sulle catene
La tecnologia di sollevamento è una delle applicazioni per le catene prodotte dalla società Ketten Wälder GmbH. Il trattamento dei materiali base, quali l'acciaio da catene, è un processo complesso, il quale richiede che tutte le...
Monitoraggio macchina reso facile
Artis GmbH di Bispingen - Germania è una società internazionale leader nel settore del monitoraggio di utensili, processi e macchine. La Artis sta impiegando i collaudati sistemi della serie HBM Paceline per il monitoraggio di...
Sicurezza in movimento - prova componenti dei sedili per auto
La C. Rob. Hammerstein (CRH) si affida al trasduttore di forza S9M della HBM
La HBM rende più sicuro l'assemblaggio delle fusoliere dei moderni aerei commerciali
La costruzione dei moderni aerei commerciali impiega oggigiorno sempre maggiormente gli innovativi materiali compositi quali GRP (vetroresina) o GLARE (alluminio rinforzato con fibre di vetro). Il trattamento di questi...
Risultati da 1 a 10 su 32
Richiedete offerta per MGA II
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Opuscolo In Linea
Numeri di Catalogo
1-DA12
1-ME10
1-ME30
1-ME50
1-ME50S6
1-EM001
1-EM002
1-AP01
1-AP03
1-AP11
1-TG005D
1-ER007D