- Trasduttori e Sensori
- Elettronica e Software di Misura
- Estensimetri ed Accessori
- Componenti di pesatura
- Negozio in linea
- Taratura e Servizi
Il software No.1 nel mondo per acquisizione dati ad alta velocità
Perception è un pacchetto di software strutturato modularmente per l'acquisizione dati di misura ad alta velocità che permette di eseguire tutti i compiti nella sequenza di misura:
- Parametrizzazione dei sensori e controllo degli strumenti di misura
- Indicazione in tempo reale dei valori di misura
- Salvataggio e playback
- Analisi e generazione rapporti
Le speciali caratteristiche di Perception permettono un breve tempo di configurazione, la rapida famigliarizzazione e, conseguentemente, l'immediato inizio della campagna di misurazione.
HBM lancia l'ultima versione del suo software di acquisizione dati Perception
Completo
Perception esegue i seguenti compiti:
- Controllo dell'hardware di misura
- Visualizzazione dei dati di misura
- Navigazione attraverso l'hardware e l'archivio dei dati
- Misurazione
- Analisi
- Rapporti
- Esportazione dati
- Automazione e processi di dosaggio
Misurare invece di programmare – out of the box
Al contrario di numerosi altri pacchetti di software di acquisizione dati, Perception si basa sul principio di "accendi e lancia la misurazione". Non è necessaria alcun tipo di programmazione per iniziare l'acquisizione con l'hardware collegato - cinque minuti dopo averlo tolto dall'imballaggio. Inoltre, questo concetto significa che in particolare le applicazioni sempre mutevoli possono essere gestite molto più rapidamente e facilmente che con il concetto di soluzione con software "autoprogrammato".
Potente e flessibile
- Perception supporta un'ampia gamma di strumenti, dal semplice sistema a pochi canali ai sistemi di acquisizione dati multiarmadio con fino a 1 080 canali sincroni (Genesis HighSpeed).
- Grazie alla tecnologia StatStream brevettata, si possono visualizzare 10 GB di dati in meno di 10 s. Ciò significa che si possono zoomare i dati precedentemente salvati per osservarne i dettagli, mentre procede l'acquisizione e continua la registrazione dei dati sullo sfondo.
- I programmi plug-in specifici dell'utente, creati con la Customer Software Interface (CSI), vengono completamente integrati nella interfaccia operatore di Perception. Si possono pertanto includere nel flusso di lavoro gli specifici compiti utente e compiti automatizzati.
Uso amichevole grazie alla concentrazione sull'essenziale
Perception è stato sviluppato con un occhio alla semplicità delle operazioni ed al perfetto adattamento al compito ed all'utente. A differenza di altre soluzioni della concorrenza, Perception è semplice da padroneggiare. I software potenti inducono spesso a perplessità, sopra tutto quando le impostazioni necessarie sono nascoste in un nugolo di numerose opzioni e funzioni. Perception rende le operazioni rapide, sicure e semplici grazie all'intelligenza integrata.
Uso amichevole con Plug & Play
Perception riconosce automaticamente quale hardware è collegato e rende disponibili solo le funzioni ed opzioni necessarie e possibili per la strumentazione collegata.
Efficiente... e pulito
Adattate Perception alla vostra applicazione. In modo utente, sono mascherabili tutti gli elementi di controllo non necessari. Ad esempio, non appare il menu trigger se viene usato un trigger esterno o manuale. Nel modo avanzato sono disponibili tutti gli elementi. In base alle esigenze, le impostazioni possono essere variate in qualsiasi momento, perfino durante l'acquisizione dati.
Individualmente per la miglior visione d'insieme
La interfaccia utente si può adattare individualmente. Voi decidete quali parametri devono essere impostati. Se i parametri base sono sufficienti, si possono semplicemente mascherare quelli avanzati. La vostra decisione determina come deve apparire l'interfaccia operatore.
Numerosi compiti - una interfaccia grafica
Perception accompgna l'intero compito di misura con le proprie funzioni, dalla parametrizzazione dei sensori alla visualizzazione ed analisi dei dati di misura acquisiti. Per tutto il flusso di acquisizione l'utente naviga in un ambiente famigliare.
Esente da errori
Perception dispone di valide opzioni per impostare le liste a discesa (drop-down). Se vengono effettuate delle assegnazioni errate, Perception le corregge automaticamente con il valore valido più vicino.
Pronto, stabile - disinballa e via
- Rapidi tempi di configurazione grazie al rilevamento dell'hardware collegato (Plug & Play).
- Parametrizzazione e controllo rapido di configurazioni complesse mediante funzioni speciali, ad esempio il Bridge Wizard. Questo assistente interattivo chiede le informazioni sull'applicazione, sui parametri del ponte e sul tipo di misurazione da implementare. Poi il ponte viene configurato ed è pronto al via.
- Si può configurare simultaneamente un qualsiasi numero di canali mediante le assegnazioni tabellari.
- Vengono generati automaticamente i nomi per i canali multipli. Basta selezionare semplicemente i canali ed il nome di base, e tutti i nomi vengono assegnati automaticamente ai canali con numeri sequenziali.
Informazioni addizionali mediante la registrazione video sincronizzata
Se la sequenza di misurazioni viene registrata su video, Perception può visualizzare i dati di misura acquisiti sincronicamante col video. Si ha così la possibilità di riconoscere immediatamente le influenze esterne sui valori di misura.
A prova di futuro
Perception viene usato in tutto il mondo da numerosi clienti e per le più svariate applicazioni. Questa vasta diffusione è la base per la stabile esistenza di Perception. Grazie alla concezione modulare, viene rapidamente integrata la più recente ed aggiornata tecnologia di misura.
Estremamante affidabile
Anche la stabilità ha un alto valore in Perception. Gli utenti di Perception si aspettano che il software e l'hardware collegato funzionino 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno senza errori o guasti.
Perché ogni "crash" nel laboratorio di misura può costare molto denaro in dati, lavoro e tempo di laboratorio persi. Noi operiamo contro tale fatto con un controllo qualità permanente e con serie di verifiche estremamente complete. Le prove manuali ed automatiche del software hanno un enorme significato nello sviluppo di Perception. E naturalmente, ciò accade PRIMA che una nuova versione del software sia spedita ai clienti.
Ritorno dell'investimento grazie al basso costo totale di proprietà (TCO)
- Rapida famigliarizzazione
- Espansione modulare - si paga solo per ciò che si necessita
- Progettato per impostazioni corrette
- Operrazioni efficienti
- A prova di futuro
Modulare, scalabile
Perception ha struttura modulare. Si inizia con il software di base e si espande del solo necessario. Sono disponibili moduli aggiuntivi in funzione dell'hardware usato e delle funzioni richieste. Questa scalabilità ottimizza i costi.
Ora disponibile la Versione 6.0
La versione più recente di Perception aggiunge funzionalità FFT live alla famiglia di prodotti Genesis HighSpeed di HBM, per consentire agli utenti di visualizzare segnali non solo nel dominio del tempo ma anche, simultaneamente, nel dominio della frequenza. Poiché è basato su PC, può essere utilizzato con qualunque sistema DAQ controllato da Perception, come, ad esempio, i mainframe rack portatili GEN5i, GEN7t o GEN16t e LIBERTY.
FFT è uno strumento utile, soprattutto per i clienti che stanno muovendo i primi passi nel campo dell'analisi del dominio della frequenza, poiché è facile da usare e molto flessibile. È possibile abilitare FFT con un semplice clic, per trasferire al dominio della frequenza i segnali attualmente mostrati nel dominio del tempo. L'opzione FFT di base consente di scegliere lunghezza delle finestre fino a 1 milione di campioni, quattro differenti filtri ponderati e funzioni di analisi come FFT Spectrum, Auto Power Spectrum oppure Power Spectral Density. Per le impostazioni fondamentali, il software include una guida facilmente accessibile, in modo da assicurare che gli utenti effettuino la scelta più corretta per ottenere i migliori risultati.
HBM Genesis HighSpeed products were previously sold under the Nicolet brand. The Nicolet brand is owned by Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation.
Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta per Perception con un click del mouse.
Galleria delle schermate di Perception
Perception supporta il seguente hardware:
- GEN DAQ products GEN5i, GEN7t/16t
- Liberty
- Dimension4i
e diversi vecchi prodotti quali
- Vision
- Oyssey
- Multipro
- BE256
- DAstar
- Sigma (streaming data)