Si desidera misurare forza, peso, coppia e pressione nel modo più moderno? digiCLIP porta la produzione nell’era digitale. digiCLIP è il nuovo sistema di amplificazione modulare per l'automazione in ambito industriale. Ai digiClip si possono collegare tutti i trasduttori a ponte intero di ER.
Pronto a misurare in 18 secondi... riducendo i tempi morti
digiCLIP supporta TEDS, il prospetto dati elettronico nel trasduttore. digiCLIP riconosce automaticamente i trasduttori dotati di memoria TEDS. In tal modo decade completamente il laborioso lavoro di configurazione e parametrizzazione. digiCLIP può addirittura essere messo in funzione da personale non addestrato.
Risultati di misura senza interferenze anche in ambienti soggetti ad EMC
La propria produzione dipende notevolmente dall'affidabilità. Affidatevi perciò ai digiCLIP: anche installandolo vicino a grandi motori elettrici od a linee di alta tensione, i valori di misura dei digiCLIP non sono soggetti a disturbi.
Facile integrazione in sistemi automatizzati preesistenti
digiCLIP si adatta al proprio sistema di automazione, perchè utilizza le interfaccia standardizzate PROFIBUS DP-V1 o CANBUS.
Tutte le impostazioni possono essere effettuate da PC mediante il software digiCLIP gratuito. Scambiare o modificare amplificatori senza spegnere il sistema non è un problema – grazie a “Plug and Measure” ed “HotSwapping”.
Efficiente Asset Management dei sistemi: il Device Type Manager (DTM) permette l’accesso centralizzato a tutti gli amplificatori digiCLIP
Il nuovo e gratuito Device Type Manager (DTM) permette l’accesso centralizzato a tutti gli amplificatori digiCLIP del vostro sistema di produzione.
Il DTM permette l’esecuzione della parametrizzazione, del controllo e delle funzioni diagnostiche. Inoltre, esso dispone di una interfaccia utente grafica con una gestione realmente intuitiva. Installare il DTM è facile come installare un driver per stampante sul proprio PC. Esso può essere integrato in qualsiasi applicazione che utilizzi una interfaccia FDT (Field Device Tool) standard, ad esempio un sistema di monitoraggio o controllo, di Engineering o di Asset Management.
I vantaggi di un sistema munito di interfaccia FDT e DTM sono ovvi: con un semplice doppio click da un punto centrale del sistema, il tecnico del servizio ha accesso a tutti gli amplificatori digiClip, ottenendo immediatamente un rapporto sul loro stato. Poi egli può lanciare una diagnosi dettagliata e, in caso sia capitato un errore, può eliminarlo senza dover accedere direttamente allo strumento.
Dato che gli amplificatori digiCLIP identificano in modo completamente automatico i trasduttori muniti di TEDS, con il nuovo DTM risultano drasticamente semplificati anche la parametrizzazione, il monitoraggio e la manutenzione – caratteristica indispensabile per un efficiente sistema di produzione, perché si riducono significativamente i costi ed i tempi di intervento.
Anche se state già operando con gli amplificatori digiCLIP, si può integrare facilmente il DTM.
Cliccare qui per il download gratuito.
Ulteriori informazioni concernenti la interfaccia FDT ed il DTM si trovano nel nostro articolo tecnico corrente.