Panoramica degli Indicatori e Controllori di Pesatura

La HBM fornisce Indicatori di Pesatura Controllori di pesatura per tutte le piattaforme industriali, pese per autocarri o per container. Inoltre, la HBM offre diversi sistemi elettronici per l’automazione di processo quali, ad esempio, i checkweigher ed i processi di dosaggio.

Opuscolo sulla Pesatura Digitale

  Prodotto   Descrizione
AED - Elettronica Digitale per Trasduttori Elettronica trasduttori per digitalizzare il segnale delle celle di carico analogiche
Elettronica trasduttori per digitalizzare il segnale delle celle di carico analogiche
DIS2116 - Indicatore di Pesatura Indicatore digitale di pesatura per pese a ponte e pese ferroviarie
Indicatore digitale di pesatura per pese a ponte e pese ferroviarie
Indicatore di Pesatura DWS2103 Indicatore da bilancia per la comunicazione fra le celle di carico legali per il commercio e l'elettronica
Indicatore da bilancia per la comunicazione fra le celle di carico legali per il commercio e l'elettronica
SLS - Bilancia Sospesa Compatta bilancia pesapersone sospesa, certificata come strumento medicale
Compatta bilancia pesapersone sospesa, certificata come strumento medicale
Indicatore di Pesatura WE2107 Moderno indicatore di pesatura per applicazioni statiche e dinamiche
Moderno indicatore di pesatura per applicazioni statiche e dinamiche
WE2108 - Indicatore di Pesatura Sistema elettronico di pesatura progettato per bilance a piattaforma, completo di tutte le funzioni di base per bilance non automatiche o semplici bilance contapezzi.
Sistema elettronico di pesatura progettato per bilance a piattaforma, completo di tutte le funzioni di base per bilance non automatiche o semplici bilance contapezzi.
Indicatore di Pesatura WE2111 Indicatore di pesatura per applicazioni industriali legali per il commercio
Indicatore di pesatura per applicazioni industriali legali per il commercio
Amplificatore RM4220 Amplificatore per trasduttori ad estensimetri, con segnale di uscita 4 - 20 mA. Facile da installare agganciandolo semplicemente sul binario-guida standard di supporto.
Amplificatore per trasduttori ad estensimetri, con segnale di uscita 4 - 20 mA. Facile da installare agganciandolo semplicemente sul binario-guida standard di supporto.
Amplificatore VKIA405 Amplificatore digitale per collegare fino a 4 celle di carico ad estensimetri
Amplificatore digitale per collegare fino a 4 celle di carico ad estensimetri
CC-Link Gateway Integrazione di Celle di Carico Digitali nelle reti  CC-Link
Integrazione di Celle di Carico Digitali nelle reti CC-Link
Convertitore di Interfaccia SC232 Il convertitore di interfaccia consente la facile configurazione dei sistemi bus multicanale mediate la interfaccia RS-232 standard integrata nei PC.
Il convertitore di interfaccia consente la facile configurazione dei sistemi bus multicanale mediate la interfaccia RS-232 standard integrata nei PC.

Guardate gli articoli relativi all'Elettronica ed agli Indicatori di Pesatura HBM

La tecnologia di pesatura assume un ruolo centrale nel monitoraggio della produzione di pneumatici

Le celle di carico HBM vengono usate in produzione per pesare i pneumatici e garantire la qualità del prodotto finito.

Sistemi di pesatura legali per il commercio nelle applicazioni di automazione aperte

La tecnologia di pesatura gioca un ruolo importante in molte aree della logistica e del commercio. Ad esempio, sono spesso impiegati gli strumenti automatici di pesatura legale per il commercio quando vengono caricati e scaricati...

Strumenti di pesatura automatica per applicazioni legali per il commercio: requisiti e direttive

La tecnologia di pesatura gioca un ruolo importante in molte applicazioni industriali, ad esempio nella logistica dei materiali sfusi. A seconda dell'applicazione, vengono impiegati differenti tipi di strumenti per pesatura...

Manutenzione preventiva dei sistemi di pesatura

Risparmio dei costi, incremento dell'efficienza del sistema

Nel corso degli ultimi anni l'interno delle bilance è diventato sempre più complesso. Una conseguenza: quando la bilancia si guasta, l'eliminazione del problema...

Tecnologia di codifica a 256 bit nella tecnologia di pesatura digitale

L'impiego delle norme di crittografia AES ha imposto nuovi standard nel campo della sicurezza dei dati per la tecnologia di pesatura. Non solo ciò soddisfa tutti gli obbiettivi della moderna crittografia, ma offre anche numerosi...

Elettronica per pesatura e dosaggio: il Centro di Ricerca Statale Bavarese per l'Agricoltura (LfL) si affida alla tecnologia di pesatura HBM

Gli studi di ricerca in laboratorio per l'ottimizzazione della produzione di metano e la gestione del controllo del processo di digestione anaerobica di materiali grezzi rinnovabili, hanno condotto allo sviluppo di un dispositivo...

Tecnologia di pesatura nell'ingegnerizzazione degli impianti di processo

Come disaccoppiare un reattore che deve essere raffreddato e riscaldato nel corso del processo? Quale dovrebbe essere l'approccio se il miscelatore deve essere munito di un agitatore? Come progettare la piattaforma se il...