Panoramica degli Indicatori di Carico / Indicatori di Pesatura
La HBM fornisce elettronica di pesatura ed indicatori di pesatura per tutte le piattaforme industriali, pese per autocarri o per container. Inoltre, la HBM offre diversi sistemi elettronici per l’automazione di processo quali, ad esempio, i checkweigher ed i processi di dosaggio.
| Prodotto | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | ![]() |
Converte il segnale analogico delle celle di carico in dati digitali. L'AED rende facile e conveniente l'implementazione nei sistemi di controllo di processo.
|
|||||
| DIS2116 | ![]() |
Indicatore digitale di pesatura per pese a ponte e pese ferroviarie
|
|||||
| DWS2103 | ![]() |
Indicatore da bilancia per la comunicazione fra le celle di carico legali per il commercio e l'elettronica
|
|||||
| WE2107 | ![]() |
Siano essi statici o dinamici, potete affidarvi a questo tuttofare di talento per monitorare e controllare i vostri processi di pesatura.
|
|||||
| WE2108 | ![]() |
Sistema elettronico di pesatura progettato per bilance a piattaforma, completo di tutte le funzioni di base per bilance non automatiche o semplici bilance contapezzi.
|
|||||
| WE2110 | ![]() |
Indicatore digitale per pesatura di precisione con il più recente convertitore A/D Sigma-Delta, per garantire pesature estremamente rapide e precise.
|
|||||
| WE2111 | ![]() |
Indicatore di pesatura per applicazioni industriali legali per il commercio
|
|||||
| SLS | ![]() |
La bilancia SLS con indicatore, funzionante a batterie, può essere integrata nei sistemi sospesi già esistenti sia per pesatura legale per il commercio che per pesatura non omologata.
|
|||||
| RM4220 | ![]() |
Amplificatore per trasduttori ad estensimetri, con segnale di uscita 4 - 20 mA. Facile da installare agganciandolo semplicemente sulla guida standard di supporto.
|
|||||
| VKIA405 | ![]() |
Amplificatore digitale per collegare fino a 4 celle di carico ad estensimetri
|
|||||
| SC232/422B | ![]() |
Il convertitore di interfaccia consente la facile configurazione dei sistemi bus multicanale mediate la interfaccia RS-232 standard integrata nei PC.
|
Guardate gli articoli relativi all'Elettronica ed agli Indicatori di Pesatura HBM
Sistemi di pesatura legali per il commercio nelle applicazioni di automazione aperte
La tecnologia di pesatura gioca un ruolo importante in molte aree della logistica e del commercio. Ad esempio, sono spesso impiegati gli strumenti automatici di pesatura legale per il commercio quando vengono caricati e scaricati...
Strumenti di pesatura automatica per applicazioni legali per il commercio: requisiti e direttive
La tecnologia di pesatura gioca un ruolo importante in molte applicazioni industriali, ad esempio nella logistica dei materiali sfusi. A seconda dell'applicazione, vengono impiegati differenti tipi di strumenti per pesatura...
Manutenzione preventiva dei sistemi di pesatura
Risparmio dei costi, incremento dell'efficienza del sistema
Nel corso degli ultimi anni l'interno delle bilance è diventato sempre più complesso. Una conseguenza: quando la bilancia si guasta, l'eliminazione del problema...
Tecnologia di codifica a 256 bit nella tecnologia di pesatura digitale
L'impiego delle norme di crittografia AES ha imposto nuovi standard nel campo della sicurezza dei dati per la tecnologia di pesatura. Non solo ciò soddisfa tutti gli obbiettivi della moderna crittografia, ma offre anche numerosi...
Elettronica per pesatura e dosaggio: il Centro di Ricerca Statale Bavarese per l'Agricoltura (LfL) si affida alla tecnologia di pesatura HBM
Gli studi di ricerca in laboratorio per l'ottimizzazione della produzione di metano e la gestione del controllo del processo di digestione anaerobica di materiali grezzi rinnovabili, hanno condotto allo sviluppo di un dispositivo...
Tecnologia di pesatura nell'ingegnerizzazione degli impianti di processo
Come disaccoppiare un reattore che deve essere raffreddato e riscaldato nel corso del processo? Quale dovrebbe essere l'approccio se il miscelatore deve essere munito di un agitatore? Come progettare la piattaforma se il...