Panoramica degli Indicatori di Carico / Indicatori di Pesatura

La HBM fornisce elettronica di pesatura ed indicatori di pesatura per tutte le piattaforme industriali, pese per autocarri o per container. Inoltre, la HBM offre diversi sistemi elettronici per l’automazione di processo quali, ad esempio, i checkweigher ed i processi di dosaggio.

Opuscolo sulla Pesatura Digitale

NO_FILTER
 
  Prodotto   Descrizione
AED Converte il segnale analogico delle celle di carico in dati digitali. L'AED rende facile e conveniente l'implementazione nei sistemi di controllo di processo.
Converte il segnale analogico delle celle di carico in dati digitali. L'AED rende facile e conveniente l'implementazione nei sistemi di controllo di processo.
DIS2116 Indicatore digitale di pesatura per pese a ponte e pese ferroviarie
Indicatore digitale di pesatura per pese a ponte e pese ferroviarie
DWS2103 Indicatore da bilancia per la comunicazione fra le celle di carico legali per il commercio e l'elettronica
Indicatore da bilancia per la comunicazione fra le celle di carico legali per il commercio e l'elettronica
WE2107 Siano essi statici o dinamici, potete affidarvi a questo tuttofare di talento per monitorare e controllare i vostri processi di pesatura.
Siano essi statici o dinamici, potete affidarvi a questo tuttofare di talento per monitorare e controllare i vostri processi di pesatura.
WE2108 Sistema elettronico di pesatura progettato per bilance a piattaforma, completo di tutte le funzioni di base per bilance non automatiche o semplici bilance contapezzi.
Sistema elettronico di pesatura progettato per bilance a piattaforma, completo di tutte le funzioni di base per bilance non automatiche o semplici bilance contapezzi.
WE2110 Indicatore digitale per pesatura di precisione con il più recente convertitore A/D Sigma-Delta, per garantire pesature estremamente rapide e precise.
Indicatore digitale per pesatura di precisione con il più recente convertitore A/D Sigma-Delta, per garantire pesature estremamente rapide e precise.
WE2111 Indicatore di pesatura per applicazioni industriali legali per il commercio
Indicatore di pesatura per applicazioni industriali legali per il commercio
SLS La bilancia SLS con indicatore, funzionante a batterie, può essere integrata nei sistemi sospesi già esistenti sia per pesatura legale per il commercio che per pesatura non omologata.
La bilancia SLS con indicatore, funzionante a batterie, può essere integrata nei sistemi sospesi già esistenti sia per pesatura legale per il commercio che per pesatura non omologata.
RM4220 Amplificatore per trasduttori ad estensimetri, con segnale di uscita 4 - 20 mA. Facile da installare agganciandolo semplicemente sulla guida standard di supporto.
Amplificatore per trasduttori ad estensimetri, con segnale di uscita 4 - 20 mA. Facile da installare agganciandolo semplicemente sulla guida standard di supporto.
VKIA405 Amplificatore digitale per collegare fino a 4 celle di carico ad estensimetri
Amplificatore digitale per collegare fino a 4 celle di carico ad estensimetri
SC232/422B Il convertitore di interfaccia consente la facile configurazione dei sistemi bus multicanale mediate la interfaccia RS-232 standard integrata nei PC.
Il convertitore di interfaccia consente la facile configurazione dei sistemi bus multicanale mediate la interfaccia RS-232 standard integrata nei PC.

Guardate gli articoli relativi all'Elettronica ed agli Indicatori di Pesatura HBM

Sistemi di pesatura legali per il commercio nelle applicazioni di automazione aperte

La tecnologia di pesatura gioca un ruolo importante in molte aree della logistica e del commercio. Ad esempio, sono spesso impiegati gli strumenti automatici di pesatura legale per il commercio quando vengono caricati e scaricati...

Strumenti di pesatura automatica per applicazioni legali per il commercio: requisiti e direttive

La tecnologia di pesatura gioca un ruolo importante in molte applicazioni industriali, ad esempio nella logistica dei materiali sfusi. A seconda dell'applicazione, vengono impiegati differenti tipi di strumenti per pesatura...

Manutenzione preventiva dei sistemi di pesatura

Risparmio dei costi, incremento dell'efficienza del sistema

Nel corso degli ultimi anni l'interno delle bilance è diventato sempre più complesso. Una conseguenza: quando la bilancia si guasta, l'eliminazione del problema...

Tecnologia di codifica a 256 bit nella tecnologia di pesatura digitale

L'impiego delle norme di crittografia AES ha imposto nuovi standard nel campo della sicurezza dei dati per la tecnologia di pesatura. Non solo ciò soddisfa tutti gli obbiettivi della moderna crittografia, ma offre anche numerosi...

Elettronica per pesatura e dosaggio: il Centro di Ricerca Statale Bavarese per l'Agricoltura (LfL) si affida alla tecnologia di pesatura HBM

Gli studi di ricerca in laboratorio per l'ottimizzazione della produzione di metano e la gestione del controllo del processo di digestione anaerobica di materiali grezzi rinnovabili, hanno condotto allo sviluppo di un dispositivo...

Tecnologia di pesatura nell'ingegnerizzazione degli impianti di processo

Come disaccoppiare un reattore che deve essere raffreddato e riscaldato nel corso del processo? Quale dovrebbe essere l'approccio se il miscelatore deve essere munito di un agitatore? Come progettare la piattaforma se il...