Servizio di Taratura HBM
Avvaletevi della competenza e dell'esperienza del nostro laboratorio di taratura accreditato DAkkS in conformità alla DIN EN ISO/IEC 17025!
Il vostro percorso al certificato di taratura
Cosa attendersi dalla taratura
La gamma dei nostri Servizi di Taratura
Servizio di taratura della Forza
Servizio di taratura della Coppia
Servizio di taratura della Pressione
Servizio di taratura del Rapporto di Tensione mV/V
Taratura del sistema MGCplus / Spider8
Taratura del sistema QuantumX
Perché tarare alla HBM?
- Molti anni di esperienza nel campo delle taratura
Nel 1977, il Laboratorio di Taratura HBM è stato il primo laboratorio del Servizio Tedesco di Taratura (DKD) ad essere accreditato in Germania. - Taratura e tecnologia di misura da una sola fonte
La HBM possiede il know-how sulla fabbricazione. Il nostro personale ha elevata competenza nella tecnologia di misura - potete contare su questo fatto. - Massima accuratezza grazie ad apparecchiature di taratura di prima classe
L'elevata qualità delle nostre apparecchiature di taratura è spesso unica in Germania ed in Europa. Ciò assicura la massima accuratezza di taratura dei vostri strumenti. - Servizio flessibile per soddisfare le esigenze speciali
Vogliamo facilitare il percorso per ottenere i certificati: grazie alla nostra flessibilità, potete decidere se eseguire la taratura presso la sede principale a Darmstadt - Germania, oppure farla effettuare sul posto dagli ingegneri del Service HBM. - Taratura in ottemperanza di Norme e Direttive vincolanti
Il nostro laboratorio è accreditato DAkkS. Per Voi ciò signifca: il certificato di taratura è automaticamente prova della tracciabilità.
Novità sulla Taratura
Forze Mega con precisione Micro
HBM dispone di un nuova macchina di taratura per forze fino a 5 MN
La taratura della coppia alla HBM supera la Norma VDI 2646
La taratura HBM secondo VDI 2646 rende la taratura DKD così economica da poter essere ora usata anche per applicazioni industriali con requisiti di maggior precisione.