Servizi di taratura della HBM

Servizio di Taratura HBM

Avvaletevi della competenza e dell'esperienza del nostro laboratorio di taratura accreditato DAkkS in conformità alla DIN EN ISO/IEC 17025!

Il vostro percorso al certificato di taratura

Cosa attendersi dalla taratura

Perché tarare alla HBM?

  • Molti anni di esperienza nel campo delle taratura
    Nel 1977, il Laboratorio di Taratura HBM è stato il primo laboratorio del Servizio Tedesco di Taratura (DKD) ad essere accreditato in Germania.
  • Taratura e tecnologia di misura da una sola fonte
    La HBM possiede il know-how sulla fabbricazione. Il nostro personale ha elevata competenza nella tecnologia di misura - potete contare su questo fatto.
  • Massima accuratezza grazie ad apparecchiature di taratura di prima classe
    L'elevata qualità delle nostre apparecchiature di taratura è spesso unica in Germania ed in Europa. Ciò assicura la massima accuratezza di taratura dei vostri strumenti.
  • Servizio flessibile per soddisfare le esigenze speciali
    Vogliamo facilitare il percorso per ottenere i certificati: grazie alla nostra flessibilità, potete decidere se eseguire la taratura presso la sede principale a Darmstadt - Germania, oppure farla effettuare sul posto dagli ingegneri del Service HBM.
  • Taratura in ottemperanza di Norme e Direttive vincolanti
    Il nostro laboratorio è accreditato DAkkS. Per Voi ciò signifca: il certificato di taratura è automaticamente prova della tracciabilità.

Novità sulla Taratura

Forze Mega con precisione Micro

HBM dispone di un nuova macchina di taratura per forze fino a 5 MN

La taratura della coppia alla HBM supera la Norma VDI 2646

La taratura HBM secondo VDI 2646 rende la taratura DKD così economica da poter essere ora usata anche per applicazioni industriali con requisiti di maggior precisione.

Nuova ISO 376:2011

I cambiamenti principali in sintesi

All’articolo …

Taratura DAkkS al prezzo della taratura di fabbrica (working standard) ...

VDI 2646

Nuova macchina di taratura da 5 MN: forze in mega con accuratezza in micro

Macchina di taratura da 5 MN