Forze Mega con precisione Micro

HBM dispone di un nuova macchina di taratura per forze fino a 5 MN

5MN force calibration machine

Il laboratorio di taratura HBM in Darmstadt è uno dei migliori per la grandezza forza ed è accreditato da 2,5 N ad 1 MN. L'incertezza di misura dell'impianto certificata dal DKD (Servizio di Taratura Tedesco) spazia dal 0,02 % al 0.005 % del valore effettivo. La HBM sta ora investendo in un nuovo impianto di taratura per forze fino a 5 M. Ciò corrisponde alla forza peso di una massa di 500 t. In paragone, un treno ICE3 lungo 200 m pesa circa 400 t.

L'impianto utilizza un'unità idraulica per generare le forze più elevate. La taratura viene effettuata per confronto del segnale proveniente dal provino con quello del trasduttore di riferimento integrato nella macchina. Nell'ambito dell'accreditamento DKD, il grado di incertezza è stato verificato dagli esperti della HBM e del Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).

Caratteristiche salienti dell'impianto:

  • Incertezza di misura del solo 0,02 % od inferiore della forza corrente, anche se essa è solo una frazione di quella massima dell'impianto!
  • La combinazione di forze elevate, alta precisione e, oltre alle forze in compressione, di tarare con forze in trazione, rende unico questo impianto.