Laboratorio di Taratura HBM

Laboratorio di taratura HBM: Il primo laboratorio di taratura accreditato DKD in Germania

Benvenuti nel laboratorio di taratura HBM - uno dei laboratori di taratura più conosciuto e capace nel suo genere in tutto il mondo!

Nel 1977, il primo Laboratorio di Taratura accreditato in Germania fu creato alla HBM. Nel frattempo, esso è diventato uno dei laboratori di taratura più conosciuto e capace nel suo genere. L'accreditamento DIN EN ISO/IEC 17025 copre la taratura delle grandezze di misura: forza, pressione, coppia e rapporto di tensione mV/V.

Laboratorio di taratura DAkkS - Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

DAkkS è l'Organismo di Accreditamento Nazionale della Repubblica Federale di Germania. L'accreditamento è la garanzia che la taratura si basi su normative e direttive legali. Gli esperti dell'Istituto Nazionale di Metrologia Tedesco (PTB) controllano ad intervalli regolari ciascun laboratorio di taratura. Il certificato di taratura è automaticamente la prova della tracciabilità.

Taratura Working Standard

Per la taratura Working Standard è responsabilità del laboratorio di taratura lo svolgimento delle prove. La tracciabilità deve essere documentata esplicitamente. Alla HBM questa taratura è effettuata con riferimento alla DIN EN ISO 10012. In certe condizioni, è possibile effettuare la taratura working standard direttamente sul posto.

Tracciabilità alla ISO 9001

Ogni azienda che desideri ottenere la certificazione ISO 9001, o che ne sia già in possesso, deve provare la tracciabilità agli Standard Nazionali. Lo scopo è di garantire la "correttezza" delle misurazioni. 

La tracciabilità s'intende provata allorché un elemento dell'apparecchiatura di prova o dello strumento di misura sia stato tarato con un riferimento che, a sua volta, risulti tracciabile in una catena ininterrotta fino allo Standard Nazionale.