ram: reports in applied measurement
Reports in applied measurement (rapporti sulle misurazioni applicate) è un giornale di approfondimento della tecnologia di misura, contenente articoli scritti da autori indipendenti.
RAM ha una tradizione che risale a metà degli anni 60.
Esso viene pubblicato dal Dott. Martin Stockmann dell'Istituto di Meccanica dell'Università di Chemnitz, Germania. Esce due volte all'anno in inglese ed in tedesco esclusivamente sul nostro sito Web.
Registrazione metrologica dello sviluppo della deformazione nel calcestruzzo ad altissime prestazioni (UHPC) in una cella di prova triassiale
Quest'articolo mostra che usando un allestimento di prova a "cella triassiale", è possibile determinare le resistenze triassiali sia per carico statico che dinamico.
Simulazione numerica degli estensimetri
Questo articolo descrive come applicare i metodi numerici per determinare le caratteristiche degli estensimetri e poi, modificando specificamente le proprietà e la geometria dei materiali, come cambiare gli estensimetri in modo...
Monitoraggio dei viadotti di Reichenbach e Albrechtsgraben
Normalmente, i ponti stradali vengono ispezionati visualmente ad intervalli regolari, al fine di rilevare qualsiasi difetto e/o decidere se siano necessarie opere addizionali di restauro.
Identificazione dei parametri materiale delle plastiche rinforzate con fibre di carbone, tenendo conto della sensibilità trasversale degli estensimetri
Questo articolo descrive la procedura di identificazione dei parametri del materiale e delle caratteristiche delle plastiche rinforzate con fibre di carbone (CRP)
ram: reports in applied measurement
ISSN 1614-9912