ダルムシュタット構造耐久性シンポジウム (SoSDiD)

HBMアワードセレモニー

半世紀以上もの間、HBMの本社工場があるダルムシュタット(Darmstadt) は、構造耐久性の科学的な研究における中心地です。2005から3年おきに、 Symposium on Structural Durability (SoSDiD) としてダルムシュタットで開催され、この活動の明確化や次世代におけるコンポーネントや材料のあり方などを研究開発しています。以下の研究機関や企業が参加しています。:

 

 

このイベントの目的は、構造物およびコンポーネントの研究に関する国際要網を世界中のエキスパートに提供することです。 国際的研究プロジェクトが発表され賞賛を受けました。

 

HBM は Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability (LBF)Darmstadt Technical University の双方と協力をしています。 HBMアワードはこれら研究所の若手の科学者を、SoSDiDが開催される3年ごとにプロモーションします。 この目的は、科学的研究から発生した前進的、革新的なアイデアを、素早く実践に移すことに置かれています。

 

耐久性分野における研究は、科学者との密接な協力が要求されます。 寿命の正確な決定または分析方法の開発 - 多重ドメインのカバーが必要とされます。

2011 の受賞

以下の若い科学者ディーゼルインジェクションコンポーネントの耐久性と疲労解析に関する研究が評価されました。:

  • Dipl.-Ing. Olaf Hertel
    Darmstadt Technical University
    Institute of Steel Construction and Materials Mechanics
  • Dr.-Ing. Elisabeth Herz
    Darmstadt Technical University
    Institute of Steel Construction and Materials Mechanics
  • Dr.-Ing. Rayk Thumser
    Bauhaus University Weimar

研究のタイトル:

Fatigue life of high-pressure components - Fatigue life of notched high-pressure components with and without autofrettage

Research institute:

Darmstadt Technical University, Mechanics of Material Dpt.

Materials Research and Testing Institute at Bauhaus University Weimar

左から: Dr.-Ing. Karl-Heinz Haase (HBM), Dr.-Ing. Rayk Thumser, Dipl.-Ing. Olaf Hertel, Dr.-Ing. Elisabeth Herz, Dr.-Ing. Chalid el Dsoki, Dipl.-Ing. Alfred Clüsserath (IST)

Details about the research project