負荷応力
外部力がコンポーネントに作用する
外部力 ("負荷") がコンポーネントに作用すると、部材中部の応力の要因になります。主応力がわからない部材、複雑なコンポーネントを負荷によって応力を計測するには、常に二軸性応力状況を推量する必要があります。
このような場合、実験適応力解析は、試料の通常応力 σ 1 と σ 2 の絶対値と方向で計測する一つの手段です。
負荷応力を計測するための3つのステップ...:
1.ロゼッタストレインゲージ 2.アンプ 3.機械的応力の計測
負荷応力を計測するための3つのステップ
- 計測試験したいスポットにロゼッタストレインゲージをインストールします。
- The ロゼッタストレインゲージの計測グリッド a、 b と c を明確にします。
これらは一般的にクウォーターブリッジ回路と呼ばれ、適切なアンプ(増幅器)に接続されます。この時、3つの個々の応力を計測するために、それぞれのロゼッタに対して最低3チャンネルのアンプが必要です。 - 応力の計測 ε a、 ε b と ε c は機械的応力の絶対値と方向の計測をベースとして使用します。
- 1,000 を超える様々なタイプ のストレインゲージ
- 全ての一般的な接続構成が供給可能