Loading stresses

負荷応力

外部力がコンポーネントに作用する

外部力 ("負荷") がコンポーネントに作用すると、部材中部の応力の要因になります。主応力がわからない部材、複雑なコンポーネントを負荷によって応力を計測するには、常に二軸性応力状況を推量する必要があります。

このような場合、実験適応力解析は、試料の通常応力 σ 1 と σ 2 の絶対値と方向で計測する一つの手段です。

 

 

 

       負荷応力を計測するための3つのステップ...:
      1.ロゼッタストレインゲージ  2.アンプ  3.機械的応力の計測

How to determine load voltages (Experimental Stress Analysis)

負荷応力を計測するための3つのステップ

  1. 計測試験したいスポットにロゼッタストレインゲージをインストールします。
  2. The ロゼッタストレインゲージの計測グリッド a、 b と c を明確にします。
    これらは一般的にクウォーターブリッジ回路と呼ばれ、適切なアンプ(増幅器)に接続されます。この時、3つの個々の応力を計測するために、それぞれのロゼッタに対して最低3チャンネルのアンプが必要です。
  3. 応力の計測 ε a、 ε b と ε c は機械的応力の絶対値と方向の計測をベースとして使用します。
Strain gauge, strain gage, strain gauges, strain gages

ストレインゲージ & アクセサリ

  • 1,000 を超える様々なタイプ のストレインゲージ
  • 全ての一般的な接続構成が供給可能