計測のまったく新しいカタチ... HBMの光学式計測チェーン
HBMの最新計測テクノロジー、光学式センサの持つ新しい可能性を是非お試しください。
今までの計測技術では計測することができなかった領域の応力計測を、HBMの光学式計測技術が可能にしました。
高ひずみ、連続的負荷サイクル、高電磁気ストレス、高い爆発危険性といった苛酷な環境のもとでも安全に、そして正確に新素材の試験を行うことができます。
光による計測: 大きなアドバンテージ
初期費用、設置コストを抑えます
一つの光ファイバーで多くの計測を行えます。
HBMの光学式ストレインゲージを使えば、計測ケーブル、ワイヤを大幅に削減することができます。そして、一つの光ファイバーでいくつもの光学式ストレインゲージを使うことができます。光学式計測チェーンはお客様の計測が求める要求に個別に対応することができます。
- 究極の高精度計測
どんなに苛酷な環境、難しい素材でも、光学式ストレインゲージは被計測体の疲労強度試験を可能にします。高いひずみ性を持つ素材でも、連続的負荷サイクルのもとでも光学式ストレインゲージであれば、応力を正確に計測することができます。例えば高電圧装置のそばなど、厳しい環境のもとでも光学式ストレインゲージを使えば正確で安定した試験結果を得ることができます。
信頼できる計測データ
お客様の計測システムとストレインゲージの距離がどれだけ離れていようとも、光学式ストレインゲージを使えば計測結果は何の影響も受けません。たとえお客様のデータ収集システムが、計測点からどれだけ離れていようとも、光学式センサを使えば計測結果は何の影響も受けません。
アプリケーションレポート
風力タービンローターブレードへの損傷に関する早期警報
風力タービンのローターブレードへの損傷をごく初期に検知し、経済的損失を最小限に抑えるためには、適切なセンサ技術を採用する必要があります。センサは、厳しい周囲の環境条件に耐えられなければならず、また常にすぐに使える状態であることが必要です。
このセンサ技術を補足するための評価システムは、まず構造体の重要部分に発生した損傷をできるだけ迅速に検知し、次にその損傷部分を明瞭に表示する必要があります。こうした構造体ヘルスモニタリング(SHM)システムにとって間違い...
ストレインゲージ:光学式と電気式の比較
光学式、電気式のストレインゲージの特徴を比較した技術資料です。様々な計測需要の中で、これまで電気式ストレインゲージでは難しかった問題解決を、光学式ストレインゲージで見つけ出すヒントが得られます。
Strain Measurement with Fiber Bragg Grating Sensors
Fiber Bragg Grating Sensors (FBGS) are gaining increasing attention in the field of experimental stress analysis.
Structural integration of strain gages
Measuring loads in modern composite materials places special demands on measurement engineers.
技術資料
no news in this list.
HBMが特許を取得した光学式ストレインゲージ技術は高い信頼性と精度をほこり、とても使いやすいものとなっています。
catman®APのEasyOpticsを使えば、光学式ストレインゲージを使った計測タスクのデータ収集、解析を簡単に行えます。