試験・計測アプリケーションレポート

Reliable Data Acquisition Ensures Rail Car Safety

To help keep costs of on-track railroad tests under control, you need a reliable data acquisition system. For a recent series of tests on a new truck trailer design, SPE of Highland, IN chose SoMat eDAQ from HBM.

World class power testing in ABB's High Power Laboratory

Tests at ABB's High Power Laboratory in Ludvika (Sweden) involve subjecting products to extreme stresses. Advanced test and measuring equipment is used, such as the HBM Genesis HighSpeed measuring system.

Testing of a suspension system specifically developed for an electrically driven race car

Dutch Lessius Racing Team (LRT) is taking part in the Formula Student Competition. The target: The development of new and novel powertrain technologies that result in race cars with low carbon emissions.

Intelligent and flexible experimental setups for tests on concrete structures

The Concrete Laboratory at Aarhus University School of Engineering is expanding its facilities as student numbers increase. It therefore needed flexible and intelligent measurement equipment that could be configured easily.

電気自動車とハイブリッド車のテスト:HBMはフランスのGreenMot社の重要なビジネスパートナー

GreenMot社は、フランスのリヨン近郊に拠点をおく新進企業です。内燃式エンジンや推進システム、エネルギーシステムなどのテストを専門とし、特に自動車や重量貨物自動車、鉄道、産業用設備機器(冷却システム、発電システムなど)の分野に優れています。

光ファイバセンサを使用した航空機複合材構造用構造健全性診断システムの研究

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、複合材を使用した新開発航空機の構造健全性を調査するに当たり、HBMのデータ取得技術に大きな信頼を寄せています。中小型ジェット旅客機を対象としたこの研究は、東京都および首都大学東京(TMU)との共同プロジェクトの一環として実施されています。

フィールドテストにおけるQuantumX:オーガー掘削機設計の最適化

Kai Le Vehicle社では、設計最適化のために、HBMのQuantumXデータ収集システムが採用されています。システム決定に至るまでには、油圧式の片持ちアーム付重作業用オーガー掘削機を使用して、一連の厳しい評価テストがHBMのQuantumXに対し実施されました。

Swedish measuring wheels – making trains safer all over the world

Interfleet Technology are experts in the testing of railway vehicles. They have the challenge of acquiring and analyzing large volumes of measured data as efficiently and as correctly as possible, resulting in a thorough analysis...

Kratos Safety leaves nothing to chance

Kratos Safety is a leading manufacturer of fall arrest equipment. Both in its products and in its tests the company focuses on safety - and relies on data acquired using the complete measuring chain from HBM.

Safer servicing of tram brakes with espressoDAQ from HBM

Brakes of trams must function safely and reliably. HBM's espressoDAQ system ensures safe servicing of tram braking systems, even in mobile service applications.

Displaying results 1 to 10 out of 75

1

2

3

4

5

6

7

8

Next >

お客様のアプリケーションを掲載しませんか?

HBM製品の使用例をここで是非紹介してください!

詳細をこちらへお送りください。