弾道学およびミサイル試験 - 此が最初の記録であることを確認
耐用年数を通して一度だけの試験では、その出来事を確実に捕捉したいと思うものです。HBMがお届けする Genesis HighSpeed は、そのための最適なツールと経験を備えています。
Genesis HighSpeed は、35年以上にわたって、高分解能、高速の一時捕捉 (transient capture)におけるマーケットリーダーの位置を維持しています。.
頑丈なハードウェアと直感的なソフトウェアを組み合わせた製品ライン。これを使って当社では、繰り返しができない試験からのデータをユーザーが確実に捕捉できるようにすることを目指しています。
爆発の危険性評価
爆発製イベントの破壊力と継続時間を知るには、近くにいる人員に及ぶ可能性のある影響を判定するために重要です。また戦闘中の兵士や兵器の操作要員を保護するためにも、こうした影響について知っておく必要があります。
この情報を知ることにより、オペレーターの損傷を伴わずに爆発にどれくらい近づけるか、またどの程度の頻度で兵器を発射できるかと言ったプランニングが可能になります。
当社のGEN5i データ収集システムと Perception ソフトウェアは、このタイプの試験の記録を可能にする理想的な性能特性を持っています。高感度のマイクロホン・ピックアップを使用して、爆発の継続時間と強度を計算することが可能です。また自動化されたルーチンにより、レポートを迅速かつ自動的に生成することができます。
その他のアプリケーション
当社の Liberty システムは、これ以上にも、発射台試験から戦場における弾薬の配置まで様々な試験用途に使用することができます。これはほんの数例ですが、ひずみ、加速、爆発パターン、圧力波、および爆発時間などの計測により、完全なデータ取得ソリューションを提供することができます。