トルク計測に関するアプリケーションレポート
T10F トルク変換器によりINVT制御アルゴリズムを実現
中国の企業、INVTでは、HBM製のT10Fトルク変換器とMP60アンプを活用し、可変周波数ドライブ(VFD)によって制御する電動モーターのトルクや回転速度の計測を行い、モーターの性能の最適化に役立てています。
オリジナルコンポーネントの計測技術を使用した効率的な車両駆動装置
車両駆動装置は、ドライブトレインとエンジンが完璧にマッチしている時に最高の性能を発揮します。エンジンからギアへ力を伝達する時のトルクが、このコンポーネントの設計を決定します。しかし後から追加的に取り付ける力変換器を使用して計測するにはスペースが十分ではありません。
HBMの計測技術により実現した耐用年数の長さと停止時間の短さ
HBMは、最新の計測技術を使用した風力エネルギーのように、非常に将来性の高い成長マーケットをサポートしています。センサからソフトウェアまでを含むHBM製の計測技術を使用した風力発電プラントでは、その効率を向上させるために完全なソリューションを必要とします。
最先端のテストベンチで使用されるT40
独立したテストベンチサービスのプロバイダーであるAPLは、最先端のモータ及びコンポーネント用のテストベンチを70基以上所有しており、HBMの計測技術に高い信頼を寄せています。