トルク計測に関する技術資料
Which fit is the right one?
An explanation of the significance of ISO fits to standard shafts and holes
シャント信号とゼロポイントを使用してHBM製トルクフランジをチェックする
多くのユーザーから、「長期間にわたって使用しなかったトルクフランジをそのまま使用し続けて良いのか」というご質問をよくいただきます。これに配慮して、HBMはトルクフランジの挙動を徹底的に調査しました。
発電所で使用されるトルクフランジ
発電所 は、経済的で環境にも優しいことが必要とされます。 このようなプラントで効率性を測定するには、駆動力を計測する必要があります。 しかしながら、それをするための最も適した方法は何でしょう? 可能な限り正確に駆動力を計測するために、トルクフランジをどのように使用しているか、技術資料で是非お読みください。
技術資料を読むにはこちらから
トルクアプリケーション用カップリング・取り付け部品 — セレクションガイド
どのカップリングが適切?
トルクフランジは、とても小さい不確かさに到達することを実現させる正確な変換器です。しかしながら、この必要とされる特別な要求に到達するためには、とりわけ駆動系のアライメントエラーから起こる、変換器に作用する寄生負荷を最小限とどめることが最も重要です。...
燃焼機関の大型駆動軸における動力計測
燃焼機関の大型駆動軸で動力計測をするには
幾つかの方法が有ります。
ここでは、直接的に動力計測をして間接的な計測で
発生する不確かさを以下に除去するかをご紹介します。