トルク計測に関する技術資料
T40B with rotational speed measuring system and reference pulse
There are countless incremental rotational speed measurement systems available on the market. However, these systems are intended solely for measuring rotational speed. Combining rotational speed and torque measurement in a...
テストベンチで、トルクや回転速度データのフルデジタル転送が可能。フィールドバスを利用した計測技術
エネルギーの効率化はいま自動車業界のトレンドの1つとなっています。エンジンやトランスミッションのフリクションや転がり抵抗の低減にますます注目が集まっています。これらのパラメータの最適化が、新型車両の設計に求められるため、開発試験においては さらに高精度な計測が必要となりました。結果として、トルクや回転速度の判断に利用されるテストベンチやテスト計測器への需要は確実に増えています。HBM社のデジタルトルク変換器は長く業界のスタンダードとなってきました。
ウィンドタービンにおけるトルク計測 - 過去から今日もなお必要とされる技術
この技術資料では、過去から現在においても、ウィンドタービンでのトルク計測がいかに重要であるかを明白にご覧いただけます。 回転しなければ電力は生成されません。それ故に、角速度とトルクなしではありえないのです。
Which fit is the right one?
An explanation of the significance of ISO fits to standard shafts and holes
シャント信号とゼロポイントを使用してHBM製トルクフランジをチェックする
多くのユーザーから、「長期間にわたって使用しなかったトルクフランジをそのまま使用し続けて良いのか」というご質問をよくいただきます。これに配慮して、HBMはトルクフランジの挙動を徹底的に調査しました。
発電所で使用されるトルクフランジ
Power generation plants need to be economical and eco-friendly. To determine the efficiency of such plants, drive power needs to be measured. However, which method is most suitable? Read this technical article to learn how to...
トルクアプリケーション用カップリング・取り付け部品 — セレクションガイド
どのカップリングが適切?
トルクフランジは、とても小さい不確かさに到達することを実現させる正確な変換器です。しかしながら、この必要とされる特別な要求に到達するためには、とりわけ駆動系のアライメントエラーから起こる、変換器に作用する寄生負荷を最小限とどめることが最も重要です。...
燃焼機関の大型駆動軸における動力計測
There are different ways to measure the power of large drives with combustion engines. Learn how direct power measurement in the drive train reduces the uncertainty of measurement, by contrast with indirect measurement on the...
Measuring torque in marine propulsion systems
An efficient ship drive control includes measurement technology directly in the drive train. HBM torque flanges contribute to optimizing the performance of ship drives.