計量計重技術のアプリケーションノート
Teltek dynamic scales for the right quantity of fish in the pack
Teltek has just supplied a new in-house scale to a fish factory belonging to frozen food manufacturer Espersen in Lithuania. It will be an important part of the production line, ensuring that every pack of frozen fish contains...
Measuring Mudslides: Tracking Extreme Forces
Tons of debris, rush precipitously down mountainsides into valleys during mudslides. To better understand the forces at work, the Research Organization WSL is using a special scale with measurement technology from HBM.
High-accuracy load cells ensure quality control in numerous Chinese cement plants
The largest construction company in China, XCMG, has embarked on a development program to optimize the quality control in its cement mixing plants by fitting a selection of HBM load cells.
Gemstones make LEDs glow
LEDs, photovoltaic cells, jewelry – artificial gemstones such as sapphire crystal are used in the production and development of these products. The crystals are grown in special furnaces. Chinese manufacturers use HBM load cells...
Quality, delivered on time: Bühler identifies HBM as 'preferred supplier'
Innovations for a better world. In keeping with this claim, Bühler supplies machines, systems and services for processing basic foods in more than 140 countries. In the same way that its customers demand top-quality and...
Idento Operations uses HBM load cells for intelligent feed systems
Idento from the Netherlands makes special measuring units for weighing feed quantities for pigs and cattle. Idento uses hermetically-sealed load cells from HBM for its measuring units, and they have turned out to be able to...
常に最適な添加量を目指して:新しいCEMEX Austriaの結合材用サイロにおけるRTN取り付けモジュール
無水石膏フロースクリードは、世界でも最高クラスのスクリードタイプの装置です。CEMEX Austria社では、この材料の最適な混合と添加を確実に行うため、同社の新しい結合材サイロにHBM製の計量技術を活用しています。RTNタイプの設置モジュールを使うと最適な添加工程が実現できるのです。このモジュールは、ダイレクトPLCインターフェースを経由して管理ソフトウェアと直接に接続されています。
HBM製の試験および計測機器を使用した、計測と計量、掘削機の上部構造の重心の決定
セルビアにあるKolubara Metal Vreoci社は、鉱工業の複合企業体であるKolubaraグループの一員として1953年に創立されました。Kolubara Metal社は掘削用機器に特化したエンジニアリング会社で、機器のメンテナンス、修理、鉱業で使用されるその他の工業技術機械などを扱っています。
充電せずに4週間:携帯式ワイヤレススケールがその耐久性を実証
S+P Wägetechnik社製の携帯式ワイヤレススケールは、充電することなく4週間作動し続けました。
以前はバッテリーの限界があって、平均使用時間はほんの数日でしたから比較になりません。こうした成功は、S+Pの革新的なアイデアと巧みな設計に、HBMの持つノウハウと経験を組み合わせた結果として得られたものです。
高い精度と信頼性―HBM製のストレインゲージを信頼するStraightpoint
HBM製のストレインゲージを装備したStraightpoint社製のRadiolink Plusは、贅沢な工芸品の計量などの幅広い用途に対応したワイヤレスロードセルです。
高精度、確実でサービス抜群-Straightpoint社が信頼を寄せているHBM製品をこちらでご覧ください。