Application Reports on Aerospace Testing
Bucher Leichtbau uses HBM test and measurement technology to test airworthiness of galleys
Bucher Leichtbau AG, Switzerland, is a leading manufacturer of galleys and cabinets installed in passenger aircraft and therefore places its trust in stringent testing of its modules to ensure their airworthiness. In the test...
Advanced lightning warning system protects spacecraft launches at Kennedy Space Center
Using HBM transient recorders and digitizers, HBM has designed a lightning monitoring system for Kennedy Space Center in Florida. The system enhances the safety of operations such as the launching of rockets by ensuring that the...
MGCplus を使用した推進モジュールの静止成分試験
BEPICOLOMBO(ベピコロンボ)計画―欧州宇宙機関(ESA)と日本の宇宙機関ISAS/JAXAは水星の探査を希望しています。探査には、推進モジュールと水星の軌道上を回る2機の宇宙探査機を使用します。
HBM製品で最新の民間航空機における機体組み立て作業をより安全に
最新の民間航空機の製造では、GRP や GLARE(グラスファイバー強化アルミニウム)のような新しい合成材料が使用されるケースが次第に増えてきました。組み立て作業中のこうした新素材の取り扱いが、航空機メーカーにとって新たな課題となっています。
これを受けて HBM...
開発テストの結果、最新型リンクスヘリコプターが安全な着陸を実現
アグスタウェストランド社では、HBM製のデータ取得システムを使用し、将来、海軍に採用されるリンクス(Lynx)ヘリコプターの優れた実戦上の着陸性能を実現するための、降着装置を対象とした一連のテストを実行しました。
Structural and functional tests in aerospace with MGCplus and catman®Enterprise
- Static or dynamic full-scale structural testing
- Component stress or functionality testing
- Fatigue trend monitoring and assessment
- Static load, fatigue or durability stress analysis
- Ironbird functionality and mechanical testing
- Landing gear drop tests
- Environmental and thermal testing
- Wind tunnel and aerodynamic testing