アプリケーションレポート
Electromobility in the fast lane: Efficiency enhancement for the drive of the future
Electrically-driven vehicles have until now been living on the sidelines. But due to ever decreasing oil supplies, increasing fuel prices and a growing environmental awareness, the future belongs to electromobility. In order to...
Reaction times in traffic: an innovative test method using HBM technology
In traffic, it often comes down to a matter of milliseconds. How do we react at the wheel in dangerous situations?With the aid of HBM measurement technology, Swiss engineer Mauro Balestra has developed a way of recreating...
オリジナルコンポーネントの計測技術を使用した効率的な車両駆動装置
車両駆動装置は、ドライブトレインとエンジンが完璧にマッチしている時に最高の性能を発揮します。エンジンからギアへ力を伝達する時のトルクが、このコンポーネントの設計を決定します。しかし後から追加的に取り付ける力変換器を使用して計測するにはスペースが十分ではありません。
アルミニウム合金製ホイール ― QuantumX MX410データ取得モジュールを使用して試験済み
開発時間の短縮は、世界中にあるすべての技術系企業の目標です。この目標をどのように実現したのかを、世界トップクラスのアルミホイールメーカーであるBORBET社が示しています。それは、「効率的な試験の高性能システムを使用すること」と、「常にオンボードで作業すること、つまりHBMの計測技術(例えば、高度に動的なQuantumX MX410計測用アンプ)を使用すること」でした。