Structural health monitoring with HBM

土木-建築物の健全性・耐久性の計測

建造物の立案及び設計、損傷の評価、疲労試験に於いて実行可能な計測結果は構造の健全性を検知する上で有益です。

建築物の健全性モニタリング、耐久性の計測に関わる製品とサービス

この橋はこの先も使えるだろうか。 この建物は修復できるだろうか。 この構造体は部品交換に耐えうる強度を持っているだろうか。この建材は目的に適っているだろうか。 耐震テストを行うことはできるだろうか。

こうした様々な疑問が、構造健全性モニタリングの分野で持ち上がっています。HBM の計測技術製品・サービスは、こうした疑問に対する回答を提示します。: 当社のひずみゲージ, 変換器, アンプ and 計測技術ソフトウェア を使用すれば、構造ヘルスモニタリングにおける厳しい計測任務をこなすことができます。当社では、現場での設置、試運転、メンテナンスまで、すべて専門のスタッフを派遣して行っております。

HBM製品を使用した構造健全性モニタリングに関してお問い合わせの方は、こちらのフォームをご使用ください。

計測の対象が、圧力エネルギー変位温度振幅加速度、その他何であれ、HBM 製の変換器とアンプは、信頼できる結果をお届けします

構造健全性ヘルスモニタリング用の HBM 計測技術は、設計、変形計測、挙動モニタリング、次に挙げる構造物の長期的モニタリングなど、場面に適した計測結果を提供します:

  • 建物
  • 橋梁
  • ダム
  • トンネル
  • 道路

Application reports on structural health monitoring with HBM:

Vibration damping of ultra-light belt conveyor galleries

HBM force transducers are applied in a research project to reduce vibration in ultra-light belt conveyor galleries. Read this case study to learn more about the project - from the model to full implementation.

記録時間内で動的および静的負荷試験を完了: SHP社は橋のモニタリング用にHBMのQuantumXを選択

Nitra川にかかる新しい橋の動的および静的負荷試験のために、チェコのSHP社に許された時間はたった5日でした。 成功に隠された一つの秘訣は:モニタリング用にHBMのQuantumXを選択したことです。

常に最適な添加量を目指して:新しいCEMEX Austriaの結合材用サイロにおけるRTN取り付けモジュール

無水石膏フロースクリードは、世界でも最高クラスのスクリードタイプの装置です。CEMEX Austria社では、この材料の最適な混合と添加を確実に行うため、同社の新しい結合材サイロにHBM製の計量技術を活用しています。RTNタイプの設置モジュールを使うと最適な添加工程が実現できるのです。このモジュールは、ダイレクトPLCインターフェースを経由して管理ソフトウェアと直接に接続されています。

コロンビア川の環境保護指定地域における水中発破プロジェクトがHBM Genesis機器を使用することで厳しい安全上の制限に対応

米国にある2社の請負業者(Contract Drilling&Blasting社およびAimone-Martin Associates社)は、 HBM の Genesis GEN7t ハイスピードデータ収集システム を使用して、コロンビア川の、オレゴン州セントヘレンズ付近の長さ1マイルの環境保護指定地域において、水中発破のモニタリングに成功しました。

ミュンヘンのオリンピアハレ・アリーナにおける荷重モニタリング

最近のコンサートはますます装飾が派手なものになってきています。この傾向は特にポップミュージック関係で顕著です。当然のことながら、照明や音響効果のためにミュージシャンが使用する機材も大型で重いものになります。屋根や照明用ガントリー(構台)の構造体に取り付け可能な最大荷重は限られているため、効果的なモニタリングが必要です。ミュンヘンのオリンピアハレ・アリーナにはユニークなデザインの屋根がありますが、この屋根の荷重モニタリングは、エンジニアにとって非常に面倒な仕...

重い貨物の通行が及ぼす影響を監視する - 自動車道路橋を対象とした長期的なモニタリング

ドイツの自動車道路および主要幹線道路に架かっている約3万8000本の橋にとって、重い荷物を積んだ車両の通行量増大はまさに継続的な耐久試験だと言えます。連邦高速道路研究所(BASt)は、こうした荷重の影響を調査するためにハノーバーのライプニッッツ大学にある Institut für...

ベニスのコスティトゥツィオーネ橋(Ponte della Costituzione)での荷重試験

ベロナにあるVeneta Engineeringは、安全確認と欧州の承認試験に関してはイタリアでも有数の試験検査会社です。同社はこの分野で20年以上の実績があり、仕事の信頼性と品質で高い評価を受けています。

When the earth rocks... vibrating table tests at ZAG

The ZAG Ljubljana, Zavod za gradbeni tvo Slovenije, is Slovenia’s national Institute for building and civil engineering, where building products are tested and certified.