エネルギー工業

再生可能エネルギー、原子力、石油、ガス、あらゆるエネルギーの効率化を支援

HBM では、再生可能エネルギー、原子力、石油、ガス、あらゆるエネルギー部門に向けて、構造解析機器、安定したパフォーマンス維持のための機器などを幅広く開発してきました。その結果 HBM は、陸上・海上を問わずあらゆる場面において、エネルギー業界の理想的なパートナーとなっています。

HBMの計測技術は、発電、発電所の建設、電力網の構築を始め、エネルギー業界の幅広い分野で、信頼できる結果を出しています。

主な用途:

以下のような典型的なアプリケーションが含まれます:

高電圧エリアにおける計測データの取得

High-voltage data acquisition system
Solutions for impulse tests, high-voltage tests.

インパルス試験および高電圧試験のためのソリューション

雷インパルスおよびスイッチングインパルスの試験などを含む高電圧領域の試験では、使用する試験機器に非常に厳しい要求が課されます。HBM 製の高電圧製品は、優れた絶縁性能や電磁耐性といった多くの特徴により、信頼性の高い計測データの取得を実現しています。これらのデバイスは、多くの試用や試験を経て、世界中の何千という場所で使用されています。その主な用途を以下に示します:

  • 切り替え装置やヒューズなどを含むスイッチシステムの試験
  • 変圧器、サージ電圧保護装置、絶縁器、スイッチシステムなどを対象とした雷インパルス試験
  • 電流のゼロ交差の判定

高電圧データ取得のためのソリューション

部品の耐久性試験

Wind turbine tests
風力タービンの風車を対象とした試験 - HBM 製の光学ひずみゲージを使用

パイプライン電力ポール風車のタワー部分や土台など、エネルギー産業で使用する構造体の多くは、非常に高い負荷を受けています。これらが内部に受けているストレスを判定するには、実験応力解析を行うのが理想的です。

HBM は、幅広い種類を取り揃えた ひずみゲージ と 計測用アンプ に加えて、実験応力解析に使用できる 専門家向けのcatman®APソフトウェア を提供しています。エネルギー産業において特に有用なのは、ファイバーブラッグセンサ計測を使用した 光学計測技術です。この技術には、多くの可能性があります。計測結果に電磁波の影響を受けることはもうありません。

発電機を対象としたトルク効率試験

T10FH torque transducer
HBM 製の T10FH トルクフランジ

あらゆるタイプの発電所において、発電機の効率アップを求める声が急速に高まっています。

コスト圧力や厳しくなった環境規制を考慮すると、お使いの発電機の性能を反映した特性値について、さらに多くの情報を得る必要があります。トルク計測分野の世界的なマーケットリーダーである HBM は、アナログおよびデジタルの強力なトルクフランジを豊富な品揃えでご用意しています。

特に、これまで広く使用されてきた間接的なトルク計測方式と比較すると、HBMの精密で頑丈なトルクフランジ は、非常によい選択肢だと言えます。

エネルギー産業で利用される計量技術

HBM load cell for the energy industry
ガスタンクに取り付けた HBM 製計量モジュール

ロードセルは、原料の入ったガスタンクから原子力発電所まで、エネルギー業界の多くの場所で使用されています。

幅広い種類を取り揃えた HBM 製ロードセル幅広い種類を取り揃えたHBM製ロードセル および 計量インジケータ 計量インジケータは、タンク計量から動的な計量プロセスまで、あらゆる場面で最適なソリューションを提供します。

大きな温度変動を伴うウラン濃縮など要求の厳しい分野でも、HBM 製のRTNロードセル は精密で信頼性の高い計測結果をお届けします。

ステム設計、試験の自動化

GlyphWorks screenshot
HBM nCode 疲労および耐久性ソフトウェア

すでに設計段階に入っているシステムおよび構造体に作用しているひずみをテスト!

プロフェッショナル向けの HBM nCode ソフトウェアを使えば、試作品の生産を開始する前の段階でも「バーチャル試験」を実施することができます。開発段階のシステムや構造体に耐久性・疲労の解析を行い、コストを節減して効率を上げましょう。エネルギー業界の中でも特に、原子力、風力発電に関わるユーザーが、HBM nCode ソリューションに高い信頼を寄せています。

HBM nCode ソフトウェアソリューション

風力エネルギー

風力エネルギーの分野では、風車のブレードにかかる風力負荷のモニタリング(これを行うことで、風車の信頼性と供給力を向上させることができます)など、多くの用途があります。また、同じシステムによって、強い風が吹いたときのブレードの保護を行うことも可能です(機械を停止して、ブレードを安全な位置に留めます)。

風力エネルギーの分野におけるもう一つの使用例として、電力の計測があります。例えば発電機などの機械的な動力は、HBM の高精度トルクフランジを使用してIEC 60034 規格に適合するよう精密に計測する必要があります。

HBM製品を使用した風力タービンの試験

エネルギー工業でのアプリケーション

World class power testing in ABB's High Power Laboratory

Tests at ABB's High Power Laboratory in Ludvika (Sweden) involve subjecting products to extreme stresses. Advanced test and measuring equipment is used, such as the HBM Genesis HighSpeed measuring system.

GEN2i データロガーがジェネレータセットの高い効率性を確実に

HBM 製のシステムを活用することにより、Cummins 社はジェネレータのパフォーマンス基準のより良い理解をしながら、現在簡単にABSおよびISOの要求にミートすることができます。

Chinese develop enhanced diesel engine monitoring system for nuclear power plants

Chinese engineers have developed an engine monitoring system based on HBM’s GEN2i data acquisition equipment to ensure standby diesels meet enhanced nuclear safety regulations.

HBMの計測技術により実現した耐用年数の長さと停止時間の短さ

HBMは、最新の計測技術を使用した風力エネルギーのように、非常に将来性の高い成長マーケットをサポートしています。センサからソフトウェアまでを含むHBM製の計測技術を使用した風力発電プラントでは、その効率を向上させるために完全なソリューションを必要とします。

Uranium isotope enrichment process: RTN load cells impress under extreme conditions

RTN load cells can demonstrate their strengths even in the technically extremely demanding isotope enrichment process.

絶縁による計測結果の向上

計測結果の質には、いくつかの要素が影響を及ぼします。一部のアプリケーションでは、電気的な絶縁が大幅な改善のカギを握っています。この資料では、様々なトポロジー(接続形態)を示してそれぞれの利点や限界について考察します。

テストスタンド上のHBM計測技術 - 水タービン内でのダイナミックトルク計測

トルクをより確実に計測するにはどうしたらよいでしょうか?ある有名な水タービン用テストスタンド製造メーカーでは、ある新しいコンセプトに信頼を寄せています。力変換器を使用し、復元力を通して間接的に計測する代わりに、ずっと優れた結果を提供してくれるT12デジタルトルク変換器を取り付けるという方法です。そうすることで、高性能の計測技術によって水力発電における効率が大幅に向上します。

ドイツ初の洋上ウィンドファーム建設に貢献しているHBMの技術とサービス

環境を汚染しない効率的な発電は、生活必需品の価格が高騰し、消費者の間で環境への配慮が高まっている昨今、ますますその重要性を増しています。

HBM’s nCode Software Selected For Nuclear Reactor Data Analysis

South African based Pebble Bed Modular Reactor (Pty) Ltd (PBMR) has selected HBM’s nCode GlyphWorks and ICE-flow Automation software for the analysis and management of test data.

バイオガス設備で活躍する計測チェーン:再生可能エネルギー源で使われるRTN

エネルギー問題がどのように解決されるのかは、未だ誰にもわからないところです。化石燃料が不足状態に陥るまで、我々は最大であと50年程しかないと言われています。

新しいエネルギー製造方法への要求が高まり、開発されたのはこの理由からです。

Displaying results 1 to 10 out of 12

1

2

Next >

Pictures by Jan Ortgies & Gernot Grundey - Photocase

Solutions for wind turbine testing

Wind turbine testing with HBM

HBM offers many professional solutions for tests in the wind energy industry—during the development of plants, but also for structural tests of existing wind turbines.

Wind turbine testing solutions from HBM