Fiber Bragg Grating 기술에 대해 자주 묻는 질문 Fiber Bragg Grating 기술에 대해 자주 묻는 질문 | HBM

광섬유 브래그 격자 기술 및 시스템에 대해 자주 묻는 질문

광섬유 브래그 격자 (FBG)를 기반으로 한 광센서 (FBG) 가 점점 각광받고 있습니다. 설치가 쉽고 전자파 간섭이 없으며 폭발 위험이 높은 환경에서도 사용할 수 있습니다. 그렇다면 광섬유 브래그 격자는 어떻게 작동할까요?

아래에서 광센서에 대한 다양한 질문 및 답변을 확인하세요:

옵티컬 센서 (광학 센서)


기술

광섬유 브래그 격자는 어떻게 작동합니까?

광섬유 브래그 격자는 입사광의 특정 파장을 반사하는 많은 패턴의 반사점을 지닌 작은 길이의 광섬유입니다. 이 구조는 섬유 코어에 영향을 주는 강렬한 자외선에 의해 만들어질 수 있습니다.

광섬유 브래그 격자의 반사점 사이의 거리는 항상 동일합니다. 두 반사점 사이의 거리와 정확하게 일치하는 파장은 격자로 반사됩니다. 다른 모든 파장은 반사되거나 감쇄되지 않고 격자를 통해 전송됩니다. 광섬유 브래그 격자 센서 신호는 각 격자에서 반사되는 좁은 스펙트럼입니다.



인터로게이터에서 각 반사 피크(정점)의 파장이 결정됩니다. 예를 들어, 섬유 브래그 격자에 변형이 가해지자마자, 반사점의 거리가 변하고 다른 파장이 반사됩니다. 이는 브래그 파장 변화가 결정되게 합니다. 금속 변형률 계와 유사하게 다음과 같이 적용됩니다:


With

λ    광섬유 브래그 격자의 기본 파장 (측정 시작시의 파장)
Δλ  격자에 적용된 변형률에 따른 파장 변화
k    k 계수
ε    변형률


변형률은 어떻게 측정 됩니까?

광학식 인터로게이터 (데이터 수집 시스템)에 의해 측정된 값은 광섬유 브래그 격자 센서에 의해 반사된 좁은 스펙트럼의 피크 파장입니다. 광학 스트레인 센서의 변형으로 인해 파장이 변하면 인 터로게이터는 변형률에 비례하는 피크 파장의 변화를 감지합니다.
센서 패키징에 지정된 게이지 팩터 또는 센서 감도가 비례 요소로 사용됩니다.
HBM FiberSensing 인터로게이터는 BraggMONITOR와 같은 그래픽 사용자 인터페이스 및 강력한 수집 및 데이터 분석 소프트웨어 (예) catman® 등과 함께 사용할 수 있습니다.


변형률 측정은 온도에 민감합니까?

• 광섬유 브래그 격자는 변형률과 온도에 민감합니다. 이것은 변형 및 온도 모두에 영향을 받는 센서의 변형률 측정이 또한 온도 변화에도 영향을 받는다는 것을 의미합니다. 그러나 이것은 특징짓기 쉽기 때문에 보완하기도 쉽습니다. 이 효과를 보완하는 몇 가지 방법이 있습니다:

• 온도만 측정하는 추가 광섬유 브래그 격자 센서를 사용하고 동일한 온도 변화 하에서 사용합니다;
• 더미인 추가 광학 변형 센서와 함께 사용합니다. (동일한 재료에 설치되었지만 변형률이 적용되지 않은 경우);
• 적용된 변형률은 동일하지만 신호가 다른 추가 스트레인 센서와 함께 사용합니다. (예: 상단에 변형 센서 하나, 캔틸레버 하단에 센서 하나 있는 경우);
• 원상태 그대로의 추가 광섬유 브래그 격자와 함께 사용합니다.(고정식이거나 말단 형이 아닌 경우);
• 변형 측정에서 예기치 않은 온도 영향을 보완하기 위해 기계 설계된 열 변형 센서를 사용합니다.


온도 보상이란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

광섬유 브래그 격자 (FBG) 변형률 의존성

광섬유 브래그 격자의 변형률은 다음 식으로 주어집니다:

 

 

여기서:

k - 브래그 격자의 k팩터

 

광섬유 브래그 격자 (FBG) 온도 의존성
광섬유 브래그 격자의 온도 의존성은 다음과 같습니다:

 

여기서:

 – 섬유의 열팽창 계수

ζ –  열광학 계수 (온도에 대한 굴절률 의존성)

고정 된 FBG (Fibre Bragg Grating)의 온도 의존성
광학식 스트레인 게이지가 강체 자유 변형 구조에 고정되면 온도는 섬유의 굴절률을 변경시킬 수 있지만 그 확장성은 구조에 의해 고정됩니다. 이것은 고정 된 섬유의 열 팽창을 = 0으로 간주하는 것과 같습니다. 광섬유 브래그 격자 측정 변형률의 온도 의존성은 다음과 같습니다:

 

  

변형을 측정할 때 이 온도에 의한 파장 변화는 변형과 혼동됩니다. 실제로 온도에 의해 유발되는 측정된 변형은 다음과 같습니다.

따라서 온도에 대한 교차 감도 (TCS)는 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

 

유효 변형률은 스트레인 센서로 측정된 변형량에서 변형률 FBG에 대한 온도의 영향을 뺀 스트레인 센서로 계산해야 합니다.

  

이 변형 보정은 센서가 고정되어있는 구조물의 변형에 대한 온도의 영향을 고려하지 않습니다.

구조에 고정된 FBG (광섬유 브래그 격자)의 온도 의존성

온도 영향으로 인한 구조물의 변형을 보완하기 위해 구조물의 열팽창 계수 (CTE)를 고려하여 계산을 수행해야 합니다.

구조의 전체 변형은 다음과 같습니다: 

 

하중과 온도에 영향을 받는 구조물에 고정된 센서의 파장 변화는 다음과 같습니다:

  

 

온도 효과로 인한 구조물의 변형을 보상하기 위해서는 센서가 고정되어 있는 구조물의 재질의 CTE 값을 알아야 합니다.


변형력과 온도가 결합된 자극의 경우 변형력을 측정하는 것만 가능합니까? 혹은 온도 효과를 측정하는 것만 가능합니까?

변형력만 측정하려면 온도의 영향을 보상해야 합니다. 특별한 기계 패키지의 사용이나 추가 FBG (Fibre Bragg Grating) 센서의 사용을 포함하는 몇 가지 방법이 있습니다. 격자의 상태가 구조의 변형을 감지 요소로부터 분리할 수 있는 경우에만 변형에서 스트레인을 제거할 수 있습니다. 이는 센서의 기계적 설계 (예: FS63 광 온도 센서 또는 광 온도 보상 센서 OTC) 또는 베어 FBG, 터미널 및 고정되지 않은 센서를 사용하여 수행할 수 있습니다.


FBG 센서를 사용하여 얇은 부품의 굽힘 변형률을 측정할 수 있습니까?

Fibre Bragg 센서는 전기식 스트레인 게이지보다 층 두께가 두껍습니다. 얇은 부품의 굽힘 변형률을 측정할 때 무시할 수는 없지만 보완하기 쉬운 측정 오류가 있습니다:


εOF   부품 표면의 변형률
εAnz  섬유에 의해 측정된 변형률
h    구성 요소의 두께
d    구성 요소 표면에서 섬유까지의 거리

그러나 다루어야 할 또 다른 측면이 있습니다. 광섬유는 광학 손실로 인해 최소 굽힘 반경을 갖습니다. OP 라인의 HBM FiberSensing 센서는 곡면에서도 측정이 가능합니다. 이 센서로 고려해야 할 거리는 d = 0.5mm입니다.


FS 라인 센서의 경우 6.4nm, OP 라인 센서의 경우 5nm의 표준 브래그 파장 거리에 대한 특별한 이유가 있습니까?

광학 센서의 브래그 파장은 파이버 브래그 격자가 생성되는 순간에 정의됩니다. 생성을 용이하게 하기 위해 표준값이 정의되었습니다. 역사적 이유로 현재 FS 라인과 OP 라인에서는 표준 파장이 달라져 있습니다. 어떤 경우에서든 요청시 1500 nm와 1600 nm 사이의 다른 맞춤형 파장이 사용 가능합니다.


극한 환경과 관련하여 FBG 기술을 어디에서 적용할 수 있습니까?

HBM FiberSensing 광학 시스템이 성공적으로 배치된 까다로운 환경의 예로는 고온, 고방사능, 고진공, 고전압 및 극저온 환경이 있습니다.

다음과 같은 응용 프로그램도 성공적으로 수행되었습니다.

• 고출력 발전기의 진동 및 온도 모니터링;
• 전력 변압기의 핫 스팟 모니터링.
• 풍력 모니터링;
• 비행기 연료 탱크의 변형력 모니터링;
• 열 핵 반응기의 변형, 온도 및 변위 모니터링;
• 우주선 모니터링 등


광섬유 라인이 도달할 수 있는 최대 거리는 얼마입니까?

거리에 따른 감쇠는 광섬유에서 매우 작습니다. HBM FiberSensing 광 인터로 게이터와 함께 광섬유 길이는 수십 킬로미터까지 도달할 수 있습니다.


FBG에서 압력의 영향은 무엇입니까?

회절 격자가 압력을 받을 때 반사 된 브래그 피크에 파장 이동이 있습니다. 파장 변화는 대략 다음과 같습니다: 그러나, 이 효과는 변형에 의해 유도된 파장 변화 또는 온도 변화에 비하여 매우 작기 때문에, 일반적으로 무시됩니다. 압력 대신 FBG에 점적인 측면 하중이 가해질 때 복굴절 현상이 발생합니다. 이것은 새로운 피크가 나타나고 (동시에 두 개의 피크가 공존한다는 것을 의미함), 그 이동도 정량화될 수 있다는 것을 의미합니다.


옵티컬 센서 (광학 센서)

옵티컬 센서를 사용할 때의 이점은 무엇입니까?

옵티컬 센서, 특히 FBG (Fibre Bragg Grating) 센서는 필요한 센서의 수가 상대적으로 많거나 센서 사이의 거리가 긴 경우 선택할 수 있습니다. 또한 특정 환경의 경우 이 기술은 기존 센서의 기존 대안 중 하나일 수 있습니다.

기존의 전기적 스트레인 게이지로 측정 거리가 적합한 애플리케이션의 예를 들어보십시오. 이 애플리케이션에 30개 이상의 센서가 필요한 경우 기존 센서가 아닌 광 센서를 사용하는 것이 비용 면에서 유리합니다.

또한 이 기술에 내재된 장점은 FBG / 광 센서를 특정 응용 프로그램에 대해 유일하게 사용 가능한 혹은 최상의 솔루션으로 이용할 수 있다는 점입니다.

장거리 (킬로미터 단위) 또는 매우 특정하게 적용해야 하는 경우 (예: 높은 자기장, 강한 EMI / RFI, 폭발 위험 등)를 고려해야 할 경우 광 센서가 유일한 해결책일 수 있습니다. 전기 센서는 즉시 실패해 버리거나 수많은 문제를 수반할 수 있기 때문입니다.

전자기 효과 (EMI, RFI, 스파크 ...) 및 전기 절연에 대한 내성을 필요로 하는 극저온 환경에서의 적용 사례입니다:

FBG 기반 센서가 오랫동안 인정받은 다른 장점들은 다음과 같습니다:

 

• 폭발 가능성이 있는 환경에서의 안전한 작동;
• 여러 가지 유형의 센서를 단일 광섬유에 연결하여 네트워크 및 설치 복잡성을 줄이는 다중 송신 기능;

• 단일 광섬유에 센서를 연결하여 네트워크 및 설치 복잡성을 줄임;
• 소형 및 중량으로 도달하기 어려운 위치 및 측정 지점에 적합
• 원격 감지: 센서와 인터로게이터 사이의 먼 거리 감지(수 킬로미터);

• 기계적 고장이 없고 오랜 작동시간에 잘 견딤;

• 절대 파라미터 측정에 기반하여 기준 없이도 절대 측정을 제공함 - Bragg 파장 - 전력 변동에 영향 받지 않음.

 


얼마나 많은 센서가 하나의 광섬유에 들어갈 수 있습니까?

광섬유 브래그 측정 기술이 제공하는 주요 이점 중 하나는 여러 센서를 단일 광섬유에 통합할 수 있다는 것입니다. 이들 센서가 다른 브래그 파장을 유지하는 것이 전제 조건입니다.

브래그 파장은 온도 및 센서에 영향을 주는 변형의 함수로써 상황에 따라 변합니다. 따라서 센서의 파장 피크 사이에 틈새 거리가 보장되어 겹침이 발생하지 않아야 합니다. 이것은 인터로게이터가 이용 가능한 측정 스펙트럼 내의 반사된 파장에 기초하여 센서를 할당할 수 있게 하는데 필요합니다.

센서의 수에 영향을 줄 수 있는 또 다른 특성은 광섬유 브래그 격자 반사를 수신 할 때 사용 가능한 전력입니다. 이것은 인터로게이터의 방사 전력, 방법에 따른 손실 (굽힘, 커넥터, 접합, 섬유 길이...) 및 광섬유 브래그 격자의 반사율에 따라 달라집니다.

센서의 수에 영향을 줄 수 있는 세부 사항이 너무 많아서 숫자를 밝히기는 어렵습니다. 그러나 권장 값은 섬유당 13 또는 14센서로 HBM FiberSensing에서 사용할 수 있는 표준 중심 파장에 해당합니다.


각 유형의 광학 센서에 대해 이미 정의된 특정 파장이 있습니까?

FBG (Fibre Bragg Grating) 파장은 센서 제조 과정에서 정의되며 1500 nm ~ 1600 nm 사이의 값으로 조정할 수 있습니다. 모든 유형의 센서 (온도, 변형률, 기울기, 변위 등)는 모든 파장으로 생성될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 생산 공정을 반복적으로 만들어 냄으로써 미리 정의된 파장이 있습니다. 그러나, 이들은 모든 센서 유형에서 공존합니다. 센서 파장을 선택하는 데 있어 동일한 파장을 반영하는 두 개의 FBG 센서를 동일한 광섬유로 직렬로 연결할 수 없다는 제약이 있습니다. 만약 여러 FBG 센서가 동일한 광섬유에 있는 경우, 유일하게 그 브래그 파장이 중첩되지 않아야 합니다. (각 FBG는 고유한 브래그 파장을 가져야하며 측정 범위 내에서 서로 겹치지 않아야 합니다). 센서는 인터로게이터 (데이터 수집 시스템)의 서로 다른 광 채널에서 측정되는 한 동일한 파장을 반사 할 수 있습니다. 일반적으로 센서의 파장은 요청 시 고객이 정의하거나 프로젝트 설계 중에 엔지니어링 팀이 정의합니다.


광학 센서는 시료에 어떻게 부착됩니까?

광학 센서는 다른 방식으로 시료에 부착될 수 있습니다. HBM FiberSensing으로 제작된 광학 센서는 접착되거나, 금속 구조에 스폿 용접되거나, (예를 들어 콘크리트에) 내장되거나, 복합 재료에 삽입되거나, 나사로 고정될 수 있습니다.


온도 센서의 응답 시간은 얼마입니까?

온도에 대한 센서의 영향은 즉각적입니다. 재료를 통한 열 전달에만 의존합니다.

 


온도 센서는 자체 다항식 교정 기능을 제공합니까?

모든 온도 센서는 다항식 교정 기능을 포함한 교정 시트와 함께 제공됩니다.


광학 스트레인 센서에서 어떤 활성 격자 길이를 추정할 수 있습니까?

광학 스트레인 센서는 전기식 스트레인 게이지에 대해 정의될 수 있는 활성 격자 길이가 없습니다.

게이지 길이는 센서 캡슐화에 따라 달라지며 센서 데이터 시트에 설명되어 있습니다. 노출된 FBG가 사용되거나 격자의 전체 길이가 부착된 센서의 경우, 게이지 길이는 대략 6mm인 격자 길이에 해당합니다. 


습도 / 물은 접착제의 접착력에 어떤 영향을 미칩니까?

광 센서 결합에 사용되는 저온 경화 접착제는 상대 습도가 증가하면 장기 안정성을 제공하지 못합니다. 특히 시아노아크릴레이트 접착제 (Z70)에 적용됩니다.

그러나 에폭시 수지 시스템 (X280)은 습도의 영향을 받지 않습니다.

광학 센서에 영향을 주는 습기는 사용 된 재료의 팽창을 초래한다는 점에 유의하십시오. 광학식 스트레인 게이지의 경우, 이것은 브래그 격자에 영향을 미치는 힘을 생성합니다. 이것은 측정 포인트의 안정성에 부정적인 영향을 미칩니다.

여하튼 전기식 스트레인 게이지에 사용 된 것과 유사한 커버링 에이전트를 사용하는 것을 추천합니다.


기울기 센서에 관해서는 온도 영향을 제거하기 위해 두 개의 FBG가 필요합니다. 왜 그러합니까?

기울기 센서는 두 개의 FBG를 포함하며 온도 영향 없이 각도 측정을 하기 위해 두 개의 FBG가 필요합니다. 두 개의 광섬유 브래그 격자는 푸시-풀 (push-pull) 구성으로 작동합니다. 즉, 한 센서가 센서 위치로 견인되면 다른 센서가 동일한 변형률 값으로 압축됩니다. 이 구성으로 우리는 값은 같지만 반대 신호를 갖는 파장 변화에 의해 각도 변화를 식별할 수 있습니다. 온도 효과는 FBG에 동일한 파장 변화를 유발하므로 제거됩니다.


기울기 감도는 기울기 센서의 초기 위치 결정 각에 달려 있습니까?

기울기의 민감도는 센서의 초기 각도에 의존하지 않습니다. 그러나 센서는 진자로 작동하므로 ± 5 도의 각도 측정 범위가 수직으로 중앙에 놓이고, 센서는 이 경계 바깥에서 작동하지 않습니다.


거의 모든 센서의 작동 온도 범위는 [-20,80] ° C입니다. 이유는 무엇입니까?

FS 라인 센서의 경우 섬유의 아크릴레이트 코팅에 의해 -20ºC ~ 80ºC로 온도가 제한됩니다.


전통적인 스트레인 게이지 대신 풍력 터빈 블레이드에서 광학, 즉 FBG 센서를 사용하는 이유는 무엇입니까?

풍력 터빈 블레이드 모니터링을 위해 FBG 센서를 선택하는 데에는 많은 이유가 있습니다. 다음 표에서 FBG 센서를 기존의 스트레인 게이지와 다른 유형의 광학 기술과 비교할 수 있습니다.

Vs 기존 기술Vs 다른 광학 기술
패시브 센서 - 빛의 영향을 받지 않음내부 스펙트럼 기준 - 장기 정확성
피로 저항성매 10ms마다 자동 조정 - 재 교정이 필요 없음
멀티플렉싱 - 동일한 인터로게이터를 사용하는 여러 변수넓은 파장 범위 제공 - 대형 센서 수
케이블 연결 감소 - 동일한 라인의 여러 센서편극 효과에 대한 내성 - 신호 안정성
용접 절차 불필요고 반사율 센서 (> 70 %) - 거리 제한 없음

풍력 터빈의 애플리케이션 모니터링 및 테스트를 위한 HBM FiberSensing 광학 시스템에 대한 자세한 정보는 여기를 참조하십시오.


FBG 센서의 최대 샘플링 속도는 얼마입니까?

우리는 광섬유 브래그 격자만 (광섬유나선) "제한이 없다"고 말할 수 있습니다. 샘플링 속도의 한계는 인터로게이터 측에 있습니다. 인터로게이션 기술은 측정 할 수 있는 초당 최대 샘플을 좌우합니다. HBM FiberSensing 표준 인터로게이터는 현재 1000S/s로 제한되어 있지만, 회사는 최대 10kS/s의 수집 속도를 위해 자체 기술을 보유하고 있습니다. 캡슐화 된 센서, 즉 주변의 일부 기계 장치의 경우, 기계적 인터페이스가 격자로의 변형 전달을 제한하기 때문에 가상 한계가 맞지 않을 수 있습니다.


Optical Interrogators

정적 및 동적 인터로게이터의 차이점은 무엇입니까?

정적 인터로게이터와 동적 인터로게이터의 근본적인 차이점은 샘플링 속도에 있습니다. 첫 번째는 정적 애플리케이션에 사용되고, 두 번째는 높은 정적 가속 또는 동적 애플리케이션에 사용됩니다. HBM FiberSensing 인터로게이터 페이지와 사용 가능한 옵션을 확인하십시오. 그들의 디자인으로 인해 성능면에서 약간의 차이점이 있습니다. 정적 인터로 게이터는 더 나은 정확도와 해상도를 제공하며 독립형으로 작동할 수 있지만 동적 인 경우 약간의 정확도와 해상도 값을 가지며 추가 PC 없이도 데이터를 저장할 내부 메모리가 없습니다.

SPD인 정적 인터로게이터에 고유한 기능이 있습니다. 여기에서 더 자세히 알아보십시오..


BraggMONITOR 소프트웨어는 정적 및 동적 BraggMETER 인터로게이터와 호환됩니까?

인터페이스는 꽤 유사하지만, HBM FiberSensing은 두가지 다른 애플리케이션으로 사용 가능합니다: 정적 인터로게이터 FS22 산업용 BraggMETER SI 의 경우 BraggMONITOR SI, 동적 인터로게이터 FS22 산업용 BraggMETER DI 의 경우 BraggMONITOR DI 입니다.


BraggMONITOR 소프트웨어를 사용할 때 중 파장 (CWL, λ0) 필드에서 어떤 값을 사용해야합니까?

센서 편집 중에 채워져야 하는 중심 파장 값은 파장 변화 (x = Δλ, nm)가 계산되는 파장 (nm 단위의 λ0) 값에 해당합니다. 순간적인 t (xt, Δλt)에 따른 센서의 파장 변화에 대한 결과는 다음과 같습니다:

 

여기서, λt는 순간적인 t에서 측정된 센서의 파장입니다.
사용자가 즉석에서 측정 값을 "0"으로 하는 것이 목적이라면 CWL 필드에 삽입 할 값은 특정 순간에 측정된 값이어야 합니다. 그리고 만일, 사용자가 절대 온도 측정이 필요한 경우 (예: 온도 센서에서와 같이) 사용할 CWL은 센서와 함께 제공된 교정 시트에 정의된 값이어야 합니다. 

 

 

온도 센서 예제 사용하기
HBM FiberSensing 온도 센서의 교정 시트에서 온도는 파장 변화에 대한 이차 다항식으로 설명됩니다:

 

여기서:

S2는 2차 감도이고,

S1은 1차 감도이고,

S0는 온도 오프셋입니다.

 

S0 값은 교정 과정에서 기준 온도에 해당하므로 절대 온도 값을 얻으려면 x는 교정과 동일한 중심 파장을 사용하여 계산해야 합니다: 측정에 사용 된 CWL은 센서 교정 시트에 명시된 것과 동일해야 합니다.

 

스트레인 센서 예제 사용하기

변형에 의존하는 FBG 기반 변형 센서는 다음과 같습니다:

 

 

 여기서 k는 스트레인 센서의 k 팩터이고 S는 교정 시트에 표시된 변형 감도입니다.

이 변형은 항상 "0"으로 정의 된 순간부터 등록됩니다. 즉, 센서 설치 후 "0"인 순간에 센서가 표시한 파장에 대해 항상 x 값이 계산됩니다. 

 


인터로게이터의 범위가 제한적이라면 여러개의 FBG 센서를 연결할 수 있습니까?

제한된 범위의 인터로게이터로 처리할 수 있는 센서의 수에는 한계가 있습니다, [1500; 1600] nm라고 해보겠습니다. 그러나 각 센서의 브래그 파장이 구분되고 측정 범위 내에서 중복되지 않는 한, 단일 광섬유 (수십 혹은 수백 개의 센서)는 여러 개의 센서를 가질 수 있습니다.

예를 들어, 인터로게이터 범위가 [1500; 1510] nm 이고 이 범위를 측정하는데 3개의 센서를 이용하고 싶다고 합시다.

센서의 브래그 파장이 다음과 같은 경우:

센서 1 = 1502 nm
센서 2 = 1505 nm
센서 3 = 1508 nm

모든 센서는 측정 중에 +/- 1 nm의 파장 편이가 되므로 측정 중에 겹치지 않습니다.

예를 들어, 측정량에 의해 센서의 파장 이동이 ±3 nm이 되면 측정 범위 내에서 Bragg 파장의 중첩이 발생하고 측정이 제한됩니다.


변형을 측정하려면 다른 센서를 사용하여 온도를 측정해야 합니다. 이 경우 두 채널을 사용해야만 합니까?

변형 센서의 온도를 재기 위해 온도 센서를 변형 센서에 연결하는 것이 좋습니다.

그러나 온도와 변형을 측정하기 위해 두 개의 채널을 사용할 필요는 없습니다.

HBM FiberSensing의 FS22 Industrial BraggMETER 인터로게이터 (최대 8개 채널)는 여러 센서를 사용하여 센서 장치를 측정할 수 있습니다.

HBM FiberSensing 열 변형 센서는 단 하나의 FBG로 온도에 관계없이 변형을 측정할 수 있습니다.


측정 데이터를 PC로 무선 전송할 수 있습니까?

HBM FiberSensing 인터로게이터는 이더넷을 통해 공유합니다. 이를 통해 인터로게이터에 연결된 전용 장비를 사용하여 Wi-Fi 또는 GSM을 통해 연결할 수 있습니다. 그러나 전송된 데이터의 신뢰성에 주의를 기울여야 합니다. 예를 들어 높은 획득률을 갖는 동적 인터로게이터에서 완벽한 데이터 전송을 보장하는데 필요한 대역폭이 높습니다. 광학 센서는 센서에 전자 부품이 관여하지 않으므로 통신을 구성하지 않습니다. 광 센서는 전기적으로는 수동이며 노출된 광섬유에만 의존합니다. ________________________________________


HBM FiberSensing 데이터 수집 시스템은 휴대할 수 있습니까?

HBM FiberSensing 인터로게이터는 작으며 쉽게 휴대 가능합니다. 그렇지만 FS22 Industrial BraggMETER는 전원 공급 장치와 인터페이스용 PC가 필요하므로 장비를 이동하기가 더 어렵습니다. FS42 휴대용 BraggMETER 인터로게이터는 이동 중에도 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이들은 분산 상황에서 측정을 제공하고 모든 유형의 FBG 센서 (온도, 변형률, 경사도 등)와 함께 사용할 수 있는 독립형 인터로게이터입니다. 여기에는 배터리, 터치 스크린 인터페이스 및 내부 PC에 내장 된 소프트웨어가 포함됩니다. 센서 네트워크 설치 중에 현장에서 이러한 휴대용 인터로게이터를 사용하거나 현장에서 실시간 측정을 수행하는 것은 매우 보편적입니다.


인터로게이터에 교정이 필요합니까?

FS22 Industrial BraggMETER 및 FS42 Portable BraggMETER 인터로게이터는 생산시 교정되며 시간 경과에 따라 정확성을 보장하는 추적 가능한 내부 레퍼런스를 가지고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 모든 인터로게이터에 대해 인증된 교정을 수시로 수행할 수 있습니다.


HBM FiberSensing 광 인터로게이터를 다른 시스템에 내장할 수 있습니까?

예, FS22 Industrial Bragg Meter 리더의 경우 가능합니다. 이 인터로게이터는 이더넷을 통해 TCP / IP 인터페이스로 통신합니다. FS42 휴대용 BraggMETER 인터로게이터의 경우에는 불가능합니다.


인터로게이터를 제어할 수 있는 드라이버가 있습니까?

드라이버가 인터로게이터 지원 자료와 함께 제공됩니다.


FS22 Industrial BraggMETER SI 인터로게이터에서 사용할 수 있는 저장 용량은 얼마입니까?

정적 인터로게이터의 저장 용량은 2GB입니다. 채널별 25센서 및 8채널 인터로게이터를 고려한다면, 2GB는 약 3000시간의 데이터를 저장하는 데 충분할 것입니다.


FS22 Industrial Bragg Meter DI 인터로게이터에 내부 저장 용량이 있습니까?

아니오. 하지만 FS22 DI에는, 가령 통신이 일시적으로 끊어지는 경우에 몇 초간의 측정도 손실되지 않도록 보장하는 버퍼가 있습니다.


정적 및 동적 인터로게이터에서 스마트 피크(Smart Peak) 탐지 기능을 사용할 수 있습니까?

SPD는 FS22 Industrial BraggMETER SI 정적 인터로게이터의 실시간 운영 시스템에만 내장되어 있습니다.


FS22 Industrial BraggMETER SI 인터로게이터의 내부 메모리에 물리적으로 접근하여 교체 할 수 있습니까?

물리적으로 내부 메모리에 액세스 할 수는 없습니다. 저장된 파일에 액세스하고 필요하면 삭제할 수 있습니다.


인터로게이터로 측정하는데 PC도 필요합니까?

HBM FiberSensing FS22 산업용 BraggMETER 인터로게이터는 구성, 데이터 관리 및 시각화를 위해 PC가 필요합니다.

측정 후, 데이터가 로컬에 저장되는 동안 정적 FS22 Industrial BraggMETER SI 인터로게이터는 데이터를 독립적으로 남겨둘 수 있습니다. 그리고 나중에 데이터를 검색하는데 PC가 필요합니다.

동적 FS22 Industrial Bragg Meter DI 인터로게이터의 경우는 저장 기능이 없고 측정된 데이터를 수신하기 위해 PC가 필요하기 때문에 경우가 다릅니다. FS42 휴대용 BraggMETER 인터로게이터에 자체 컴퓨터가 내장되어 있어 완전히 독립적입니다.