HBM 관련 기구협회 HBM 관련 기구협회 | HBM

AMA Association for Sensor Technology

The AMA Association represents the interests of all organizations engaged in one form or another with measuring devices or systems. It thus covers the entire value chain from fundamental research to production and from sensor elements to complex measuring, testing, and controlling systems.

www.ama-sensorik.de

ASAM - 자동화의 표준화 및 측정 시스템을 위한 협회

ASAM은 테스트, 평가 및 시뮬레이션과 같은 다양한 어플리케이션, 데이터 모듈, 인터페이스, 체계 설명을 위한 기준을 제공합니다.

www.asam.net

ASTM International

ASTM International은 재료, 제품, 시스템, 서비스를 위한 기술 기준에 있어 세계적으로 신뢰 받고있는 가장 큰 임의 기준 개발기구 중의 하나입니다. 고품질 기술과 시장 관계성으로 잘 알려진 ASTM International 기준은 글로벌 경제의 디자인, 제조 및 무역과 같은 인프라건설 정보에 있어 중요한 역할을 합니다.

www.astm.org

BSSM - 영국 스트레인 게이지 측정 협회

영국 스트레인 게이지 측정 협회는 비영리의 과학, 교육 및 스트레인 측정, 스트레스 분석 및 관련 기술의 앞선 지식에 관한 홍보 조직입니다.

www.bssm.org

CECIP

CECIP is the European association for national trade organisations representing the European manufacturers of weighing instruments.

www.cecip.eu/

CoDeSys 자동화 협력

CoDeSys는 Window 시스템 아래 컨트롤러 적용 가능한 IEC 61131-3 프로그래밍 기술에 관한 가장 강력한 그룹 중 하나입니다. 모든 프로그램은 5가지 표준 언어로 지원 됩니다. CoDeSys는 모든 일반 프로세서를 위한 네이티브 기기 코드를 생산합니다.

www.automation-alliance.com

EIS 엔지니어링 보존 협회

엔지니어링 보존 협회는 산업 엔지니어를 대상으로 아이디어와 경험의 교환을 위한 단독 포럼을 제공합니다. Since its foundation in 1985 설립이래, EIS는 엔지니어링 과학에 큰 기여를 하였으며, 국제적인 회의를 개최하고, 특수 업무 그룹의 조직 및 기술 세미나를 대표하였습니다. 전 세계 여러곳에서 멤버로 가입되어 있습니다.

https://www.e-i-s.org.uk/

IEEE

비영리 조직인, IEEE는 진보된 기술을 위한 선두적인 전문 협회입니다.

IEEE의 이름은 전자 전기 엔지니어 협회의 약자를 따서 만들어 졌습니다. 오늘날, 조직의 관심 범위가 수 많은 관련 분야로 확장되면서, I-E-E-E로 간단하게 불리고 있습니다(Eye-triple-E).

www.ieee.org

IMEKO 국제 측정 연합

IMEKO는 측정기술 증진과 관련된 36개의 조직이 모인 비정부 조직입니다.

기본 목적은 연구 및 산업분야의 과학자들과 엔지니어 사이의 국제적인 협력 향상 및 계측과 기기 분야의 과학적이고 기술적인 정보의 국제적인 교환 홍보입니다.

www.imeko.org

ISA

1945년 설립 된 ISA는 일류의 글로벌한 비영리 조직으로 30, 000명 이상의 회원들 및 다른 전문가들이 어려운 기술 문제를 해결할 수 있도록 도움으로써 자동화 기준을 세웁니다.

www.isa.org

ISWM International Society of Weighing and Measurement

중량측정 및 계측분야의 국제 연합은 비영리 조직으로써 조직의 멤버들이 중량측정 기술 분야의 광범위한 제품 및 서비스를 조정하는 것을 돕습니다.

www.iswm.org

NPL National Physical Laboratory

National Physical Laboratory은 물리적 계측을 위한 영국의 국제 표준 실험실입니다. NPL은 정부 및 산업분야에 중요한 측정 서비스를 제공합니다. 영국 내 가장 큰 출원 된 물리학 조직으로써, 영국의 대다수 측정 연구소 프로그램을 관리하고, 광범위한 상업적 서비스를 제공합니다.

www.npl.co.uk

NWAA North Western Aerospace Alliance

North West Aerospace Alliance다년간 북서지역의 항공활동 능력을 개발시키고 기술을 유지하기 위한 회사들 조직입니다. NWAA의 주요 목표는 지역의 항공 산업이 번영하고 커갈 수 있도록 조절하는 것입니다.

www.aerospace.co.uk

OIML International Organization of Legal Metrology

International Organization of Legal Metrology (OIML)는 국가간의 교섭 조직입니다.

합법적인 계측 절차의 국제적 조화를 알리고자 1955년 설립 되었습니다. 그 이후, OIML은 전 세계 기술적 구조를 개발했으며, 각 멤버들에게 국제적 정교함 및 제조와 측정 도구의 사용에 관한 지역적 요구를 대한 계측학 가이드라인을 제공했습니다.

www.oiml.org

PROFIBUS International

PROFIBUS는 개별 제조 및 공정 관리를 위한 가장 대중적인 fieldbus 입니다.

www.profibus.com

SAE Society of Automotive Engineers

The Society of Automotive Engineers는 엔지니어, 사업 경영진, 교육자, 및 학생들로 구성 된 국제적인 엔지니어링 협회로써 이동 시스템 공학 발전을 위한 정보 및 아이디어를 나누고 교환하기 위해 만들어 졌습니다.

www.sae.org

SBAC Society of British Aerospace Companies

Society of British Aerospace Companies는 영국 항공 산업의 국제적인 무역 협회로써 항공 산업의 모든 분야에 있는 많은 회사들의 관심을 대표합니다. 이는 하나의 포럼으로써, 네트워크의 회사들이 그들의 활동을 협력 및 통합 할 수 있게 합니다.

www.adsgroup.org.uk

SEM Society for Experimental Mechanics

Society for Experimental Mechanics은 국제적인 전문 엔지니어링 협회로써 실험적 테스트, 측정 및 분석에 관련 된 멤버들의 연합입니다.

www.sem.org

Sira Test & Certification

Sira Test & Certification Ltd.는 영국 내 선두의 준거 평가 회사 중 하나입니다. Sira는 산업에 기초한 엔지니어링, 제조, 공정 및 기술 부품 제조회사 및 사용자들을 서포트 합니다. 국제적인 준거 평가, 테스트 및 평가 수행, 제품의 공인 인증, 장비 교정 및 트레이닝 등 포괄적인 서비스를 제공 합니다.

www.csagroupuk.org

SMA Scale Manufacturers Association

저울 제조사 협회는 미국의 저울 제조사로 부터 회원들에게 광범위한 제품, 정보, 서비스를 제공합니다.

www.scalemanufacturers.org

UK Weighing Federation

UK Weighing Federation은 중량측정 기기 산업의 제조사, 딜러, 수리공, 설치공 및 서비스 조직들을 위한 국제적인 무역 연합입니다. 국제적인 새로운 법률과 중량측정에 관련 된 모든 기준들의 개발을 담당하고 있습니다.

www.ukwf.org.uk

VDE

Association for Electrical, Electronic & Information Technologies는 전자 과학 및 기술을 위한 독일에 위치한 비영리 협회입니다. 엔지니어, 과학자, 기술자 및 협력 회원들, 독일의 공사와 같은 전자 및 힘 산업의 선두적인 회사들로 구성되어 있습니다.

www.vde.com

VDI

VDI - 엔지니어 협회는 엔지니어 및 과학자들로 구성 된 독일에 위치한 재정독립 및 정치적 연계가 없는 비영리 조직입니다. VDI는 오늘날 서유럽에서 가장 큰 엔지니어 협회 입니다.

www.vdi.de

VDMA

VDMA, 독일 엔지니어링 연합은, 엔지니어링 분야 3000개 이상의 활동중이 회사들을 지원하는 가장 큰 유럽의 산업 지부 연합입니다. 독일 내 대부분의 중소기업들을 대표합니다.

www.vdma.org

WELMEC

WELMEC은 유럽의 합법적 계측 협동조합입니다. 1990년 서유럽 합법적 계측 협동조합으로 창설되어, 오늘날 WELMEC은 중부 및 동유럽 국가 대표들도 포함하게 되었습니다. WELMEC의 주요 목적은 유럽의 합법적 계측과의 교섭을 위한 조화 및 구성의 설립입니다. 현재 WELMEC 위원회에는 28개 국가가 등록되어 있습니다.

www.welmec.org

HBM membership in international standards commitees

IEC International Electrotechnical Commission

TC42 High-voltage and high-current test techniques

Collaboration in the following teams:

DIN, Deutsches Institut für Normung

NA 062 Materials Testing Standards Committee

Committee NA 062-08-11 AA (Materials Testing Machines)

VDI (Association of German Engineers)

Commission 3.62 on the measurement of mechanical quantities