CANHEADdirect 를 이용한 데이터 계측과 분석의 원가 절감
Cable 수가 줄고 PC에 직접 연결되는 시스템
Darmstadt-HBM의 CANHEADdirect 는 계측 지점 바로 근처에 설치될 수 있습니다. 따라서 케이블 연장에 많은 시간이 소요되지 않습니다. 각 CANHEADdirect는 한 번에 5대의 CANHEAD를 연결하여 최대 50포이트까지 계측할 수 있습니다.
CANHEADdirect 는 CANHEAD를 가단하 USB를 이용하여 데이터 저장과 분석을 할 수 있도록 PC에 바로 연결할 수 있게 합니다. 데이터 송수시노가 전압공급이 가능한 HBM의 CANbus를 이용한 PC와 장치들 사이의 최대 거리는 250m입니다.
CANHEADdirect는 스트레인, 힘, 압력과 같은 물리량들을 독립적으로 계측하고 저장합니다. 이 시스템은 대학교, 실험실, 구조 엔지니어들이 진행하는 구조 응력 해석 실험에 저렴한 계측 솔루션을 제공합니다. 이 시스텡은 정적 구조 실험, 피로 실험, 장기간 모니터링 그리고 풍력 발전, 철도 등고 같은 구조문 실험에 적합합니다.
안정적인 스트레인 게이지 쿼터 브릿지 4선 회로는 온도변화와 같은 케이블 효과에 의한 오차에 강합니다. 내부 혹은 외부 저항을 이용한 Shunt Canlibration 도 가능합니다. 모든 데이터들은 동기화가 가능하며 스트레인 게이지 쿼터, 하프, 풀 브릿지뿐만 아니라 직류전압원에 대한 계측이 가능합니다.
사용자는 HBM의 catman®Easy 소프트웨어를 데이터 계측에 사용할 수도 있으며 Active X 인터페이스를 지원하므로 직접 프로그래밍하여 데이터를 읽고 또 다른 시스템으로 보낼 수도 있습니다.
HBM은 5 set 이상의 CANHEAD 모듈을 연결하는 데에 사용할 수 있는 MGCplus(ML74,AP74필요)를 제고하고 있습니다.
For more information, please visit www.hbm.com/canhead.