실험적 스트레스 분석에 관한 적용사례 보고서
Load monitoring in the Olympiahalle arena in Munich
Concerts nowadays, particularly when they involve pop music, are becoming more and more extravagant. Accordingly, the equipment used by the artists for light and sound is large and heavy. As there is a limit to the maximum load...
Setting new records at sea: The fastest sailing boat in the world uses QuantumX
Alain Thébault of France has been pursuing his dream of building the fastest sailing boat in the world for decades. To make this dream a reality, Thébault has consistently relied on leading-edge technologies. When bordering on...
Measurement technology in railway engineering
Extensive testing is required for approval of railway vehicles. This includes complex test runs to measure, for example, the forces between wheel and rail, acceleration in the spring stages or relative displacements of moving...
스페인 대학에서는 철근 콘크리트 보를 HBM사의 장비로 시험 개발 중에 있습니다.
스페인 바로셀로나의 구조 연구팀 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)은 건설에 사용되는 콘크리트 보에 대한 응력측정 테스트를 개발하고 있습니다.
지난 2년간 착수된 이 테스트는 철근 콘크리트 보를 측정하기 위해 외부에서 보강된 탄소 섬유 라미네이트 사용에 중점을 둡니다.
탄소 섬유 라미네이트(CFRP)의 사용은 지난 몇 년간 증가하고 있습니다. CFRP는 특성상...
DB Minden은 HBM의 광 스트래인 게이지를 시험 합니다.
많은 시험 및 검사가 새로운 철도 차량의 승인에 필수적입니다. 이는 바퀴와 선로 사이의 힘이 측정 가능하도록 하는 바퀴 세트로 작동하는 시험을 포함 합니다. 현재, 독일 미덴(Minden)에서 ‘DB Systemtechnik’는 독립적인 시험 권한을 가지고 있으며, 광학 스트레인 게이지를, 예를 들어 HBM의 K-OL과 같은 것, 사용하여 얻은 결과가 보여주는 가능성을 검토하고 있습니다.