독일 최초의 풍력 발전단지 건설을 위한 HBM 의 기술과 서비스
환경오염 없이 효율적으로 전력을 생산하는 것이 매우 중요해 지고 있습니다.
OGOWin 연구소 최초의 프로토 타입 풍력 발전 단지의 타워 건설을 위해, HBM 은 설치 시험 및 측정 장비를 제공하고 있습니다. 거친 해양 조건과 같은 극한의 피로에 견디는 장비를 만드는 것을 목표로 하였습니다.
해안 풍력 발전단지는 공해의 해변에 많은 풍력 터빈의 설치하여, 영구적으로 깨끗한 전류를 생산하는 것을 의미합니다. 매우 매력적인 컨셉이지만, 바람, 파도, 소금물이 재료 자체에 끼치는 피로 때문에 실현이 쉽지 않습니다. 이러한 이유로, 독일연방정부는 해안 풍력 발전단지를 위한 설비 연구를 지원합니다. 해저에 지어진 건축물의 실질적인 사용에 앞서, OGOWin 프로젝트는 해안 발전소의 내륙 시험에 집중하고 있습니다.
풍력발전연구소의 두 개의 주요 부분은 외부 구조물과 전력을 발생시킬 엔진과 로터 블레이드의 수송입니다. OGOWin 프로젝트는 외피에 중점을 두고 연구하고 있습니다. 강철은 비싸고, 외피의 무게만 대략 350톤에 이르므로 재료의 사용을 최소화 할 방법을 연구하고 있습니다. 또한, 풍력 발전소의 상태도 계속해서 모니터링 하고 있습니다.
풍력 및 해양 기술을 위한 Fraunhofer 센터는 구조물 수송에서 장비 측정 및 테스트의 설계를 책임지고 있습니다. HBM 은 FINO1의 경험과 결과만이 아닌, 2003년에 이미 해안 풍력 발전 단지를 위한 연구 플랫폼으로 계측 장비(방수 스트레인 게이지)를 제공했기 때문입니다. 폭풍에 의해 플랫폼의 일부가 파괴되었던 때를 제외하고 수년간 아무런 문제없이 사용 되었습니다. 더구나, HBM 은 세계적으로 유능한 서비스 팀을 보유하고 있어, 빠르고 정확하게 문제들을 해결하고 있습니다.
HBM 은 건물 외벽의 “피로”지점에 전자 광섬유 스트레인 게이지를 설치하고, 앰프에 연결하여 측정값을 Fraunhofer 센터로 전송하는 업무를 맡고 있습니다. 해안 풍력 발전 단지 운용을 위한 적합성과 시험 결과의 재현을 위한 기술력 테스트를 목적으로 하고 있습니다.
계측업무 수행을 위해 HBM 은 적당한 하드웨어와 소프트웨어를 제공하고 있으며, 70개의 스트레인 게이지를 설치했습니다. 많은 측정 점들이 이중으로 배열 되었습니다. 새롭게 개발 된 주철 노드의 정적, 동적 움직임 분석을 위해 사용됩니다. 측정점은 여러 겹으로 보호되어 수심 40미터에서도 수년간 사용할 수 있습니다. 데이터는 염수 방수 케이블을 통해 타워 하단에 위치한 앰프로 전송되어 Fraunhofer 에 주기적으로 보내집니다. 그곳에서 데이터는 HBM의 catman® 소프트웨어를 통해 구현, 전환 및 분석 됩니다.