Load 전압
부품에 작용하는 외부 전압
부품에 작용하는 외부 힘("loads")은 물질에 응력을 발생시킵니다. 복잡한 부품에 걸리는 하중에 의한 응력을 결정짓기 위해 확인되지 않은 주방향 및 2축의 응력상태를 항상 고려해야 합니다.
이러한 경우, 실험적 응력 분석은 절대값 및 주응력 σ 1 and σ 2의 방향을 결정하는 것을 의미합니다.
적재 전압을 결정짓기 위한 세단계
- 원하는 지점에 rosette 스트레인 게이지 부착.
- Rosette 스트레인 게이지 그리드의 a, b, c를 결정.
세 그리드는 앰프의 1/4 bridge 회로에 맞게 연결시킵니다. 요컨데, 개개의 rosette 스트레인 게이지 각각은 3개의 개별 응력이 독립적으로 측정되기 위하여 적어도 3채널 앰프의 사용이 가능해야 합니다. - 측정 된 스트레인 ε a, ε b and ε c는 기계적 응력 방향 및 절대값을 결정하는 기본 데이터로 사용됩니다.