MTS3000 - 스트레인 게이지를 이용해 잔류 응력을 자동으로 측정하기 위한 시스템 입니다.
부품의 강한 작용은 시각적인 신호가 나타나지 않는 이러한 부품에 존재하는 잔류 응력에 의해 영향을 받습니다. 그러므로, 이 목적은 부품안에서 기계적인 스트레스를 결정하는 것입니다. 홀 드릴링 방식으로 잔류 응력을 결정할 때, 직경 1.6mm의 작은 구멍이 제품안으로 뚫리고 스트레인 게이지는 스트레인 결과를 계측하는데 이용됩니다.
SINT Technology은 필요한 앰프와 이런 프로세스가 불편없이 필요한 도구들을 제공하도록 하는 MTS3000 시스템 등 모두 제공합니다. 이 시스템은 300,000 rpm으로 드릴링하도록 허락된 스테핑 모토를 사용합니다. 제품안으로의 뚫는 구멍에 대한 단계적인 드릴링 때문에 일어나는 스트레인 변화는 이런 프로세스를 위해 특별하게 설계된 스트레인 게이지 로제트에 의해 발견될 것입니다.
신호 프로세스는 디지털화 되어 수행합니다. 시스템 컨트롤 기능에 더해, 소프트웨어 패키지는 계측된 스트레인으로부터 기계적인 스트레스를 컴퓨터로 처리되도록 하는 4개의 서로 다른 평가 알고리듬들을 포함합니다. 전체적인 계측 프로세스는 PC로 컨트롤이 할 수 있습니다. 이것은 최적 재현성 뿐만 아니라 높은 계측 신뢰도가 가능합니다.
SINT Technology
잔류 응력: 재료 내부의 힘 측정
잔류응력은 어떠한 외부이 하중작용 없이 재료 자체의 내부의 힘에 의해서만 기인합니다. 잔류응력은 비균질적인 주조냉각, 기계부품 가공중의 용접이나 단조에 의해서도 발생됩니다.
스트레인 게이지 기술을 기초로 한 2종류의 잔류응력 측정법이 사용됩니다:
- Ring core 방식,
- Hole drilling 방식.
이 두 방식의 일반적 특징은 작업물에 스트레인 게이지 로제트의 설치 후에 잔여 스트레스 스테이트는 기계적인 전파간섭에 의해 제약을 받는다는 것입니다. 이러한 전파간섭 이후에 잔여 스트레스는 스트레인 게이지로 측정된 작업물의 내부에 압력을 일으키며 잔여 스트레스는 스트레인 게이지로 측정된 작업물의 표면 내부에 압력을 일으키며 잔여 스트레스 스테이트 값을 계산하는데 사용됩니다.
Ring core방식에서, 링 모양의 홈은 각각의 스트레인 게이지 주변에서 추출됩니다.
Hole drilling 방식에서는, 둥근 모양의 칼날은 스트레인 게이지 로제트의 중심의 구명을 뚫는데 사용됩니다. 이러한 용도로 인해 두 가지 방식들은 대안적으로 사용될 수 있습니다.
- 통합방식: 통합방식의 결과는 잔여 스트레스의 값을 의미합니다.
- 높은 스피드의 드릴링 방식: SINT 테크놀로지는 빠른 스피드의 드릴링 방식을 위해 MTS 3000시스템을 제공합니다. 둥근 모양의 칼날은 300,000rpm으로 회전하며 홀드릴링 방식에 사용하기 위해 스테퍼 모터로 사용됩니다. 변형은 작업물에 구멍을 드릴링하면서 발생하게 되는데 이는 특히 높은 스피드의 드릴링 방식으로 맞추어진 스트레인 게이지 로제트를 사용하게 될 때 발생됩니다.