Ballistics & Missile Testing: Making Sure it is Recorded the First Time
Ballistics & Missile Testing: Making Sure it is Recorded the First Time
HBM의 Genesis HighSpeed는, 지난 35년간 high resolution 분야의 선두주자이자, high speed transient capture로 명성을 쌓아왔습니다.
견고한 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 반복이 불가능한 테스트에서도 확실하게 데이터를 제공합니다.
Blast Hazard Assessment 폭발 위험 평가
폭발의 세기와 지속시간을 아는 것은 주변에 끼칠 수 있는 영향을 측정하기 위해 매우 중요합니다. 군인들을 보호하거나 무기를 제어하기 위하여 영향들을 알아야 합니다. 이러한 정보를 아는 것으로 폭발 시 얼마나 가까이 있을 수 있는 지, 피해 없이 얼마나 자주 발사 가능한지를 계획 할 수 있습니다.
Perception software 와 GEN5i 데이터 수집 시스템은 이러한 테스트에서의 데이터 수집을 최적의 장비입니다. 고감도의 마이크로폰 픽업 장치는 폭발의 지속시간 및 세기를 계산하는 데 사용할 수 있습니다. 자동 루틴을 통해, 결과를 빠르게 산출합니다.
Other Applications
Liberty 시스템은 전장에서의 군수품의 배치를 통한 플랫폼 테스트 착수와 같이 다양한 테스트에서 사용됩니다. 스트레인, 가속도, 폭발 패턴, 압력 파동 및 폭발 횟수의 측정을 위한 완벽한 데이터 수집 솔루션을 제공합니다.