Trends denote changing market for DAQ equipment
데이터 수집 장치에 대한 글로벌 설문조사로 마켓 시장에 대한 변화를 알 수 있습니다.
데이터 수집과 분석은 기업체에서 개발 속도가 급격하게 줄어들고, 복잡한 기술을 요구하는 제품을 런칭하기 위해 필요합니다. 이점은 숙련되지 않은 작업자가 필요로 하는 측정 기술에 도달하기 위해서는 고충이 될 수도 있습니다. 효율성과 가격절감은 산업체에서 과히 전쟁이라 볼 수 있습니다. 이러한 슬로건은 변함없는 퀄리티를 보장하고 생산 사이클을 감소시키는 것이라고 볼 수 있습니다.
마켓시장에서 좀 더 많은 정보를 얻고 개발하기 위해 데이터 수집과 분석의 글로벌 리더인 HBM은 최근 7개국의 언어 (프랑스어, 포르투갈어, 중국어, 일본어, 한국어, 독일어, 그리고 영어)로 글로벌 설문조사를 진행했습니다. 설문은 처음으로 시행된 것으로 전문 엔지니어 600여명이 장비를 사용함에 있어서의 옵션과 중요 특징들이 무엇인지에 관한 16개의 각각 다른 주제에 대해 영향력 있는 답변을 나타냈습니다.
최근 글로벌 트렌드는 유럽과 극동지역 그리고 미국에서의 트렌드와는 조금 다르지만 전세계 DAQ사용자들이 필요로 하는 것에 대해서는 매우 유사하게 답변했습니다. 한가지 기업체에 시사하는 중요한 메시지는 전세계 사용자들을 기반으로 고객들이 필요로 하는 서비스를 제공해야 한다는 것입니다.
가장 중요한 특징: 사용의 편리성, 성능, 정확성과 퀄리티
사용의 편리성, 성능, 정확성과 퀄리티는 80%의 응답자가 DAQ 시스템을 사용함에 있어서 가장 중요한 특징이라고 답했으며 사용의 편리성과 다른 특징이 96.5%라고 응답했습니다.
고려되는 다른 특징 가운데 중요한 점은 다른 종류의 계측량을 측정할 떄의 다기능성이였으며 66.1%의 응답자가 이는 중요한 이슈라고 답했습니다. 이는 Perception과 관련있으며 마켓에서 필요한 계측기술과 DAQ장비로 통합된 TEDS와 APM(Advanced Plug & Measure)에서 HBM의 방식과 밀접한 연관이 있습니다.
다만, 일본 엔지니어들은 장비의 실제 사용에 있어서 성능보다 사용의 편리성을 가장 중요하게 여긴다는 점은 다른 글로벌 설문결과와 다른 양상을 보이지만 대체적으로 DAQ시스템에서 설문결과는 비슷한 분포 양상을 보입니다. 이는 각 나라에서 DAQ에 대한 설문을 시행했을 때 일본 엔지니어들이 사용자 친환경적인 상황보다 성능을 중요시하고 있다는 점과는 다르다는 것이 흥미롭습니다.
Figure 1: Most important features of a DAQ system(multiple choice was possible)
결과: 이동식 데이터 수집장치는 유연성을 제공합니다.
장비의 배열에 관해 모든 나라에 걸쳐 선호하는 것은 데이터 수집과 배열에 관해서는 PC를 사용하는 것이 가장 좋은 방법이라는 응답률이 85.6%를 차지했습니다. 영국 설문에서 이 결과는 93%를 차지합니다.
통합된 제어 기기 또는 기기/데이터 로거안에 데이터의 계측과 저장과 같은 대안적인 데이터 계측과 배열에 관한 방법은 PC를 사용하는 방법보다 반 이상 적은 응답률을 나타냈습니다.
이러한 응답 결과는 PC가 점차 이동식으로 발전했기 때문에 사용자가 크게 요구하는 유연성을 만족하는 결과로 보여지며 PC에 의한 분석 이외에 다른 저장매체로 이동하여 쉽게 분석할 수 있다는 특징 떄문에 나타난 결과라고 판단되어 집니다.
가장 보편호된 인터페이스: USB와 이더넷
이 트렌드는 엔지니어들이 2개의 PC 인터페이스인 USB와 이더넷을 선호하는 것으로 보여집니다. 60%를 넘는 응답자가 이 방법을 선호한다고 답했습니다.
그러나, 디지털 I/D와 아날로그 Output은 USB와 이더넷에 대한 선호도 결과값인 60%보다 약간 아래 범주에 있습니다. 이는 엔지니어들이 PC인터페이스를 선호하지만 여전히 DAQ장비를 사용할 때 더 넓은 범위에서 사용할 수 있는 인터페이스를 요구한다는 것을 알 수 있습니다.
필드버스 인터페이스의 중요성과는 대조되는 40.5%의 응답자가 필드버스 인터페이스가 중요하다고 답변했습니다. 미국의 많은 엔지니어들이 생각하는 필드버스의 인터페이스는 다른 응답자들이 인터페이스의 중요성에 대해 생각하는 것보다 반 또는 그 이상이 중요하지 않다고 응답했습니다.
이러한 결과는 이동식 어플리케이션이 점차 중요도가 증가함에 따라 나타나는 합리적인 수치의 결과라고 판단됩니다. 비록 물질의 실험실 테스트와 구성성분의 Experimental stress와 Structural analysis가 미국, 독일, 중국, 프랑스의 50%가 넘는 응답자가 선호하는 어플리케이션이지만 평균 33.8%의 엔지니어가 이동식(모바일) 어플리케이션에 관련된 것으로 응답률을 나타냈습니다.
Figure 2: Most important interfaces of a DAQ system(multiple choice was possible)
주요장치의 파워공급
탑재된 차량용 네트워크, DC 전압과 분리된 배터리 공급과 같이 대체할 수 있는 파워공급에 대해 대략적으로 같은 수치의 응답률을 나타냈지만 예상대로 73.2%의 응답자가 주요장치에서의 파워공급에 대한 선호도를 나타냈습니다. PC연결에 대한 선호도가 나타나는 이유는 USB 포트를 바로 연결해서 사용할 수 있다는 점에서 33.5%의 응답자가 응답률을 나타낸 것으로 보입니다. 이는 이동식 어플리케이션과 있어 견줄 수 있는 응답률이라고 볼 수 있습니다.
멀티 포인트 계측을 위해 중앙화와 분산되 Unit
근본적인 트렌드는 PC에 필요한 사양으로 인해 중앙 집중화된 시스템의 선호도가 높은 것으로 보입니다. 중앙집중화 시스템이 43.3%이고 중앙집중화와 분리된 시스템이 혼합된 시스템은 29.6%, 분리된 시스템은 16%의 응답률을 나타냈습니다.
어플리케이션의 사용환경: 실험실과 산업체
대부분의 DAQ장비들은 실험실 또는 외부 및 차량과 같이 변수가 많지만 조절 가능한 산업체에서 사용되고 있다고 38.7%의 응답자가 답했습니다. 이는 많은 수의 외부 정적 어플리케이션 뿐만 아니라 이동식(모바일) 어플리케이션과 연관이 있음을 시사합니다.
HBM의 SoMat 제품과 같이 DAQ 기능을 수행하는 장비들을 60°C (140°F) 이상의 온도에서 사용한다는 응답자가 18%였고, -20°C (-4°F)이하에서 사용한다는 응답자가 10.7%라고 답했습니다.
다목적 기능을 포함한 소프트웨어 옵션
엔지니어는 상표가 붙어 있는 소프트웨어는 아니지만 다양한 기능의 옵션이 있는 소프트웨어를 사용하고 있다고 답했습니다.
새로운 메가트렌드: 높은 수준의 측정 채널
높은 수준의 측정 채널 범위에 대한 강한 트렌드에 대해 미국에서는 19.2%의 응답자가 32채널 이상 64채널 이하의 채널을 사용한다고 답했으며 64채널 이상을 사용한다는 응답자는 22.2%라는 응답률을 나타냈습니다. 이는 글로벌 트렌드와 비교해 볼 대 같은 측정 채널 폭이 14.1%와 11.2%를 나타내는 것과는 다소 차이를 보입니다.
측정 장비의 정확성 범위에 대해 40.8%의 응답자가 0.1%까지 정확성이 측정되어야 한다고 응답했으며 20.8%의 응답자는 0.05%의 정확성까지 측정되어야 한다고 응답했습니다.
DAQ 산업에서 중요한게 떠오르는 명백한 메가트렌드는 측정 채널수가 지속적으로 증가하고 있다는 점입니다. HBM의 분석에 따르면 대부분의 나라에서는 계측에 있어서 점점 많은 채널수를 측정한다는 점입니다. 더욱 높은 수준의 채널에서 요구하는 것이 그 채널 범위에서의 요구하는 정확성을 의미하는 것이 아닙니다. 엔지니어들이 요구하는 수준의 정확성은 좀 더 높은 수준의 정확성입니다.
글로벌 마켓시장에서 요구하는 것은 다목적으로 계측 가능한 정확한 데이터 수집장치 시스템입니다. 전형적인 최신 모델은 HBM의 QuantumX data acquisition system입니다.
높은 샘플링 측정에 대해
대부분의 엔지니어들은 10,000 samples/sec 까지 샘플링 비율을 활용합니다. 또한, 11.3%의 응답자는 50,000 samples/sec 를 활용한다고 답했습니다. 이와 대조적으로 3.8%의 응답자는 10 samples/sec 이하의 샘플링 비율을 활용한다고 답했습니다.
플러그: 스크류 터미널에서부터 RJ 플러그까지
DAQ장비 사용자들은 다양한 종류의 플러그를 통해 장치에 연결하지만 일반적으로 스크류 터미널 또는 기본적인 전선 연결의 터미널을 사용한다는 응답률이 38.5%였습니다. BNC 소켓 사용자에 대한 응답률은 53.7%로 미국 엔지니어들이 이 플러그를 사용하는 반면 전세계적으로는 36.3%가 이를 사용한다고 응답했습니다. RJ 플러그 사용은 점점 증가하는 추세에 있습니다.
HBM은 말합니다. "우리는 결과에 대해 트렌드를 읽을 수 있읐 뿐만 아니라 데이터 수집과 분석에 대해 흥미롭게도 지역적으로도 다른 결과를 얻을 수 있었다는 점을 알 수 있었습니다."