고속차선에서의 전기 구동 차량: 차세대 드라이빙을 위한 효율성 개선

전기 구동차량은 아직 까지는 실 생활과 어느 정도 떨어져 있다. 하지만, 석유 공급의 감소와 연료 가격의 상승, 환경문제에 대한 인식 전환 등으로 미래에는 전기 구동 차량의 시대가 열릴 것이다. 일반 대중 시장을 정복하기 위해서는, 전기 구동 차량의 효율성이 향상되어야 한다. 바로 HBM 성공의 쌍두 마차인 제네시스 하이스피드와 토크 트랜스듀서 T12가 이러한 효율성 향상 노력에 기여를 하고 있다.

전기 구동 차량은 이미 1세기 전부터 존재해 왔지만, 한정된 사용범위, 배터리 기술의 한계와 저효율 등은 발전을 저해하는 요소가 되어 왔다. 따라서, 전기 구동차량의 효율성을 개선하는 것이 향후 확산을 위한 가장 중요한 요구 사항이 된다. 다른 한편으로는, 강력한 배터리와 차량의 경량화에 의해 에너지 소모를 획기적으로 줄일 수 있다.

HBM Webinar: Efficiency Testing on Electrical Drive Trains

Continuous and synchronous acquisition of electrical and mechanical power. Beyond the numbers a traditional power meter computes, the GEN DAQ based eDrive test solution from HBM also delivers raw data. The HBM solution allows in-detailed analysis and result verification in demanding motor / inverter test setups.

The original webinar was held on November 28th 2012.

Please log-in below to view the webinar.

귀하의 E-Mail 주소를 입력하시기 바랍니다.

귀하가 이미 HBM.com의 계정을 소유하고 계시다면, 이메일 주소를 사용하여 로그인 하시고, 액세스에 제한이 없는 HBM의 기술 자료를 얻어가시기 바랍니다.

에너지 측정: 아직은 임시 방편적인 솔루션

현재, 파워 분석기는 모터 입력단에서 토크 트랜스듀서는 모터 출력단에서 사용되어 전기 모터의 에너지 효율을 측정한다. 전기적 파워와 전기 모터에 의해 발생하는 기계적인 파워 사이의 차이에서 에너지 손실을 측정할 수 있다.


그렇다고, 이러한 에너지 손실의 원인은 그렇게 쉽게 설명될 수 있는 것은 아니다. 테스트를 한다고 해도 종종 각기 다른 제조업체에 공급되는 측정 장치를 동기화하는 일은 보통 힘든 일이 아니기 때문에, 결국에는 측정 에러로 이어지는 경우가 자주 발생한다. 초당 50개 이상의 측정을 수행하는 매우 다이내믹한 측정은 기술적으로 상당히 어려운 일이다. 현재 전력 분석기들이 갖고 있는 또 다른 문제는 분석기들이 단순히 최종 결과만을 보여 준다는 것이다. 프로세스를 이해하여 효율성을 더욱 향상시키기 위해서는 기초 연구가 중요한데, 여기에 중요한 지식을 제공하는 것이 바로 정밀한 원시 데이터이다.

새로운 측정 기술을 통하여 최적화된 장시간 테스트

HBM은Genesis HighSpeed 제네시스 하이스피드 측정 데이터 획득과 토크 트랜스듀서 T12의 조합으로 혁신을 약속한다. 이 두 제품의 완벽한 조화를 통하여 측정 정치의 동기화에 대한 불편함이 없이 정밀한 특성의 장시간 테스트를 진행 할 수 있데 되었습니다. 채널 한 개에 1시간 동안 지속적으로 초당 100만 측정을 수행하는 것은 이제 아이들도 할 수 있는 일이 되었다.

담슈타트 기술 대학교, 연소 엔진 및 자동차 드라이브 시스템을위한 연구소 (Institut FÜR Verbrennungskraftmaschinen Fahrzeugantriebe)에서 연소 엔진과 전기 모터를위한 테스트 벤치의 HBM 테스트 및 측정 장비

 

 

 

 

 

획득된 원시 데이터는 더욱 정밀한 분석을 하는 개발자에 의해 활용될 수 있습니다. 이러한 방식으로 전기 구동 차량의 효율성을 향상시키기 위한 귀중한 지식이 얻어 지게 됩니다. 또한, HBM은 새로 개발된 시스템의 역률 계산과 같은 사용자의 요구를 만족시킨다.

Case Studies on eDrive Testing with HBM

Testing of electric and hybrid cars: HBM, a key partner for the French company, GreenMot

Tests on electric motors present a new challenge when it comes to measurement. French testing company GreenMot has opted for HBM's innovative eDrive testing solution.

White Papers on eDrive Testing with HBM

전기 모터 시험에 관한 7가지 오해

We reveal to you the seven major misconceptions about eDrive testing - and how you can enhance your testing of electric motors and make it more reliable.