Case Studies on Torque Measurement
HBM is considered the worldwide reference in torque measurement technology. In test benches, calibration tasks and production monitoring, HBM torque transducers guarantee reliable results—for example, in the automotive and shipbuilding industry, in the energy industry for measuring torque at generators, and in many other fields of applications.
토크 측정에 관한 적용사례 보고서
Accurate measurement data for Sisu Axles’ product development with HBM T40 torque transducers
For developing more durable and more capable axles, Finnish manufacturer Sisu Axles equipped its new test stand with torque transducers from HBM.
HBM on the test bench: Allison Transmission puts HBM to the test
Allison primarily uses HBM products to handle dynamometer driveline torque and speed measurements for hybrid electric development, powertrain development test stands. They currently use the T10F torque flange, T32 FNA torque...
Better driving thanks to PME
For testing seat mountings and even complete car seats, Kühne + Vogel have already developed and produced a number of machines for famous automotive suppliers. The deciding quality criterion for user comfort in a car seat is the...
T10F Torque transducer ensures optimization of INVT control algorithm
The Chinese company, INVT, has utilized HBM’s T10F torque transducer and MP60 amplifiers to measure torque and speed of an electric motor controlled by a variable frequency drive (VFD) in order to optimize performance.
Efficient vehicle drives with measurement technology in the original component
Vehicle drives are at their optimum when the drive train and engine control match perfectly. The torque at the transition from engine to gears determines the design of the components. However, there is insufficient space to be...
Long service life and short standstill times with HBM measurement technology
HBM supports highly promising growth markets such as wind energy with state-of-the-art measurement technology. Complete solutions are required to increase the efficiency of wind power plants with HBM measurement technology from...
APL 시험대(test bench)에서의 T40 토크 트렌스두서
독립적인 시험대 서비스 제공사인 APL사(社)는 70개 이상의 최첨단 기술이 적용된 모터 및 컴포넌트 시험대를 보유 하고 있으며, 그리고 HBM 측정 기술에 의존하고 있습니다.
시험대(test bench) 상의 HBM 측정 기술: 수력 터빈에서의 역학 토크 측정
토크를 더 신뢰성 있고 효과적으로 측정할 수 있을까요? 수력 터빈에 맞는 시험대의 잘 알려진 제작자는 새로운 개념을 신뢰 합니다: 회복력을 통해 간접적으로 토크를 측정하는 힘 트랜스두서를 사용하는 대신에, T12 디지털 트랜스두서를 설치한 것이 보다 나은 현격한 결과를 가져 왔습니다. 그리하여, 컴퓨터로 조정하는 측정 기술은 수력 발전에서 효율성이 지속적으로 증가합니다.
Siemens: SCANIA 후방 축 변속기 테스트
자동차 산업 분야의 피트너인 Siemens A&D는 차량 및 차량 부품 테스트를 위한 차량 테스트 및 정밀검사 시스템 부분데 대한 혁신적인 결과를 전 세계에 제공합니다. HBM의 최신 토크 측정 기술의 새로운 분야 또한 스웨덴의 SCANIA 변속기 테스트 디자인 시 갱신 되었습니다.